伊顿故事系列之公交车司机

安全和可持续的公共交通非常重要。公交,因我们而不同。
 

疼。这是我每天早上的第一个念头和晚上的最后一个念头。即使最轻微的动作都痛,疼痛如火烧般蔓延至整个右手和左脚。这是我的职业病。


每一天都越来越难面对。直到我被迫说出那个从未想过的词:“放弃”。但是我又怎么能放弃?我有家庭要养,有账单要付,放弃似乎是不可能的。疼痛依然与日俱增。


每个周末,我都要看着儿子满是失望的脸,告诉他,我无法和他在公园打篮球,这种周末还要有多少个?必须寻找其他出路。

我叫陈世博,我是上海市的一名公交车司机。没错,公交车司机。你可能会疑惑,“开车有什么痛苦的?不是很容易吗?”让我带你探究一下。但这次,你来坐驾驶座位。


想像一下。你把车从车库开到马路上,新的一天开始。需要加速时,你紧握变速杆挂挡。

你的右脚踩下离合器踏板,重如千钧。右手抓住变速杆,牢牢抓住,不敢放松。到达路口的时候,第一组交通灯变为红色。右脚踩下刹车,左脚猛踩离合器,右手紧握变速杆。停下一次,似乎已耗尽全力。


在今天的八个小时的驾驶中,这些动作你将重复3000多次。快要换班时,离合器和变速杆似乎愈加沉重。钻心的疼痛深入手脚的肌肉、肌腱和骨骼,当把车开进车库时,你会因疼痛咬紧嘴唇。

这就是我的工作日,一周六天。我看着自己的身体遭受这些摧残。即使稍微用一下右手和肩膀也倍感疲惫。吃饭成了一种挣扎,筷子多次从我颤抖的双手中滑落。妻子恳求我换个工作。她已经见证了这个职业危害的影响。她的一个亲戚,也是司机,已经提前退休。


然而有一天,我们的命运被永远地改写了。公司宣布,决定在整个车队采用伊顿提供的全新自动变速系统,取代手动变速器。


随之而来的变化直接而巨大。

  We make Bus work


该设备不仅能节约20%的燃料消耗,大大缩减维护时间,还以从未料想到的方式改变了我们的生活。


最终,我再也不用费力操纵离合器和变速杆,可以将精力完全集中在前方路况上。对乘客、路上的其他车辆和行人而言,驾驶变得更安全,我自己也远离了操作控制带来的干扰。


我的老乘客都很高兴,新系统稳定的加速和减速让乘车变成了更加舒适的体验。起步和刹车时车身不会再抖动。

我可以继续工作,不必再损害健康,整车安全性更胜以往,家人也松了一口气。


我的疼痛呢?随着时间的推移,我已经完全康复了,现在每周六上午,我都能看着儿子快乐的脸,和他一起跑到篮球场。这才是我们生活的意义。没有良好的健康状况,这些珍贵的时刻就会从指缝溜走。


“你知道吗,你们年轻人真幸运。”一位经验更丰富的司机如是说。“好日子就在眼前。”