zoomlion_556x207

长沙中联重科

伊顿助力中联重科出品更可靠、更安全的起重机械设备

“我们需要为我们的塔式起重机配备一个运行可靠的电控系统,可以抵御恶劣的天气条件,维持长期、可靠的使用寿命,并保障维修人员和起重机操作员的安全。”——来自中联重科的心声

背景

中联重科股份有限公司(以下称“中联重科”)是中国名列前茅的建筑机械制造商,为其遍布全球基础设施建设领域的客户提供重型机械,包括起重机、挖掘机和混凝土机械等。中联重科成立于1992年,目前跻身于能够在全球范围提供最广泛的建筑机械产品线的供应商行列。根据中联重科发布的报告——其混凝土和起重机械两个业务部门的销售额在世界上名列前茅。

该公司是伊顿的长期客户,将众多的伊顿电气和液压元器件应用于其塔机,混凝土搅拌车,泵车和其它重型机械中。

客户面临的挑战

塔机被广泛应用于建筑施工工地,作为吊运建筑施工材料的高空作业特种起重设备。由于施工工地现场的恶劣条件,以及塔机本身的操作运行特性,对塔机的安全性和可靠性提出了严苛的要求。

塔机控制系统需要应对以下几个方面的挑战:施工工地现场供电条件差,电压波动幅度大;电机正反转,中联重科作为全球建筑机械行业的领军企业,对设备的可靠性提出了更高的要求,需要一个更可靠的解决方案来提高并保障其机械设备的安全长效运行。

塔机的电气元件作为系统“大脑”的组成部分,一个小故障就可能导致整个设备停机,而电气系统的维修需要训练有素的技师攀上塔机进行,这是危险且昂贵的。中联重科一向将安全放在首位,一直致力于寻找提高其系统可靠性的途径,从而减少维护需要、降低人员风险。让问题更为复杂的是,建筑设备的使用者建筑承包商往往对设备的停机恢复时间提出严格的要求以降低设备停机造成的工程项目损失。因此,中联重科认为在现场维修条件有限的情况下,提高设备的可靠性已成为维持公司良好信誉的关键。

解决方案

在与伊顿接洽后, 伊顿技术专家深入了解到了塔机电控系统的特殊要求, 考虑到保障塔机电控系统可靠运行所需的电气寿命以及塔机特有的重载启动,正反转以及点动的工况特点(属于最严酷的AC-4应用工况),严谨地选择了xStart系列接触器应用于塔机控制系统中。伊顿xStart系列接触器所用材料及关键零部件全部为德国制造,设计加工标准高,产品一致性好,品质可靠,经久耐用。其创新的“T-C”形低功耗线圈结构设计,以及触头所采用的抗熔焊材料,使得该系列接触器过流能力更强,AC-4性能更为出众,更能满足塔机工况的特殊要求。

另外xStart系列接触器是为了最大限度的减少发热而设计,从而可以实现高密度的安装并且减少冷却风扇的使用。其创新的电子线路减少了能量消耗,使得该接触器可以直接响应PLC的指令,免去了使用中间继电器的设备成本。同时伊顿的盒式接线端子可同时接入粗细不同的两根O形电缆接头,连接更为简便,更好地匹配中联重科的制造流程,提高了生产效率。而且O形接头的防振动保护性能好,在塔机严苛的运行环境下,提供更为可靠的连接保障。除了提供一个高可靠性的电控系统解决方案,伊顿还通过遍及全球的区域支持网络满足中联重科的服务需求。这种全球支持涵盖了欧洲、中东、美国及东南亚。

中联重科派代表考察了伊顿在德国的关键零件制造基地,亲自了解了伊顿对品质的极高要求。在了解到伊顿先进的自动化生产线以及可靠的质量管理系统后,中联重科决定在其塔机控制系统中选用伊顿高品质低压电气产品。

“我们需要为我们的塔式起重机配备一个运行可靠的电控系统,可以抵御恶劣的天气条件,维持长期、可靠的使用寿命,并保障维修人员和起重机操作员的安全,”中联重科建筑起重机公司副总经理,喻乐康先生说道:“伊顿理解我们的需求,并快速提供了一个配备跨区域专属服务支持的电控解决方案。”

结果

伊顿电控系统被安装在中联重科的塔式起重机中,经历了3个月的项目试运行,中联塔机电控系统对于恶劣工况的适应能力大大改善。试运行的成功,令中联重科决定迅速将伊顿系统进行小批量产品化。目前伊顿解决方案已成为中联重科塔式起重机设备电控系统的标准部件。

伊顿的售后服务支持遍及全球,可以快速响应客户的维护要求,避免跨区域维修的挑战。

“作为供应商,为客户提供一种更加安全可靠解决方案,提高客户产品的性能并大幅降低停机的可能性,这样的能力是我们所看重的”喻乐康先生补充说:“伊顿了解管理全球业务的后勤挑战,并且派出了产品制造专家为我们定制了满足我们需求的解决方案。”