条款与条件

Eaton 及其子公司和附属公司(统称为“Eaton”)的网站(“Eaton 网站”)仅供获取信息之用。除另行规定,否则,这些网站上所载的所有资料仅可在注明版权和商标的情况下下载用于个人非商业用途。使用这些网站即表明您同意("协议")遵守这些条款和条件。

用户访问
Eaton 可随时自行决定:(1) 取消任何用户对本网站的访问权; (2) 修改、更改、撤消或删除本网站和/或任何使用条件的全部内容或部分内容。

第三方网站链接
Eaton 网站上提供的任何链接可能会链接至 Eaton 网站以外的其他网站。链接到的网站可能不受 Eaton 的管制,因此,Eaton 对该类网站所载的内容或其提供的链接概不负责。Eaton 提供这些链接仅为方便用户,提供任何链接不表示 Eaton 认可、赞助该网站或与其存在从属关系。访问链接网站的风险需自行承担。

商标
此处引用的“Eaton”、EATON(标记)和/或其他 Eaton 名称或产品均属于 Eaton 公司或其子公司和附属公司(冠以 Eaton 商标的)的商品名称、商标和/或服务标志,且已在世界各地多个国家注册。Eaton 商标需经授权使用,否则视为未授权使用。此处提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商品名称、商标或服务标志。

软件
可从本网站服务器下载的任何软件(“软件”)可能是 Eaton 和/或其供应商受版权保护的作品。软件的使用受《终端用户许可协议》条款的限制,该协议(《许可协议》)会随附软件提供或包含于软件内。提供用于下载的任何软件仅供终端用户遵照《许可协议》使用。法律明令禁止违反《许可协议》对软件进行任何复制或重新分发。在不限于前述规定的前提下,法规明令禁止将软件拷贝或复制至任何其他服务器或地点进行进一步复制或重新分发。软件仅在遵照《许可协议》条款使用的情况下享受担保。除非受其他适用法律的限制、除非《许可协议》提出担保,否则 Eaton 不对软件作任何担保和提供任何条款(包括对特定用途的适销性、适用性及所有权和非侵权性的所有默示担保和条款)。

授权 Eaton
Eaton 不希望您通过 Eaton 网站发送任何机密信息或专有信息。通过本服务发布消息、上传文件、输入数据或进行任何其他形式的通信即表示您同意将免版税、永久性、非独占、全球不受限的许可授予 Eaton:

  • 使用、复制、再授权、修改、传输、再传输、分发和/或公开演示或展示任何该类通信内容。
  • 将行使所获上述与通信有关的权利的不受限权利转授给第三方。


前述所获权利应包括使用此类通信的所有权利的权利,包括但不限于版权、商标、服务标志、专利法或其他知识产权(包括根据任何相关司法权限宣传法律的权利)。

免责声明
载于本网站上的数据和信息被认为是准确的,但可能存在不准确性和排版错误。Eaton 网站按“原样”提供,不带有任何种类的明示或默示声明或担保或条款,包括但不限于对特定用途的适销性、适用性及所有权和非侵权性的默示担保。Eaton 不保证本网站所载的功能不会中断或没有错误、缺陷将得到纠正或本网站(包括公告板或提供这些网站的服务器)不存在病毒或其他有害元素。本免责声明适用于由任何性能故障、错误、遗漏、中断、删除、缺陷、延迟操作或传输、计算机病毒、通讯线路故障、被盗或破坏或未授权访问、更改或使用记录(无论是因违约、侵权行为、疏忽还是因任何其他诉讼事由)引起的任何损失或伤害。您明确承认 Eaton 不对其他用户或第三方的诽谤、攻击或非法行为承担责任,因上述因素而产生的伤害风险由您完全承担。除非适用法律另有限制,否则,在任何情况下,Eaton 或参与制作、生产或销售 Eaton 软件的任何个人或实体均不对任何损失(包括但不限于因使用或无法使用 Eaton 软件或网站而造成的直接、间接、附带、特殊、衍生性或处罚性损失)负责。您特此承认本节规定适用于本网站上的所有内容。

损失赔偿限制
除非受适用法律限制,否则,在任何情况下,Eaton 均不对任何损失负责,包括与使用本网站有关的任何特殊、间接或相应损失。Eaton 只为其产品推荐其目录或其他公司的资料中指定的应用程序,并对因使用指定应用程序以外的其他程序而产生的损失概不负责。产品仅在遵照销售条款和条件的情况下才能享受担保。您明确承认 Eaton 并同意不对任何用户的任何诽谤、反竞争、攻击或非法行为承担责任。如对 Eaton 的任何资料或条款与条件不满,请停止使用本网站。

公告板
本服务可能包括公告板和聊天室(“公告板”),供用户向 Eaton 提供反馈和用户间实时互动之用。传输至公告板上的消息、信息或文件不受 Eaton 的管制。使用公告板和本网站的条件是,您不得:

  • 限制或禁止其他用户使用和享用公告板。
  • 发布或传播任何非法、反竞争、威胁、辱骂、中伤、诽谤、淫秽、粗俗、色情、亵渎或任何形式的低俗信息,包括但不限于传播任何构成或鼓励可能构成刑事或民事违法行为(可能引起民事责任或违反任何地方、州、国家或国际法律)的行为或侵犯行为的内容。
  • 发布或传播任何违反或侵犯他人权利的信息、软件或其他资料,包括侵犯隐私或形象权的资料或受版权、商标、专利或其他专有权利保护的资料,或在未事先获取作者或权利持有者的书面许可的情况下摘自受版权保护的作品的相关资料。
  • 发布或传播任何含有病毒或任何其他有害元素的信息、软件或其他资料。
  • 为达到商业目的发布、传播或以任何方式利用任何信息、软件、其他资料或包含用于 Eaton 业务用途以外的广告的资料。


您了解 Eaton 没有义务监控或编辑公告板上的内容。但 Eaton 始终保留遵从法律、法规或政府要求披露由您或任何其他用户发布的任何信息的权利,或在 Eaton 酌情判断其反对或违反这些条款和条件的情况下完整或部分编辑、拒绝发布或删除任何信息或资料的权利。

赔偿
您同意维护、保障、帮助 Eaton 及其许可方并不做对其不利的事情,Eaton 的相关主管、高级管理人员、员工和代理不承担您因使用本网站或违反或涉嫌违反本协议条款而引起的任何责任、索赔、损失和费用(包括合理的律师费)。

法律选择
本协议应在不影响法律的任何法则或产生冲突的情况下受俄亥俄州法律的约束并按其进行解释。如果本协议中的任何规定不合法、无效或因任何原因不可执行,则该项规定应被视为已从本协议中剔除且不得影响任何其余规定的有效性和可执行性。

国际用户
Eaton 网站在美利坚合众国内受控、运营和管理。Eaton 不能保证 Eaton 网站适用于或可用于美国以外的地区。如果 Eaton 网站上所载的内容在您所在的国家或地区可能属于非法或禁止使用的信息,您将被禁止访问 Eaton 网站。您可能无法使用可能违反美国任何出口法律或法规的 Eaton 网站或其所载的任何资料。

DMCA 通知要求
根据《美国法典》第 17 卷第 512(c) 节的规定,关于索赔之侵犯版权行为的通知应送达服务供应商的指定代理处:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, 216-523-4131,电子邮箱:  danielskalka@eaton.com.

协议的终止
本协议构成了整个协议且在 Eaton 终止协议前始终有效,Eaton 可在不另行通知的情况下以任何理由随时终止该协议。在协议终止的情况下,您将无权访问本网站或公告板,但本协议中所述的有关从本网站或公告板下载资料的限制、免责声明和责任限制在协议终止后仍然有效。