日期:2019/7/15
如果我们把网络比喻为管道,数据比喻为水流,随着数据爆炸时代的来临,管道越来越宽,水流越来越大;另一方面,大量应用场景需要就地取水和蓄水,作为蓄水池的数据中心如何持续提供坚实的保障,是当下面临的重要挑战。
同时,北京、上海、广州对于绿色数据中心的提倡,以及对老旧数据中心 PUE 的严格限制,要求数据中心规划设计、产品与解决方案都要更加节能且高效。作为全球动力管理公司,伊顿认为,越来越多的创新应用场景所产生的海量数据将给云计算带来巨大的负担,集中化的云计算将与边缘计算结合,以满足未来的 IT 需求。
针对这一趋势,伊顿凭借长期在数据中心市场的精耕细作,深挖行业客户需求,整合了数据中心物理基础设施,更近一步简化了数据中心部署和运维,用去工程化、去产品化的解决方案有效解决了数据中心面临的空间和能效挑战。这就是全面升级的伊顿新一代微模块数据中心解决方案——伊顿伊立方 E-Cube Gen Ⅱ,确保小型及大中型数据中心客户轻松驾驭不同应用场景。
伊顿伊立方 E-Cube Gen Ⅱ 作为伊顿面向数据中心行业的最新一代解决方案,提供包括供配电系统、制冷系统、机柜系统、监控系统和综合布线系统在内的整体解决方案。该方案在秉承了伊顿的一贯家族元素及工业设计外,在人脸识别、本地或互联网监控等可视化技术让监控系统更加智能。
更值得一提的是,伊顿伊立方 E-Cube Gen Ⅱ 整个配电系统采用标准机柜和模块化结构设计,搭配了丰富的选配件,可以根据机房实际需要、量身定制个性化的可靠性配电产品。特别是针对数据中心配电易发生单点故障,设计了专业的 PPM(Precision Power Module)系列精密配电柜,为数据中心建设和管理带来了全新的体验。
快速部署 方便扩展
伊顿伊立方 E-Cube Gen Ⅱ 微模块数据中心各系统及部件均为伊顿产品,其制造符合通用的工业标准,全部组件可在工厂预制,并可灵活拆卸,实现现场组装投产。整个基建过程跟 IT 部署可实现分步实施,减少了它们之间相互影响的可能性,有效地帮助客户快速部署基础设施的同时节省建设成本和运营成本。 此外,该解决方案包含的制冷模块、供配电模块、监控及环境模块都可以做到“边成长、边投资”,通过提高负载率提升设备效率,改善过度规划导致的资源浪费,真正实现按需部署与扩展。
可视显示 智能监控
伊顿在微模块内设置了 24 小时不间断运行的智能监控管理系统,对微模块内的各设备、部件、环境运行参数及相关信息的实时采集分析、运算与处理结合定制化的伊顿监控界面,可以准确定位各设备和传感器,实现快速响应能力,确保数据中心的安全性。
其中,封闭门两侧的 LED 灯带颜色随着系统状态的变化而变化,当出现故障时 LED 灯带变为警示红色,让可视化与运维管理联动。另外,相较于上一代整个系统进一步优化了交互逻辑,并增加了人脸识别功能,在简化操作的同时,进一步提高数据中心运行安全。
稳定可靠 绿色节能
伊顿伊立方 E-Cube Gen Ⅱ 解决方案采用模块化、标准化和高度集成设计,整个系统稳定度更高。模块内的伊顿 UPS 供电系统在双转换模式下效率达到 96.5%,在交流直供模式(ESS)下效率更是高达 99%。同时,微模块内采用 “列间空调精确送风” 模式提高制冷系统能效,根据负荷需要,实时调整送风量。列间空调紧靠 IT 机柜可以进一步缩短送风距离,也大大减少了阻力及冷量损耗,达到很好的供冷效果,节能成效显著。
随着模块化建设模式在数据中心领域的更多应用,充分表明了当前数据中心对于快速部署、安全可靠、绿色节能的重视,伊顿也将继续探索更多领域和行业对于数据中心的需求,充分发挥自身技术创新及动力管理优势,助力数据中心行业打造绿色、节能、高效的新未来。
关于伊顿 (EATON)
动力,因我们而不同。作为一家全球动力管理公司,伊顿提供各种节能高效的解决方案,以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。我们致力于通过提供动力管理技术,提高人类生活品质和环境质量。2018 年,伊顿公司销售额达 216 亿美元,全球汇聚了约9.9万名员工,产品覆盖超过 175 个国家和地区。
伊顿公司深耕中国市场二十余年,自1993 年进入中国市场,此后迅速发展在中国的业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬到上海。大中华区约有1万名员工,29家生产制造基地和5家研发中心。如今,伊顿公司旗下所有产品都已在中国制造 ,我们节能高效的产品和解决方案可以帮助客户实现更安全、更有效、更可持续的业务运营。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司的官方微信公众号:Eaton_China