下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 塑造未来机器操作的 5 大人机界面 (HMI) 设计趋势

人机界面 (HMI) 不仅是操作员与机器之间的纽带,决定着二者交互的流畅度与效率——它更是任何机器的“名片”,对机器整体的外观与操作体验具有关键影响。正因如此,其设计需与机器本身同样精心考量,但操作界面的发展历程始终在不断演进,这使得设计工作说起来容易做起来难。当前,数字化浪潮与技术革新正推动着人机界面 (HMI) 设计革命,不断变化的用户需求、日益提升的期望值以及市场需求的转变,共同构成了这场变革的驱动力。为助您应对这些挑战,我们梳理出五大清晰趋势,它们正在重塑人机界面 (HMI) 的未来图景。

1:产品设计向以人为本的用户体验 (UX) 转变

新一代操作员与过去的操作员截然不同。他们更频繁地更换工作岗位,可能不具备与前辈同等水平的技术知识,且常常需要同时管理多台机器。但他们也是数字原住民,掌握着新技能,对个人设备上的各类用户界面了如指掌。

因此,人机界面 (HMI) 必须更好地契合他们的需求、偏好和期望,例如达到智能手机和平板电脑的直观操作水平。为优化操作并缩短学习周期,应围绕用户体验而非机器的技术规格来设计人机界面 (HMI)。

2. 信息技术 (IT) 与运营技术 (OT) 的融合

在数字化框架下,用户界面正变得更加互联、智能和集成化,能够收集、分析并可视化机器及其环境中的海量数据。借助云计算,您可通过人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 充分利用这些数据,实现从性能优化到预测性分析的全面提升。通过在故障发生前进行预测(即预防性或预测性维护),您可以显著减少机器的停机时间。

3. 新型交互界面模式的兴起

这包括智能手机、平板电脑等设备,甚至智能手表、智能眼镜等可穿戴设备,为用户带来更灵活、更便捷、更具移动性的操作体验。无论是手势控制、语音识别、眼动追踪还是脑机接口,这些新模式不仅带来更自然、直观、沉浸式的交互体验,更开辟了无障碍接入与普惠技术的全新可能。

它们还有助于实现免手操作功能,这在危险环境中尤为重要——在这些场景中,手动操作可能会带来安全隐患。

4. 从工业 4.0 迈向工业 5.0

我们仍处于工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 的实施阶段,其核心在于实现智能互联的机器与制造流程。因此,人机界面 (HMI) 正日益与物联网 (IoT) 设备融合,在机器数据管理方面发挥关键作用。与此同时,第五次工业革命已然启动,其焦点在于可持续发展、复原力以及人与机器如何协同工作。随着越来越多的智能机器和协作机器人(俗称“cobots”)与人类并肩工作,它们之间需要建立新型交互界面。

5. 采用游戏化和沉浸式技术

运用游戏化设计元素(如奖励机制、即时反馈、排行榜和成就徽章)能增强用户界面的吸引力,同时提升学习效果、员工保留率和工作效率。

与此同时,三维 (3D) 建模技术为创建数字孪生体开辟了新路径,并推动增强现实 (AR) 与虚拟现实 (VR) 技术在人机界面 (HMI) 中的应用,从而促进对机械设备的空间认知理解。未来,操作员将能够远程执行机器的检测与故障排除,无需亲临现场。