借助 AI 就绪的智能电力基础设施,促进未来发展
AI 在各个主要行业都在加速发展,推动了数据密集型工作负载的大规模增长,并重塑了全球能源需求。随着企业扩大人工智能规模,其配套电力需求也同步增长,这给数据中心、电网以及所有依赖稳定能源的环境带来了新压力。
伊顿依托面向现代能源系统的数字化战略,凭借智能的 AI 就绪电力解决方案帮助客户应对这一新时代。从电网到芯片,伊顿带来了所需的安全、可靠性和效率,以促进大规模部署人工智能,使组织能够自信地实现现代化升级并持续增长。
本页探讨了 AI 如何改变从电网到芯片层面的电力需求,以及伊顿如何凭借电力专业知识、数字工具和 AI,在需求快速增长的情况下保持基础设施的弹性。
人工智能正在催生新型电力需求,基础设施必须跟上这一变化。高密度计算环境正在推动数据中心和电网超出传统电气系统的设计承载能力,包括更大的机架负载、更严格的停机公差和更动态的负荷需求曲线。这些电网限制因素会影响扩容落地速度,导致排队周期延长、接入受限以及建设工期拉长。为了跟上步伐,各机构需要为更高的密度和弹性以及快速部署和扩容而构建的电力基础设施。
伊顿借助智能电力解决方案来应对这些压力,该解决方案将先进的传感和分析与成熟的电气专业知识相结合,实现从电网到芯片的全链路覆盖。这有助于提升当前系统可靠性,同时让您的系统做好准备,以应对未来人工智能所需的规模与速度。
为下一代 AI 基础设施供电带来了不同层面的复杂性。兆瓦级机柜、负载快速波动以及对电力质量敏感度提升,正在成为实用的设计限制,不再是极端特例。同时,该行业正在逐步采用 380-800V DC 架构、先进的热管理(如液冷),以及可缩短建设工期的模块化方案。
能适应新标准和实际运行工况,同时加快部署的基础设施对于 AI 工厂至关重要。我们的方案有助于团队加快实现现代化并自信地构建,所采用的基础设施旨在预测 AI 下一步需求,而不仅仅是满足当今需求。
随着数据密集型工作负载规模扩大,现代数据中心环境中的负荷曲线愈发动态,可预测性持续下降。负载快速波动、短时峰值冲击以及不断变化的用电模式,如果不能及早检测到,会给设备带来压力并降低运营效率。当需求在数秒钟内发生变化时,您如何保持性能、保障正常运行时间、保持高效能耗?
实时监控和预测见解能够为团队提供可视化见解,以便发现新出现的问题,并在问题演变为故障前做出处置。建模、预测和数字孪生能够在实施改造前模拟系统在各类负载工况下的运行表现。我们的智能电力管理方案将运营数据转化为行动,提高当前的效率,同时提高对下一波 AI 需求的应对就绪度。
随着基础设施的互联程度和动态程度不断提高,未察觉到的故障和不稳定运行工况所带来的后果将愈发严重。电力企业正面临由难以检测的高阻抗故障引发的日益严峻的野火风险,而 AI 算力设施因负载快速波动、需求爆发式增长,带来了新的电力质量难题。与电力企业开展的现场试点正在验证用于野火防控的高阻抗故障检测与断线监测技术。
电力系统也日趋分布式与双向化,电力可在电网中多向流动。通过我们的“万物即电网”理念,我们认识到在此环境下,安全依托于智能技术能够及早发现新出现的风险并快速响应。我们采用边缘侧的传感、分析和实时监控,更早发现问题,降低停电或设备损坏的概率,助力保护社区和关键资产。其结果是可实现更高能效与更稳定运行,即使 AI 驱动的需求越来越不可预测。
我们不只为 AI 提供支撑与供电,同时还利用 AI 提升自身运营的效率与效能。通过与 Autodesk、Palantir、Microsoft 和 Xendee 等公司合作,伊顿在为客户交付解决方案时实现速度、规模、生产力与精准度的全新提升。