下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 实用性数字化战略提升工业企业运营水平

安全可靠的电力对制造业和流程工业至关重要。随着能源系统发生的巨变,我们迎来了新的机遇,如何让能源系统发挥更大的效力来支持电力运营。在瞬息万变的商业环境中,数字化转型对于企业获得竞争优势起到关键作用。有了正确的数字工具与洞察,制造业和流程工业就能采取最有效的能源策略,提高生产力和电力弹性。

如今,为制造业和流程工业提供动力的能源系统结构正在迅速变化,正是重新思考如何管理及优化电力的好机会。目前,已有 77% 的企业计划使用新能源。然而,工业企业的数字化尝试历来只着重于眼前的挑战 — 供应链中断、熟练工人短缺、设备老化等。只有 24% 的工业企业将能源和电力问题视为关键的数字化驱动因素,而发现潜在益处的企业则更少。[来源:由伊顿委托制作的 S&P Global Market Intelligence 报告

如何确定值得投资的项目并证实数字化技术的投资回报率? 由数字化使能平台提供的数据洞察对智慧能源管理至关重要,它提供的信息可让您优化当前的能源使用、实现未来的可持续发展目标,同时提高工人安全和企业收益。

成熟的数字化战略确立竞争优势 

  1. 电力监控是一切的基础 没有测量数据,管理就无从谈起。通过数字化,您可以有效、精准地监控电气设备并实时测算耗电量,为能源使用情况设定基准,检测异常情况并减少用电量。 

    电能正迅速成为首选能源,同时也令电费进一步增加。因此,密切监控电气设备、电能质量及电耗的能力将变得更加重要,其影响成本和 ESG(环境、社会与治理) 目标的可能性也将更大。电气设备和电力监控可以为企业的一个或几个场所提供多设备系统的性能检测报告,从而轻松识别导致能源使用效率低下、电能质量差或可能导致设备故障的异常情况。

  2. 保护人员、流程和重要数据。老式的能源监测方法需要操作人员亲自接触设备,因此很难做到防患于未然。如今,传感器和数字技术支持远程监控、连续数据和实时洞察,这意味着您的维护团队可以更快速、更可靠地预测问题,而不是在问题发生后才知道。数字化使能工具令您的维护团队能够快速应对问题变化。这种预测性维护方法可让您检测到设备的异常情况,而这些异常情况可能预示着尚未发生的故障。一旦您的维护团队能够深入了解问题的本质和紧迫性, 他们就可以择机安排相关人员、零部件和个人防护设备 (PPE)来解决问题。 

  3. 通过监测电气设备的健康状况来提高生产力。通过密切监测设备的运行状况来预测电力问题,您将获得巨大的竞争优势。通过数字化使能工具,您可以获得数据驱动洞察来预测、避免和解决那些有可能会影响您运营情况的问题。当潜在问题出现时,您的团队可以做好应对准备。将这些数据转移到云端,让应用程序和其他系统访问这些数据,而无需人工连接到现场网络。 

  4. 加强能源弹性。停电的频率越来越高,影响越来越大,突显出对于弹性电力系统的需求。不论是暴风雨、电网中断还是其他不可预测的事件,保持供电的持续性和经济性都是一项长期的优先任务。虽然备用和紧急资源很常见,但现在您有更长远、更经济的方法保障持续供电。通过将现有的备用发电机和新的低碳能源纳入微电网系统,您可以提高能源弹性、减少碳足迹,甚至降低能源费用。微电网是由多个发电源及负载组成的独立电力系统,可独立于主电网运行。在伊顿,我们的工厂正在应用这种方法。我们正在建设可抵御五级飓风的微电网,来增强生产运营的弹性,同时减少碳排放和能源成本。

  5. 堵住能源漏洞,优化运营 – 最好的能源就是您节省的能源。 为工业运营定制的数字工具可以提高您的用电效率和生产力,以数据和洞察为指引,助您做出更明智的决策。通过对更广泛的生产生态系统进行监控,制造业和流程工业能够发现并纠正异常情况,从而降低能耗和碳排放,在实现关键绩效指标的同时保持顺畅运营。

最近的研究表明,制造业和流程工业需要加快数字化转型的步伐,以实现运营能源目标。在全球迈向低碳未来的进程中,率先启程的企业将获得关键的竞争优势。将数字化战略应用于能源基础设施可为您奠定坚实的基础,为您提供更实用的方法指导,例如借助数字孪生深入洞察现有系统,最大限度提高生产力和盈利能力,以及在资本投资决策之前通过虚拟方法设计、构建和测试解决方案。 

100 多年来,我们的解决方案已成为安全、可靠供电的重要支撑。如今,我们可以帮助您改造能源基础设施,让系统更智能更高效,为更具弹性、更可持续的未来提供动力。