下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿聚焦水资源管理难题,着力推进碳中和目标

日期:2021年4月8日

 

中国上海——地球上的水,尽管数量巨大,但能直接被人们生活和生产利用的,却极其稀少。在近日发布的亚洲开发银行水务发展报告中,亚太地区被标记为“全球受水资源短缺威胁最严重的地区之一”。根据联合国2018年发布的水资源数据显示,目前在亚太地区有 20 多亿人难以获得足量且安全的淡水资源,到 2050 年,这一数字可能会激增到 50 亿,导致这一结果的发生很可能是由于人口、经济、农业、现代化和城市化的飞速增长,现在亚太地区拥有全球60%的人口,是全球最容易发生灾害的地区之一,水灾和旱灾尤为突出。

面对水资源短缺的严峻形势,伊顿公司电气集团高级副总裁 CY Shong 表示:“考虑到水资源短缺在我们地区造成的严重后果,推进水资源可持续发展的意义不言而喻,我们每个人都有责任为地球和子孙后代做出改变。”

通过水资源管理,实现安全和可持续

水资源的安全问题不容忽视。它是指能够为生活、生产和生态系统提供可使用的足量优质水,并且可以接受水资源对人类、环境、和经济带来的相关风险。为了使亚太地区的水资源达到可接受的数量和质量,我们需要更好地利用 “3R”战略,即减量化 (reduce)、再利用 (reuse) 和再循环 (recycle)。

减量化即减少用水量。工业用水量在全世界排名第二,仅次于农业。而保证工业用水效率的关键是找出需要改善的地方(例如:漏水区域或低效率的水加工处理方式),并采取积极有效的方案解决问题。

涓滴之力,汇聚磅礴伟力。有效的水资源管理方法可以在节约水资源的同时,为企业控制成本。伊顿菲律宾电能质量工厂,2020 年月均用水量已稳步下降到 2646 立方米,比 2019 年减少了 32%。他们在厂内采取的措施简单而有效:

1.      通过调整水阀和降低水压来降低水流速;

2.      于用水量大的区域安装水表,每天对用水量进行两次异常情况监测,实时优化整改,防止用水浪费。

伊顿东莞库柏电子工厂,为生产线引入一台自动清洗机,取代人工清洗,预计每天可减少 0.5 立方米的废水,每年可减少废水超过 180 立方米。

淡水资源的稀缺性十分严重,仅靠节约用水无法从根本上解决问题,所以其他“R”(再利用和再循环)也至关重要。  

伊顿东莞库柏电子工厂团队还采取废水再利用和再循环措施,他们为其超级电容器生产线引入一套新的废水过滤系统,每天可减少约 2.5 立方米的废水,相当于每年可减少超过 900 立方米废水。此外,工厂对现有的用于熔断器基板切割的废水过滤系统进行了改进,解决了由于空间有限而经常阻塞循环水系统过滤器的问题。新设计的系统现在每天可减少 1 立方米的废水。

伊顿位于中国深圳的两家工厂也在其流程中发现了可以改进的地方,不仅循环利用废水,还节省成本。两家工厂都引入新的过滤系统,用于处理空气压缩机产生的含油废水。通过此方法,过滤后的水可被输送到工厂的冷却塔或喷雾塔中再利用。引入该过滤系统预计可为两家工厂每年节省约 2万美金。

CY 表示:“这些操作并非繁复难以执行,从长期来看,其累积的效果却相当可观。在伊顿,‘可持续’理念已融入我们的文化和业务运营中。从车间员工到领导团队,我们不断寻找机会,发现并最终克服流程中的低效难题,持续为客户、员工、社区和我们共同的地球创造价值。”

努力实现 2030 年可持续发展目标

伊顿为解决水资源安全问题所付出的努力具有前瞻性和持续性,这些解决方案是实现 2030 年可持续发展目标的一部分,在整个集团中实施。可持续发展目标包括:减少废物、温室气体排放和用水,以及其他社会和治理目标。从 2018 年到 2020 年,亚太地区已减少用水量 超18万 立方米,仅两年时间就实现了 15% 的降幅,这是亚太区各工厂共同努力的结果,展现了伊顿在推动水资源可持续发展的决心和执着。

水,是人类赖以生存和社会发展不可缺少而又无法替代的物质资源。在地球上,哪里有水哪里就有生命。毋庸置疑,水资源对我们地球和社会健康的运行有着重大影响。未来,伊顿会继续将水资源保护置于工作核心,不遗余力地推进可持续发展目标。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司致力于通过运用动力管理技术和服务来改善人类生活品质并提升环境质量。我们提供各种可持续的解决方案,帮助客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、流体动力和机械动力。2020年,伊顿公司实现销售额达 179 亿美元,全球汇聚了约 9 万 2千名员工,产品覆盖超过 175 个国家。

伊顿公司深耕中国市场二十余年,于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。大中华区约有近 9 千 8 百名员工,29 家生产制造基地和 5 家研发中心。如今,伊顿公司旗下绝大多数产品已实现中国制造。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司的官方微信公众号:Eaton_China

 

媒体查询,请联络:

伊顿(中国)投资有限公司

Anna Zhuang

电话:(86) (21) 5200 0497

电邮:annazhuang@eaton.com