下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿“航母级”EX-DMi 40.5kV 户外型电容柜,助力全球能源高效输送

配电系统户外无功补偿电容柜应用,往往面临雨雪、沙尘、严寒、暴晒等严苛环境的考验。其中, 40.5kV 电容柜尤为难设计制造,因为高电压等级的设备占据更多空间,绝缘要求显著提高,这些因素都大大增加了柜体尺寸,致使产品远程运输困难重重…

伊顿拥有超过 70 年电容器的研发和生产经验,始终倾听客户需求,不断坚持通过升级、迭代优化改进电容柜系列产品,数十年来在行业内积累了优质的口碑。针对困扰行业多年的户外电容柜性能与运输难以兼顾的问题,伊顿重磅推出 EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容器金属封闭柜,聚焦电力系统,突破电气结构布置、运行环境、运输条件等多重限制。

仅在 2022 年,伊顿 EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容器金属封闭柜就已经远销沙特、哥伦比亚、菲律宾、澳大利亚、瑞典等多个国家和地区,在石化、风电 、光伏、矿业等众多场景的户外无功补偿应用中扮演着重要角色,助力大型能源项目构建高效电网,共同推动低碳可持续发展。

户外无功补偿装置是电网及用户配电系统中改善系统功率因数、提高用电效率的重要环节,电容柜可靠、稳定的运行对于整个系统至关重要。伊顿 EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容金属封闭柜,采用开创性的内部结构布置,配备高品质伊顿元器件,全面提升产品性能,大幅节省空间;并在提升柜体防护等级的同时增加散热效率,实现了对多个技术难点的全部突破与提升。

高防护等级 ,千锤百炼适应严苛环境

伊顿 EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容柜采用加强型柜体设计,全封闭结构确保柜体最高可达 IP55 户外防护等级。即便是在强日照、高温、暴风雨频繁发生的东南亚地区,抑或是常年被冰雪覆盖、极端低温的北欧国家,该系列产品都展现了强大的环境适应性,以卓越的耐受能力,良好满足严苛自然环境下的连续运行需求。

紧凑型设计,“航母级”产品装进集装箱

伊顿 EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容柜采用紧凑型设计,对整个内部结构重新定义,采用开创性的电气与机械布置方式,大幅节省柜内空间,优化整体尺寸;在工厂按照 100% 的全检比例完成调试和检验后,每个柜体可使用木箱单独包装。

难能可贵的是,40.5kV 户外型电容器金属封闭柜,作为电容器柜中的“航母级”产品,在伊顿的优化下也可以装入标准集装箱通过海运运输,一举打破了与世界各地区用户深入合作的地理限制。同时,紧凑的柜体尺寸可为用户节省大量的安装用地,在智利、沙特等多个国际大项目招标中,伊顿的投标方案能够满足用户尺寸要求的技术方案,得到了用户的高度评价。

一二次巧妙融合,助力数字化配电网建设

伊顿 EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容柜采用先进的一次及二次一体化设计理念,对一二次铺线通过不同的通道和柜板进行隔离,保障电磁兼容、互不影响。在功能上一次及二次设备紧密配合、相辅相成、优化智能投切,以持续的代码优化和全生命周期管理技术保证快速响应并智能化处理电力系统故障,助力配电网数字化升级。

伊顿品牌核心器件,品质加持性能全面提升

伊顿始终秉承高品质理念,致力于为客户提供更安全可靠的产品,EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容柜内部核心器件全面采用伊顿品牌高品质产品,关键器件高协同性配合,保障了电容柜稳定的电气性能。

  • 伊顿 40.5kV 电压等级全绝缘。伊顿 EX-7Li 型电容器再次升级,单台可直接耐受 40.5kV 电压等级工频及雷电绝缘电压,使用环保材料,采用零焊技术,保证超低运行损耗。
  • 伊顿投切专用真空断路器。开断容性电流达 C2 等级,超大容性电流投切,满足无功系统频繁投切需求,确保投切安全。
  • 伊顿电动接地开关。电动控制更易操作,电磁+机械闭锁层层防护,使用更便利、更可靠。
  • 伊顿控制器及保护单元。控制面板可一体化集成于户外电容柜上,针对不方便现场操作的情况也可单独成柜,方案灵活供用户选择。全系列伊顿品牌控制器、保护单元及二次控制设备确保精准控保。
  • 伊顿 EX-9a 型高品质铁芯电抗器。根据项目可灵活选择 Current Limiting 或 Detuned 式,能够显著降低电容器组合闸涌流水平;超低局放、耐热材料、降噪技术是电容器安全运行的质量保证。
  • 伊顿 40.5kV 电容器保护用限流式熔断器。熔断曲线与电容器箱壳爆破能量曲线全范围配合,杜绝一切可能的箱壳开裂故障,用伊顿产品保护伊顿产品,因为专业所以放心。

 

伊顿作为全球智能动力管理公司,多年来深度洞察用户需求,并以此为基础向市场源源不断地输出绿色创新技术、产品和解决方案,EX-DMi 型 40.5kV 户外型电容柜产品,为电力系统无功功率因数改善、谐波滤除以及电压稳定等诸多电能质量问题的解决提供了可能,一次性突破了多项关键难点技术。如今,新能源大量且快速地接入电网,电力系统的以上电能质量问题遇到前所未有的挑战,伊顿 EX-DMi 型电容柜将全面助力实现对能源的高效输送和利用,为绿色可持续发展不断赋能。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。伊顿公司成立自 1911 年,于纽交所上市已近一个世纪。2021 年,伊顿公司销售额达 196 亿美元,业务遍布 170 多个国家。

伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China