下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

在“双碳”目标下,各行业都面临着能源需求与低碳发展的双重压力,以分布式可再生能源发电为主的微电网系统倍受关注。企业使用其进行能源低碳转型、降低用能成本、提高新型电力系统稳定性,成为铺设微电网的持续动力。

伊顿 xStorageTM 集装箱微电网储能系统 M100,为 10 尺预制式,额定功率 100kW,额定容量 138kWh-384kWh,是伊顿专为微电网应用而打造的智能一站式储能系统,在工厂内预制完成锂离子电池簇、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)、变压器、消防系统以及暖通空调装置的集成,助力工商业企业以及微电网等可再生能源系统,实现对能源的存储和优化控制。

微电网储能系统,为分布式能源添加新动力

微电网作为网格化的新型电力系统,连接生产与消费端。相对“源随荷动”的传统电力运行模式,微电网将面对供需两侧波动性同时增大、供需不平衡的难题。伊顿 xStorageTM 集装箱微电网储能系统的加入,将使微电网在并网与离网(孤岛模式) 间无缝切换,以“源网荷储”协同互动的运行模式,有效提高电网灵活性和电力供应的连续性。

01协同并网运行加强绿电消纳
微电网并网运行中,由于新能源发电不稳定,无法完全按照电网调度指令出力。伊顿 xStorageTM 集装箱微电网储能系统结合利用光伏设备,可增加太阳能自供能耗。同时,伊顿能源管理系统 EMS,可将微电网与储能系统、主电网协同控制,以平稳可再生能源的波动、平滑输出,协助新能源消纳,并通过多发的弃光电量获取更多收益,进一步降低能源成本。

02无缝切换模式保护关键负荷
当电网故障或在计划需要时,微电网将与主网配电系统断开,与储能系统及负荷协同离网运行,以保护关键负荷。xStorageTM 集装箱微电网储能系统的离网型应用功能,能够在主电网出现失压等状况时,进行并离网快速切换,保护关键负载正常延续性使用,在保证系统安全可靠性的基础上,节省更多电力成本,也是偏远地区非常经济的一种供电选择。

03储能控制系统平衡能源调度
对于整个微电网储能系统而言,储能的本质在于“调”,其核心是控制系统,微电网必须依赖其形成可调度、可控制、平衡的运行模式。伊顿集装箱微电网储能系统云端部署储能控制器(BESS),通过储能充放一体调度,可实现日间太阳能光伏直发直供,同时进行本地储能;夜间通过储能锂电池系统为负载供电。在储能控制器的调度下,储能锂电池系统充放电状态和光伏出力得到协调优化,达到了充分消纳光伏能源的目的。

04 电力系统调峰提高供电可靠
储能系统作为微电网中的能量缓冲环节,在微网系统中必不可少。xStorageTM 集装箱微电网储能系统,能够将可再生能源多发电量,以及非用电高峰时段的低价电能进行存储,在负荷用电高峰时再释放电能,以此调节负荷需求。储能系统还可以降低发电机组或变压器所需最大容量,实现抗峰增容,从而减少最大需量电费,扩大负荷能力,延缓基础设施投入。


四大核心优势,助工商业解锁新能源赛道

储能系统调节灵活、响应速度快,是优质的灵活性能源,正积极参与到各行业电力服务市场。伊顿 xStorageTM 集装箱微电网储能系统产品凭借更高安全性、更高耐久性、更高智能化、更高效服务 4 大核心优势,助力工商业和可再生能源系统释放节能减排潜力。

01 更高安全性
采用的锂电池同时通过 UL1973、UL9540A、UN38.3 等权威测试认证,确保系统安全性。集装箱解决方案满足 NFPA855 高等级消防标准,消防响应速度更快。

02 更长循环寿命
锂电池组循环寿命达 6000 个周期,配合 BMS 电池管理系统,通过监测关键参数,进行准确的使用寿命分析和预测性维护管理,帮助降低运营成本。

03 更高智能化
伊顿能源管理系统 EMS,实时采集、监控储能各系统的状态信息,对微电网、储能电池、电网等能源进行多策略精准调控,支持“源荷互动”的协同运作,为用户打造弹性配电网。

04 更专业高效
推行快速响应、一站式交钥匙专业服务。从设计咨询、工厂验收、现场交付,到运维和售后,打造全生命周期服务体系。即插即用的模块化设计、工厂整体预制化生产,以及现场吊装扩容,可大大缩短现场施工时间。


伊顿积极提升能源管理水平,为工商业及可再生能源系统提供端到端的储能解决方案,投身能源转型的探索和实践,推动各行业电力建设的变革,支持分布式能源通过智慧能源管理有效地并网及就地消纳,为碳中和目标开辟有效路径。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。伊顿公司成立自 1911 年,于纽交所上市已近一个世纪。2021 年,伊顿公司销售额达 196 亿美元,业务遍布 170 多个国家。

伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China