下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

在全球能源转型的大趋势下,“光储充”一体化能源系统正在快速融入零碳智慧园区的顶层设计中,储能系统则是消纳光伏余电、避免使用高价市电、支持快充负荷的重要一环。伊顿电气在光储充一体化解决方案领域布局多年,致力于为产业园区提供“零碳管理+智慧综合能源”一站式全价值链服务。

5 月 9 日,在 2023 伊顿电气亚太区关键电源事业部合作伙伴大会上,伊顿 xStorage 储能解决方案以优化电网结构、助力能源转型成为现场一大亮点。同时,伊顿重磅发布 200kWh xStorage 户外储能系统新品,多方面展现支持园区产业零碳发展的技术实力。

智慧能源管理,应用场景展示

伊顿 200kWh xStorage 户外储能系统,通过智慧能源管理平台,与园区内的电网、建筑、充电桩进行跨系统连接,构建的“光储充”一体化能源系统,可实现分布式光伏能源接入、需求侧管理,以及对新能源的更好利用,使充电桩与储能系统、电网能够实时互动,帮助园区高效应对规模化的电动汽车充电带来的能源挑战。

01 能源互补 抗峰增容 
当园区内出现电动汽车充电高峰、充电缓慢时,xStorage 户外储能系统可以为充电桩峰值功率提供支撑,实现增容抗峰,扩大负荷能力。

02 充放调度 能源优化
当白天阳光充足时,xStorage 户外储能系统结合光伏发电进行能源管理,太阳能直发电可在为建筑供能的同时,将多余电量通过储能系统进行存储,充分消纳光伏能源,进一步降低能源成本。

03 削峰填谷 智慧充电
xStorage 户外储能系统可根据电网情况智能进入储能工作模式。当夜晚电价处于低谷期间,可利用市电直接为建筑、充电桩和储能柜充电供能;当白天电价处于高峰期间,则利用储能柜为建筑和充电桩供电,使园区利用峰谷电价差获取更多收益。

户外储能系统,赋能园区零碳发展

近年来,基于“Buildings as a Grid”理念,伊顿多方面布局新型储能产业,陆续发布 C10 及 C20 集装箱电池储能系统、93PCS 储能变流器等储能产品,涵盖了并网锂电池系统、微电网离网锂电池储能系统,以及数据中心高倍率电池储能系统,可帮助各行业构建虚拟电厂,参与电力现货交易,助推能源转型。

此次加入伊顿储能产品矩阵的 200kWh xStorage 户外储能系统,采用模块化结构设计,具有准化生产、安全高效、灵活部署等特点,将帮助产业园区深度融合“光储充”一体化能源系统模式,加速实现零碳发展。

01 280Ah 锂电池组 降本增效 
xStorage 户外储能系统配备 280Ah 锂电池组,优化电池配置,使电池效率提升 10%,独立的锂电池仓设计,也让维护更加方便。

02 储能系统控制器 智能分配
AI 能源分配功能,能更好地优化能源管理效率;安全的通讯功能,为能源数据传输与存储提供了高等级保护;多重电控保护可对电池、功率、通信等进行多级联合保护,确保储能系统稳定运行。

03 储能系统变流器 无缝切换
PCS 储能变流器采用三电平模块化设计,可在并网及离网两种运行模式间无缝切换,使电网与电池之间的能量高效地双向流动。电池簇与 PCS 储能变流器一簇一管理,很好地解决了系统中的“木桶效应”问题。

04 电池管理控制单元 安全之本
先进的电池管理系统 BMS,能精准监测、控制和优化电池温度、电压、电流、充电状态;电池均衡技术有效防止锂电池簇过充、过放。同时,直流断路器和熔断器构成双重保护机制,及时分断故障电流,保护电池免受多类异常情况的影响。

05 智能配电单元 交流接入
智能断路器等配电产品,为 xStorage 户外储能柜提供安全的电气防护系统,并支持接入交流微电网系统,帮助客户高效利用可再生能源,降低碳排放。

伊顿作为全球智能动力管理公司,拥有电池管理、储能系统、充电桩、综合能源控制管理等多栈技术能力,力求为客户构建全生命周期综合效益优异的新型电力系统,满足客户对产品品质、性能与电网智能适配的多方面要求。未来,伊顿将探索更多创新应用场景,助力产业园区迈向零碳绿色之路。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。

伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 19 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China