下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
数据中心作为人工智能、大数据等新一代数字技术的算力载体,正朝着超大规模和快速部署等方向演进。为顺应这一趋势,伊顿预制式、一体化和经济高效的数据中心专用集成电力模块,高度集成由原厂生产的中低压成套设备、UPS 及干式变压器等智能电气设备和电源解决方案,以省地节电、易装易维护、灵活扩容的输配电整体解决方案,为算力时代数据中心动力系统提供全新建设模式。
eaton-power-skid-small-image-zh-cn.png
eaton-power-skid-integrated-view-zh-cn.png

动力建设全新方案,省时省地 智能运维

伊顿数据中心专用集成电力模块采用了多链路融合的硬件架构,模块内部 99.5% 以上的设备使用铜排硬连接,载流量更大,可节省出 20% 的占地用于 IT 部署。同时,产品在工厂内已完成预设计、预组装和预测试,能为现场安装节省 50% 的时间与 80% 的施工工作量,该预制式方案可根据需求灵活定制,按需增加容量,帮助客户业务快速上线。

为应对数据中心规模化发展带来的能耗和运维挑战,伊顿数据中心专用集成电力模块通过高能效供配电设备与精确制冷结合,将运营能耗降低 25%。同时,基于伊顿 Brightlayer™ 数字化平台,该方案实现了对配电、能耗及绿色能源设备的统一监控,以融合互联的数字化技术显著提高能源利用效率,降低运维难度。

原厂品质打造经典,伊顿智造 安全可靠

对数据中心动力系统而言,保证业务连续是重中之重。伊顿数据中心专用集成电力模块所用核心部件均由伊顿原厂生产,以高性能、高可靠、

01 中低压成套设备 精准解决隐患

伊顿数据中心专用集成电力模块所用的中低压成套设备,均来自伊顿常州制造基地。近年来,伊顿常州制造基地全面实行 EQMS 质量管理体系,从产品生产到出厂测试,做到全流程质量可追溯,确保产品通过伊顿全球统一的质量标准检验,让运行更加稳定可靠。

伊顿 ET1 中压成套开关设备主母线电流可达 4000A,结合伊顿真空灭弧和成熟的环氧绝缘技术,通过 GB 标准检验及 IEC 型式试验验证。550mm 宽的紧凑型柜体,有效减少占地面积,在安全性、可靠性、经济性方面均有出色表现。

伊顿 XIRIA Plus 固体绝缘环网柜最小柜宽仅有 350mm,采用真空灭弧和固体绝缘材料,绿色环保,无需维护,满足数据中心可持续发展要求。安全的可视化接地功能及电弧隔离外壳设计,有效避免误操作,让数据中心安全运行更有保障。

伊顿 Power Xpert® DX 低压马达控制及配电中心植入多款数字化元器件,通过了 IEC、CCC、CB、KEMA-KERU 认证,满足 IEC60068-3-3 的防震要求,内燃弧防护符合 IEC TR 61641 Class C 要求,电弧防护达到 I 级,防护等级最高达 IP54,以高可靠性和环境适应性支持伊顿数据中心专用集成电力模块多场景应用。

02 高密度高效率 UPS 优化链路能效

核心部件 UPS 采用伊顿深圳制造基地生产的 93PR UPS,单机容量达到 600kVA,交流直供模式下效率高达 99% 以上,进一步降低了电力模块的占地面积和链路能耗。为应对智算中心提出的大容量、高密度和高效率需求,伊顿还可以为用户灵活配置伊顿兆瓦级 9395XR UPS,单柜功率达到 1.5MW/1.8MW,相比传统并机系统可提升 70% 的空间利用率,供电效率最高可达 99%,实现功率密度与电能效率双重突破。

03 免维护干式变压器 安全绿色环保

伊顿干式变压器由伊顿变压器(江苏)有限公司生产,电压等级覆盖 6-35kV,采用优质绝缘材料和全封闭设计,具有安全、无污染、防潮及免维护等优势,抗短路能力强、损耗低,在户外等恶劣条件下也能保持安全高效运行,从而提高数据中心用电可靠性。

未来,伊顿将不断加码研发投入,以创新的电力解决方案组合,助力超大型数据中心和算力中心高效利用空间,快速构建可扩展的动力系统,为算力时代提供澎湃动力。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于 1911 年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年,伊顿公司销售额达 232 亿美元,业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China