下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

密歇根州南菲尔德——智能动力管理公司伊顿今日宣布推出一系列先进的 Pyro Fuse 产品,进一步扩充电路保护产品线。其中,双触发系列尤为瞩目,该产品能够大幅提升电动汽车 (EV) 的安全性和可靠性。

与传统熔断器电路故障时依靠自身熔断来切断电路的方式不同,Pyro Fuse 借助点火器和推进装置迅速切断铜排,从而实现断电,其工作原理与汽车安全气囊类似。在此基础上,伊顿双触发 Pyro Fuse 还内置独立的后备触发装置,即使没有外部指令,也能自动切断回路。这一特性复刻了传统热熔保险丝的被动安全功能,为电动汽车额外增添了一道坚固的安全防线。

伊顿车辆与车辆电气化集团配电与保护业务全球副总裁兼总经理 Kevin W. Heintz 表示:“双触发 Pyro Fuse 是电动汽车安全领域的革新性成果,该产品所具备的额外故障安全机制从系统层面强化了功能安全性。凭借这一前沿技术,伊顿为 OEM 提供了出色的解决方案,不仅让他们对车辆的可靠性更有信心,也让我们在竞争激烈的市场中脱颖而出。”

在伊顿全新的电路保护产品组合中,不仅新增了先进的 Pyro Fuse 产品,还提供Breaktor® 电路保护产品和 Bussmann® 系列 EV 熔断器,致力于为 OEM 打造全方位的解决方案。

pyro-fuse-product.jpg 伊顿双触发 Pyro Fuse 内置独立后备触发装置,即使没有外部指令,也能自动切断回路。

Breaktor 电路保护技术以其超快的响应速度著称,在应对高达 900 伏、25000 安的短路故障时,能够在4毫秒内执行高压断开。与传统保险丝不同,Breaktor 具备断路器般的可复位特性,大大降低了制造商的生产成本和消费者的使用停机时间。

Bussmann 系列 EV 熔断器的额定电流高达 1400 安、额定电压高达 1000 伏,并且可根据 OEM 的需求进行定制化生产。伊顿凭借自身在热管理和电路保护领域深厚的专业积累,能够灵活调整设计方案,提供高度适配的可扩展解决方案。

长久以来,伊顿始终活跃在动力管理领域的前沿。依托其在电气系统和车辆系统方面的专业优势,伊顿开发出一系列创新解决方案,助力 OEM 有效应对电动汽车成本控制与性能优化的双重挑战。伊顿的 eMobility 产品组合旨在简化系统架构、提升运行效率、增强安全性能,同时确保车辆性能不受影响。通过将创新技术深度融入电动汽车架构,伊顿携手全球 OEM 共同打造出符合消费者期待的汽车产品,在优化生产流程的同时,精准控制成本。

降低成本固然重要,简化系统复杂性对于提升制造效率同样意义非凡。伊顿通过简化电气架构、减少组件使用数量,帮助 OEM 大幅缩短生产周期、降低装配成本,并有效降低了供应链中断的潜在风险。这些效率的提升能够帮助 OEM 客户提升产品性价比和竞争力,助力其在当下消费者选择日益丰富的市场中占据优势。

了解更多关于伊顿 Pyro Fuse 及电动汽车电路保护产品的信息。          

 关于伊顿 (EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约8,000名员工和19家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号: Eaton_China