中国上海——智能动力管理公司伊顿今日宣布,将于 2025 上海车展上重点展示其最新的商用车发动机技术,该技术旨在提升中重型卡车性能和效率,并推动行业的可持续发展。
伊顿将展出多项创新技术,包括先进的发动机缸内制动系统、高性能发动机气门、可变气门驱动技术(VVA),以及进气门延迟关闭技术(LIVC)系统。伊顿致力于提升车辆可靠性、降低运营成本,并助力运输行业向更清洁的方向转型。
“随着商用车行业的快速发展,我们不断开发能够提升性能、提高效率并支持可持续发展的技术,”伊顿车辆与车辆电气化集团亚太区总裁杨博表示,“我们非常高兴能够参加 2025 上海车展,并展示我们的最新创新成果,包括先进的发动机缸内制动系统、高性能气门、可变气门驱动技术以及 LIVC 技术。这些解决方案旨在帮助制造商满足日益严格的排放标准,同时帮助全球车队运营商提升可靠性并降低运营成本。”
伊顿1.5S高功率制动可实现更高的缸内制动功率,在中低转速工况表现尤为突出。
发动机缸内制动:高功率辅助制动,减少主制动系统磨损
伊顿发动机缸内制动系统为天然气、氢气和柴油发动机提供卓越的制动力,同时帮助车队运营商降低全生命周期成本(TCO)。该系统适用于顶置凸轮轴和缸体内凸轮轴发动机结构,提供 1 冲程、1.5 冲程和 2 冲程多种配置,具备多项关键优势:
面向下一代发动机的创新气门技术
随着商用车技术持续发展,伊顿研发并推出了高性能气门解决方案,以满足客户对于更高功率密度和不断升级的燃烧技术的需求。
伊顿的创新气门解决方案具备以下优势:
伊顿的轻量化空心气门通过减轻质量和增强冷却效果,进一步提升发动机可靠性,助其实现更高的燃油效率和动力输出。针对极端温度环境,伊顿全新的Turbulator气门引入了创新性的散热技术。该技术受到空气动力学的基本原理启发,通过在气门内部形成湍流提升热传导效率,可将气门燃烧面温度降低超过 100°C,气门杆温度降低超过 150°C。该设计使用内置金属装置搅动气门内部的钠冷却介质,从而提升冷却效率,保障发动机的理想性能。
LIVC 技术:满足未来排放标准
面对日益严苛的全球排放法规,伊顿开发了一整套可变气门驱动技术,以降低氮氧化物(NOx)和二氧化碳(CO₂)排放,同时提升热效率。技术方案包括:
伊顿的解决方案确保商用车制造商能够在不牺牲性能和可靠性的前提下,满足严格的排放要求。
引领商用车性能的未来
随着行业向更高效、更环保的动力总成迈进,伊顿始终走在创新前沿。凭借数十年的工程专业经验与前沿技术,伊顿持续为客户提供创新且可靠的产品解决方案,最大限度提升车辆性能、降低运营成本,并助力客户实现可持续发展目标。
欲了解更多伊顿商用车产品和技术,欢迎莅临伊顿展位:1BC002
关于伊顿 (EATON)
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约8,000名员工和19家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号: Eaton_China