下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
随着全球电力需求持续攀升,直流配电在接入分布式能源和提升能源转换效率方面优势凸显。应对这一趋势,伊顿自主研发并推出 Polaris 固态断路器,直面 800V HVDC 数据中心等直流供电关键场景,从发电侧到用电侧,重新定义配电安全与智能。
直流系统回路阻抗较低,短路电流会迅速攀升至峰值;同时因缺乏电流过零点,电弧难以自然熄灭。这些特性对断路器的响应速度、短路承受能力和控制精度提出了极高要求。伊顿 Polaris 固态断路器额定电压覆盖 800Vdc-1500Vdc,采用新型功率模块、可靠的电气隔离保护及嵌入式控制器核心部件,破解直流系统保护难题。
Eaton launches Polaris Solid State Circuit Breaker in China

凭借微秒级分断、高可靠和高安全性、长使用寿命及智能控制等价值,伊顿 Polaris 固态断路器的面世进一步推动了直流电技术创新与应用,为人工智能数据中心、光储充微电网、储能电站等关键场景直流电力保护系统保驾护航,促进全球能源高效利用。

01 微秒级高速分断

  • 微秒响应:功率模块采用第三代宽禁带半导体技术,精准执行导通与切断,实现小于 20μs的微秒级故障分断。额定电流覆盖 250A-1000A,故障切换速度较传统方案快 100-1000 倍,能在故障电流达到峰值之前迅速切断电路。
  • 能量吸收:为保持通断效率,半导体与能量吸收器采用并联设计,快速吸收故障能量,效率高于 99.80%。半导体部分配置先进冷却系统,可灵活选择自然对流、风扇、液体循环等冷却方式,控制系统温升,保障半导体器件安全工作。

02 高可靠性和安全性

  • 消除电弧:以半导体器件完全替代传统机械触点,使分断过程不再产生电弧。这一根本性变革彻底解决了接触器粘连问题,从源头消除电弧烧毁设备的风险,大幅提升直流系统的安全性和可靠性。
  • 电气隔离:电气隔离设计符合 IEC60947-10 标准。其基本结构由半导体开关与一个隔离开关串联组成,短路电流分断能力 Icn 达到 200kAdc/1ms,确保在极端工况下仍能快速隔离故障,显著提升供电连续性。
  • 更长寿命:没有机械触点、无触头磨损,大幅提升使用寿命。额定电流下,电气寿命达到 1,000,000 次,紧急情况下可分断 30,000 次以上,适用于高频操作场景,且全生命周期无需维护,降低系统总拥有成本。

03 智能控制

  • 主动控制:嵌入式控制器采用车规级数字微控制器芯片,固态断路器可进行编程,以实现复杂的控制逻辑。结合先进控制软件算法和专用高精度电流互感器等传感装置,系统可精准识别电流瞬变等动态特征,实现配电系统主动保护和智能控制。
  • 实时监控:控制器还可对输出电流、电压及温升等关键参数进行实时在线监控,反馈固态断路器运行状态,提高系统可用性,配合远程管理功能可帮助用户节省50%的运维成本,助力电力精益运营。

除此以外,伊顿 Polaris 固态断路器具备模块化架构并支持双向电流传输,能够轻松集成到现有系统中。它的微秒级分断能力能保障 IT 负载的高可用性,助力智算中心 HVDC 供电系统落地,实现高功率密度设计。

它的智能表计和高分断能力满足光储充微电网等电力基础设施的精细化管理和瞬时大电流保护需求;它能适配宽电压范围,可快速隔离源-网-荷-储中的储能电站电池系统故障,防止热失控蔓延。

 

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China