下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
在 AI 大模型与高性能计算的快速迭代驱动下,数据中心基础设施正迈向以算力密度、电力效率和交付速度为核心约束的系统级重构,预制模块化数据中心成为大势所趋。伊顿Power Cube 电力模块采用自有生产供配电全栈解决方案,以 UPS 为核心提供高密化定制,灵活适配多种组合,将高效、智能、可靠、创新四大核心优势融为一体,为数据中心提供坚实电力底座。
Eaton features its Power Cube data center power system at 2026 IDCE show in China
Eaton Power Cube reduces footprint by 30%

密度跃升 用地更省

相比传统配电方案占据大量宝贵的机房空间,伊顿电源 Power Cube 电力模块兼容伊顿 93PR 与 9395XR 两大高密度 UPS 机型,单位面积功率密度大幅提升,可节约 30% 用地。

生态兼容 - 在配置层面,该方案提供经典传统配置 93PR 和配套独立开关柜,也可集成内置开关 93PR UPS 方案,还可搭载前沿的 9395XR 兆瓦级 UPS,满足不同规模和应用场景个性化需求。其高功率密度设计配合灵活的布线方式,大幅简化运维,更便于快速部署。

更高能效 - 伊顿 300kVA - 1200kVA 93PR 锂电智能管理型储备一体型 UPS,可通过削峰填谷和需量管理有效降低能源成本。伊顿93PR UPS 双转换模式下效率高达 97.3%,结合 ESS 节能系统与 VMMS 智能休眠技术,效率可突破 99%,实现自身低损耗与全生命周期低 TCO。此外,采用双向三电平整流器,及 IGBT、N+X 冗余及无线并机技术,进一步提高了设备的高可靠性与可并联能力。

深耕智算 - 面向更大规模的 AI 数据中心场景,9395XR 锂电智能管理型兆瓦级 UPS 单机功率达到 1.5MW-2.5MW,以模块化设计支持按需扩容,可实现N+X冗余在线扩展。高密度模块有效减少整机数量与系统复杂度,配合热插拔、前维护及全状态监测功能,支持不停电运维,为关键负载提供连续供电保障。

预见风险 精准管控

搭载伊顿 PEC500 智能化电力监控一体机,伊顿电源 Power Cube 电力模块具备强大的数据采集与计算能力,依托可靠的供电架构与经认证的网络安全保障,实现从数据感知到决策执行的闭环。

故障定位 - 伊顿 PEC500 智能化电力监控一体机可实时监测设备运行状态,对链路故障进行分级定位,大幅缩短排障时间,并通过核心器件寿命预测,减少非计划停电时间,降低对数据中心业务的影响。

能耗追踪 - 基于单线图自动计算能耗,支持碳足迹精准追踪,系统可清晰刻画出ESS降耗效果,为客户评估节能量提供数据支撑,助力数据中心绿色运营。

主动运维 - 内置仿真数据算法,基于环境温度、负载等变量模拟预测温度变化,提前预判潜在风险,变被动响应为主动运维。

Eaton PEC-500 Power and Environment Monitoring System

严苛验证 快速交付

可靠性是供配电系统的生命线。伊顿电源 Power Cube 电力模块支持断路器保护与一键整定功能,融入 Arc 弧光保护组件,实现能量保护下的快速分断,以降低故障影响。

严格测试 - 系统经过第三方全面验证,严格遵循 IEC 标准,覆盖ESS 与传统模式效率验证、自动化投切与弧光保护测试、断路器与UPS模块维护验证,以及系统在 40℃ 环境下的满载验证,确保供电系统长期可靠运行。

快速交付 - 整套系统通过工厂预制,及出厂前的系统级 FAT 现场目击测试,以整体交付大幅缩短现场施工周期,减少现场集成的不确定性,提升项目交付效率。

 

面向未来 助力出海

从AI智算中心、高端制造、航天航空,到高校科研、互联网及金融领域,伊顿电源 Power Cube 电力模块以创新的供配电融合设计,助力客户实现数据中心高密度部署。其 2.5 MW 动力预置箱方案符合国内外多区合规要求,可满足快速出海的项目需求,帮助全球客户在短时间内构建高可靠、高能效的电力基础设施。

从高效集约的空间与能效突破,到智能便捷的全链路运维,从安全可靠的多度防护,到灵活适配的场景化创新,伊顿电源 Power Cube 电力模块以自产 UPS 和全栈自研的技术实力,重构数据中心供配电架构,助力数据中心行业迈向高密度算力发展新阶段。

 

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China