2026 年 1 月,全球智能动力管理公司伊顿连续第四年入选 Resilinc 高科技行业“最具韧性供应商 30 强”。该荣誉旨在表彰在供应链风险管理和韧性实践方面表现杰出的企业,充分体现了伊顿在供应链透明度、风险控制和运营稳定性方面的行业标杆地位,彰显了其在复杂市场环境中保障供应链稳定的核心能力。
Resilinc 是全球供应链风险监测与韧性管理的权威机构,基于覆盖 200 多个国家的全球数据网络,及其专利 R Score® 体系,从绩效、韧性、透明度、供应连续性及风险管理成熟度等多维度对企业进行量化评估。伊顿能够连续四年在严苛评估中脱颖而出,标志着其应对不确定性、保障客户交付的能力获得了市场高度认可。
“能够因供应链韧性方面的领导力获得认可,我们深感荣幸。”伊顿全球供应商绩效副总裁 Chris Pinnegar 表示,“连续四年获奖,充分证明了伊顿对供应链生态系统风险管控的持续投入与坚定承诺。我们始终将降低供应链干扰、保障运营稳定作为核心战略,未来还将继续加大在供应链韧性建设上的投入,巩固并提升这一核心竞争力,以应对日益复杂的全球挑战。”
深耕亚太 本地化赋能全球韧性
伊顿的供应链韧性优势,不仅体现在全球层面的体系化建设,更扎根于亚太地区尤其是中国市场。深耕中国市场 30 余年,伊顿持续加大本土化投资并扩充产线,提升本地化产能,为打造全球供应链韧性提供重要支撑。
01 深化供应链本土融合
通过战略性投资与产业合作,伊顿先后与环宇集团、亿能电气、辉能电气、瑞恩电气等行业知名企业成立合资公司,以此深化本土化布局、丰富并拓展产品线,实现与中国产业链的深度融合。目前,伊顿电气在亚太区共有 19 家制造基地,其中 16 家坐落于中国,已构建起 “研发 + 生产 + 服务” 的全链路本土化运营体系,为亚太乃至全球市场的供应链稳定筑牢了坚实基础。
02 打造绿色智能工厂典范
在智能制造与可持续发展驱动下,伊顿在全球范围内构建以工业 4.0 为核心的智慧工厂体系,通过广泛应用增强现实、协作机器人、增材制造等先进技术,实现生产流程全面智能化,显著提升运营效率、产品一致性与生产柔性。其中,伊顿电气常州工厂作为伊顿智造标杆工厂之一,已获评世界经济论坛“灯塔工厂”,实现工程定制型业务模式下的(Engineer to Order)的实时响应,以敏捷制造持续释放供应链柔性价值。
同时,伊顿基于 2050 年前实现价值链净零排放这一目标,不断提升与超越自我。自2018年以来,伊顿价值链排放量已减少 34%,其中运营温室气体减排 35%,83% 的工厂获“零废弃物填埋”认证,21% 的工厂获“零废水排放”认证。*这些环境管理成果生动诠释了伊顿将绿色运营融入智能制造、推动供应链与可持续协同发展的企业远见。
韧性实践 为客户价值保驾护航
伊顿的供应链韧性不仅体现在基础设施与技术的投入上,更在实际运营中转化为可靠、敏捷的交付能力。通过在亚太地区的深入实践,伊顿已成功构建起一套系统化、可落地的韧性体系,并在多个关键场景中验证其成效,切实保障了客户的运营连续性与项目交付安全。
01 多元供应体系保障交付
多源供应体系是伊顿保障供应链持续稳定、实现可靠履约的重要基石。在某 UPS 项目的关键集中交付阶段,面对主力供应商产能不足导致的供应中断风险,伊顿供应链团队迅速启动备选供应商,并灵活拆分订单,最终保障了全部产品的按期交付。
02 危机快速响应机制
在一次关键物料的供应中断危机中,伊顿供应链团队依托成熟的多源供应体系与前瞻预警机制,迅速协调启用安全库存、动态调整采购策略,并加速替代物料验证与导入流程,最终成功化解断供风险,保障了项目连续性与交付安全。
03 协同生态提升效率
伊顿通过与主要供应商深化协同机制,系统性优化通用原材料及半成品的库存管理与交付模式,并同步推进关键物料的多源开发,显著提升交付效率和应对需求波动时的灵活性。
04 区域网络强化保障
伊顿已在亚太地区部署超过 120 条工业 4.0 模范生产线,并建有多个供应链基地。通过推行标准化供应商管理体系,公司持续提升关键物料的本地化保障水平与跨区域协同效率,从而进一步增强生产连续性,加快区域客户的交付响应速度。
05 智能仓储加速响应
伊顿亚太区工厂已基本完成智能仓储体系部署,实现了从收货、质检、上架、拣配到出库的全流程可视化,并与核心业务系统无缝集成,大幅提高库存准确率与订单响应速度,为供应链韧性提供了底层运营保障。
在全供应链安全性和稳定性备受关注的今天,伊顿凭借其深厚的本土化根基、先进的数字化智造能力以及贯穿全球的协同网络,持续升级全球供应链韧性体系。未来,伊顿将继续以客户为中心,以更透明、更敏捷、更可持续的供应链能力,助力各行业应对挑战,共同构建稳定、高效的全球产业生态。
*数据来源:伊顿2024全球可持续发展报告
关于伊顿 (EATON):
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China