下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

什么是闪弧?

safety meter

闪弧是在电流流经两个带电导体之间的空气,从而导致短路的电气故障期间发生的能量释放。在住宅环境中,闪弧通常只会产生短暂的闪光,之后就会自行熄灭,不会造成危害。但是,在商业或工业环境中,电压和电流明显更高,所以电气故障通常会释放出更多能量。其结果是,闪弧通常会产生强烈爆炸,其特征包括灼热、有毒烟雾、致盲光、震耳欲聋的噪音和巨大的压力波。

温度可达到 35,000°F - 是太阳的温度的三倍!这些过高的温度会导致电弧路径中的空气和金属膨胀和爆炸,从而产生电弧冲击波。

Reset safety button with text on button

闪弧安全和 NFPA 70E

保护最重要的事项。如果您没有采取适当的措施来缓解闪弧风险,则可能会危及工人的安全,并且可能会违反法律。使用伊顿提供的这些资源,在您的设施中恢复闪弧安全。 

您是否准备好在设施中恢复闪弧安全?

Reset safety button with text on button

您是否知道法律要求雇主估测电弧危险的事故热能,并为暴露于此环境中的工人提供适当的个人防护装备 (PPE)?

不遵守 OSHA 的 OSH 法案会使员工遭受严重安全威胁,并可能导致雇主被处以巨额的 OSHA 罚款甚至监禁。 

获取闪弧安全手册

arc flash handbook cover
无论您处于通往闪弧安全之旅的哪个阶段,有时难免会感到困惑和不知所措。本手册提供您需要了解的有关  NFPA 70E 工作场所标准、闪弧研究、标签、边界、PPE、培训和缓解解决方案的信息。
Arc flash time current curve