下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 无论怎样,保障电力供应都是首要任务。

看到气候突发事件越来越频繁地影响数百万人,真是令人震惊。自然灾害的影响表明,我们面临的气候挑战不再是抽象的问题。  我们的全球能源供应和基础设施比以往任何时候都必须能够经受得住极端条件的考验。我们的生存和生活依赖于此。 

尽管为了应对未来的挑战,我们的全球能源供应和基础设施还在不断发展,但有几点是明确的: 

  1. 无论发电方式如何,它对于我们的食品供应、医疗保健和灾难庇护仍然至关重要
  2. 即使在极端天气条件下,我们的电力基础设施也必须能够保持运行
  3. 能量转型正在快速推进中

电网需要有怎样的复原能力? 

复原力对于令我们的家庭、社区、企业和学校保持正常运作至关重要。而这需要有所准备。我们面临的挑战是预测我们的电力基础设施需要承受什么。 我们需要怎样的保障?

随着暴风雪、森林大火和极端天气条件袭击正忙于和新冠肺炎疫情作斗争的社区,电网复原能力的重要性更加凸显。在供电正常时,在家工作和学习是一回事。如果没有电,那就是另外一回事了。尽管电网复原力不能解决全球的疫情问题,也不能扑灭森林大火,但它对帮助我们的家庭、社区和企业安全地工作、学习和生活确实至关重要。

实现更具复原能力的电力供应和电力基础设施所面临的挑战之一是平衡以下互斥性的目标:可靠性、可持续性和成本控制。  

inteligent-microgrid-thumb.jpg

能源转型和电网复原力相辅相成

电网复原力是指快速恢复供电的能力。这是一种事先部署,能够快速适应变化、快速复原的系统能力。 这就要求我们对于意外情况有所准备,特别是在各种异常情况层出不穷的当下。

在电力供应方面,注重复原能力并非新鲜事。社区、政府、企业和电力公司一直在努力使我们的电力供应和电力基础设施具有复原能力。即使在困难情况下也是如此。 

如果没有水晶球,预测未来并不是件容易的事。但我们目前可以预见的是,能源转型正在快速推进中,电网复原力的重要性也随之提升。
Michael Regelski, 伊顿智能电力管理解决方案研发高级副总裁兼电气部门首席技术官

在伊顿,我们知道电网恢复能力备受关注,因为我们一直帮助电力基础设施具备复原能力。我们已在能源转型中提出了“Everything as a Grid”理念。多年来,我们为客户和自己的设施安装了可再生能源发电、储能和电动车充电装置。

无论项目规模大小,可再生能源成为关键一环。通过更多分布式电网设施的部署,传统能源消费者可以自己发电,减少对电网的依赖。我们的Home as a Grid理念将通过太阳能发电设备、Wi-Fi 智能设备和智能电路保护解决方案帮助千家万户快速实现低碳未来。 

无论是帮助南加州爱迪生电力公司等电力企业简化可再生能源系统集成,还是通过创建更灵活的电力系统来提高医院重症监护室 (ICU) 的病患收治能力,我们的客户十分看重我们在电力供应链上下游多个环节提高电网复原力的能力。

我们已经率先为客户以及我们自己的生产和培训中心开发并部署了微电网。最近,我们宣布了一个在 波多黎各工厂部署的微电网项目,该项目将为更具可持续性和复原能力的电力供应提供支持。该项目包括太阳能和储能设备,使我们能够将清洁能源共享到地区电网中。 

电网复原力至关重要

如果没有水晶球,预测将来不是件容易的是。但我们能够预见的是,能源转型正在快速推进中,电网复原能力的重要性也随之提升。

单靠可再生能源无法提供这样的复原力。与智能控制、分布式发电和储能设备相结合,新能源将有助于提高世界各地社区的电网复原能力。依赖于多种发电资源的大众化能源供应将有助于开创电网复原能力的新领域—让世界能够可持续地生成生产生活所需的电力。 

依赖于多种发电资源的大众化能源供应将有助于开创电网复原力的新领域—让世界能够可持续地生成生产生活所需的电力。

Michael Regelski, 伊顿智能电力管理解决方案研发高级副总裁兼电气部门首席技术官

在新的电力模式下,网络安全对于电网复原能力至关重要。随着电网基础设施的连接越来越紧密,必须保护这些系统的可用性、完整性和机密性。伊顿的 网络安全解决方案  将网络安全集成在产品开发和设计流程的创新基础中,从而在超互连的世界中创造出安全可靠的环境。

简而言之,在伊顿,我们帮助客户提前部署可靠的、恢复能力强的电力供应以保障持续运营。甚至是在疫情、暴风雪或两者皆有的时期。您可以依靠我们的专业知识和解决方案来帮助您确保持续供电。  

了解更多