伊顿环路热管即将随 NASA 的 PACE 任务发射升空
NASA 的 PACE 任务定于 2 月 8 日发射,机上搭载了伊顿的环路热管。本次任务是伊顿在航空航天领域数十年深耕的最新亮点。伊顿很荣幸能与 NASA 工程师合作,协助开展最新的太空任务,帮助我们进一步了解我们所生活的世界。
PACE 是“Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem”(浮游生物、气溶胶、云和海洋生态系统) 的缩写,这些都是衡量地球海洋和气候健康状况及现状的关键指标。PACE 将于 2024 年 2 月 8 日搭载在 SpaceX 的“猎鹰 9 号”有效载荷整流罩上发射升空。PACE 的任务是评估和测量维持海洋食物网的浮游植物(即微小的植物和藻类)的分布情况。它还将继续系统地记录与空气质量和地球气候相关的大气关键变量。
了解有关 NASA PACE 任务 (NASA.gov) 的更多信息
环路热管是一种专门的热管理组件,特别适用于发射和微重力环境。环路热管 (LHP) 利用的是一种被动式热传导方式,其长度可超过 20 米,并能承受高达 9g 的加速度。此外,环路热管还具有高达数百万次循环的柔韧性,这意味着它能在整个使用寿命期间承受任何振动、弯曲或驱动作用。
了解有关伊顿热管组件的更多信息。
了解您可能感兴趣的其他产品。