下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

搭载 k-Core® 热扩散器的 WSF-M 发射任务

美国太空军 (USSF) 正为 2024 年 3 月的一次激动人心的发射做准备。先进卫星 USSF-62 即将进入轨道,该卫星搭载了伊顿创新的 k-Core® 热扩散器技术。此次任务将首次使用猎鹰 9 号火箭,从西部发射场将一颗军用气象系统后续型 (WSF) 卫星送入极地轨道。

伊顿凭借 k-Core® 热扩散器技术,在 USSF-62 发射任务中“飞向高空”

USSF-62:开拓宇宙新境界

USSF-62 有何特别之处?

USSF-62 彰显了航空航天工程的卓越实力,有助于提升全球通信、天气预报和科研水平。该卫星配备了可提供实时大气数据的先进传感器,此次发射将有助于军事行动和灾害应对。USSF-62 沿极地轨道运行,覆盖全球范围,并能捕捉从北极到南极的天气模式。

eaton-trail-cosmos.jpg

USSF-62 将通过捕捉从南极到北极的天气模式,提供全球范围的覆盖,从而加强全球通信和天气预报。

WSF-M:全球通信枢纽

什么是 WSF-M?

美国太空军 (USSF) 的“气象系统后续 - 微波”(WSF-M) 是美国国防部 (DoD) 的一套先进作战气象卫星系统。WSF-M 卫星系统取代了 DMSP 卫星的微波波段气象预报能力,能够从太空对地球的天气模式进行更有效的监测。

eaton-wsf-mission.jpg

WSF-M:加强军事气象监测

“气象系统后续 - 微波”(WSF-M) 卫星利用最先进的微波技术收集关键的大气和海洋数据,从而实现高精度的天气预报,特别是在广阔的海域区域。这一能力通过为部署、演习和战略规划提供关键信息,支持军事行动,助力决策者做出明智决策。

WSF-M 的能力为军事行动提供有力支持,使决策者能够就部队部署、军事演习和战略规划做出明智决策

USSF-62 搭载 k-Core® 热扩散器,飞向高空

伊顿的 k-Core® 热扩散器通过将碳纤维外壳与退火热解石墨 (APG) 芯材相结合,彻底革新了航天器结构。碳纤维外壳兼具轻量化、高强度和结构完整性,而 APG 芯材则能有效将热量从航天器关键组件中导出,从而实现高性能的热管理。

eaton-k-core-doubler-half.jpg
eaton-k-core-doubler.jpg

伊顿的 k-Core® 热扩散器:为 WSF-M 卫星系统赋能

USSF-62 任务需要一颗高性能卫星来监测地球的天气模式。伊顿的 k-Core® 热扩散器技术采用轻质碳纤维外壳,内部包裹着特制退火热解石墨 (APG) 芯材。该技术在实现显著减重的同时,既能提供高效的热管理,又具备卓越的强度和刚度。将 k-Core® 热扩散器集成到 USSF-62 中,使 WSF-M 卫星得以减轻数磅重量,从而降低发射成本并提升功能表现。

驱动成功:伊顿采用 k-Core® 热扩散器的热管理解决方案

伊顿的热管理解决方案与我们的 k-Core® 热扩散器技术相辅相成,有效提升了 USSF-62 的效率和效能。轻量化的 k-Core® 热扩散器设计降低了热管理系统的整体热负载,从而打造出更紧凑、更高效的解决方案。伊顿在 USSF-62 任务中的参与不仅限于提供零部件,更是创新的合作伙伴。伊顿利用自身的热管理专业知识和尖端的 k-Core® 热扩散器技术,为 WSF-M 卫星系统提供强大支持。

与伊顿携手创新

凭借数十年来积累的宝贵经验和专业知识,伊顿始终站在创新前沿,为各行各业设计、制造和生产尖端的热管理系统。

凭借卓越的工程设计、制造和测试能力,并依托海量数据和尖端技术,我们能够开发出针对特定应用量身定制的创新解决方案。无论是用于 USSF-62 任务的 k-Core® 热扩散器,还是用于 DART 任务的 K-Core® 封装石墨散热板,伊顿都致力于推动新一代太空任务的发展,并推动那些需要尖端热管理解决方案的领域取得进步。

凭借我们深厚的工程和制造专业知识,我们设计并制造必要的组件,以打造优先考虑性能、可靠性和能源效率的创新解决方案。如需全面了解伊顿的热管理解决方案,或详细讨论您的项目需求,请咨询我们的专家。