下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

将建筑转变为能源中心

综合园区

公共充电站

住宅物业

专用枢纽

从您所在场站的控制中心选择可再生能源和储能系统,为电动汽车供给绿色电能

能源领域发电结构正在发生变化,我们的电能储存模式和管理方式也在发生变化。随着新一代技术发展,我们将建筑转型为与电网交互的高效能建筑,增强电网分布式清洁能源接纳和储存能力,使用剩余可用电力为电动汽车高效充电。

基于伊顿开发的 “Buildings as a Grid” 架构与平台,能够将建筑和电动汽车的电力需求与可再生能源和存储系统联动起来,安全平衡电动汽车充电和建筑电力需求之间的能源使用,灵活调节电动汽车充电时间,确保电动汽车充电系统正常运行。如果您是建筑业主、运营商、开发商、投资者、建筑设计师、顾问或车辆经理人,正在考虑安装电动汽车充电设施,伊顿可以为您提供出色的部署方案。

基于可扩展、安全和具有弹性的新能源中心,我们可以为建筑提供电力,并为电动汽车提供可靠、可持续、经济高效的能源供应。我们可以根据您的需求定制去中心化的能源供应方式,助您为绿色未来做好准备。

  • 为迎接电动汽车的爆发性增长做好准备
  • 通过容量智能规划提升电力供应保障能力
  • 使用储能技术来充分利用可再生能源发电
  • 遵守日益严苛的“零排放”汽车法规
  • 利用节能技术与基础设施提升建筑综合能效
 
伊顿 “Buildings as a Grid” 是一款高度集成的综合能源转型服务平台,专建筑行业者而生,可以帮您实现:
  • 集成:高效地将电动汽车充电基础设施集成到您的建筑中。
  • 管理和运营:以便捷且具有成本效益的模式管理,运营您的电动汽车充电桩。 
  • 创收:以专业化能力使电动汽车充电桩实现增收。
  • 平衡:在充电桩网络中出色地实现负载平衡 ,以确保良好的用户体验。 
  • 节省用电成本:通过调峰或负载转移,避免用电高峰期产生昂贵的电费。
eaton-3d-overview-baag-bi-directional-power-usage_office_building-2_1.gif

满足未来能源需求的专业知识和解决方案

几代人以来,电力系统都是基于历史数据设计的,以满足传统的能源需求、天气模式和预期。现在,基础设施比以往任何时候都必须能够适应变化。这意味着楼宇设计应支持未来的能源挑战,因此无论发生什么情况,都要保证电力不会中断。

通过储能,解决功率不足所带来的挑战

我们的储能系统为所有类型的建筑提供安全、可靠、高效的能源管理,通过充分利用可再生能源帮助建筑提升综合能源供应、降低能源成本,推进建筑走向绿色可持续发展未来。

全系列配电产品组合,助您构建智能、可持续能源基础设施

伊顿在配电领域拥有百年技术积淀,不断创新突破,全球客户提供优质的中低压配电产品、电路保护、智能软件和本地服务。智能开关设备依托数字化手段,对配电设备进行电能计量、运行数据实施监控及就地监控、分析和运维辅助,是能源转型实现“软着陆”的基础。其中,伊顿无六氟化硫开关设备,引领气体绝缘开关技术绿色趋势,以低碳环保为全球应对气候变化做出贡献。

依靠伊顿的项目管理和专业知识

电充汽车充电基础设施建设,需要进行合理布局规划和优化设计,以避免投资成本过高。伊顿拥有100多年的历史和丰富的全球经验,以及先进的技术管理平台,能够为您提供端到端的项目管理,并有分布全国各地区的现场工程师和服务团队作为坚实后盾,从售前到售后,为充电设备全生命周期提供无忧服务。