下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

简化医疗办公楼的能源系统

对医疗保健日益增长的需求需要智能、有弹性的能源管理。无论是新建还是改造设施,我们都可以提供扩展您的医疗保健能力所需的模块化、可扩展和网络安全解决方案。

为当地医疗保健设施安全供电

流动护理需求正在迅速变化,而医疗保健组织正在提供更多的当地护理服务。与此同时,您面临着管理和保护更复杂的分布式能源系统的挑战。随着电力系统的连接越来越紧密,保护患者和设施数据的需求也越来越关键。

医疗办公楼和门诊设施的智能电力解决方案对于提供高质量的患者护理至关重要。这意味着您需要具有灵活性的能源系统来做更多的事情,无论是提供实时情报还是集成现场能源资源。凭借满足不断变化的患者和电力需求的能力,您可以确保始终提供网络安全的电源。应对这些挑战的第一步便是建立满足您不断变化的需求的能源系统。

 

医生递出药片

优化能源系统,专注于患者护理

医疗保健是能源密集型服务。因此,您正在寻找新的方法来战略性地积极管理能源系统,以提高效率,将具有成本效益的本地发电和可再生发电结合起来,推动能源节约。您知道,正确的解决方案将在弹性和成本节约方面带来巨大的回报,让您的组织能够专注于推进患者护理。

通过我们针对医疗保健能源系统的整体方法,我们可以帮助您降低能源成本,保持关键任务系统的不间断供电,实现可持续性和能源效率目标,并在融合的 OT/IT 环境中提高网络安全。从提供实时监控的电力管理系统,到平衡能源弹性、可持续性和成本的微电网系统,您可以依靠伊顿来帮助您提供设施所需的弹性基础设施。

高压塔

无论如何,都要保持电源开启

大规模停电大幅增加,并继续影响数百万社区。当医疗保健机构更加分散时,管理应急电源比在校园环境中集中医疗保健机构时更加复杂。

通过端到端保护,我们的解决方案和服务可以帮助您确保电力始终流动,即使在电网断电时也是如此。凭借设计、安装和维护备用电力系统、热电联产和微电网系统的能力,我们可以帮助您解决本地发电计划,并确保基本电力系统的弹性。

加强安全、安保和监管合规性

创造安全文化需要的不仅仅是最新的技术。它要求采取多管齐下的方法,优先考虑网络安全、培训和掌握最新的代码变化。

我们致力于支持电气工作场所的安全,我们的设计方法可以帮助您建立一个框架,帮助保护人员和保护关键网络。从业界领先的电气安全到网络安全解决方案,我们可以帮助您推进整体安全方法,这对于动态护理服务至关重要。

构建灵活的能源系统

随着社区医疗保健需求的变化和增加,流动护理也在增长。这意味着能源基础设施需要模块化,以满足新的护理需求。

我们可以帮助加快医疗办公楼和门诊设施的现代化或扩建项目。我们的能源系统是模块化的,可以通过设计进行扩展。预制解决方案在我们位于战略位置的卫星设施制造,可以帮助最大限度地缩短安装时间,降低项目风险,并快速到达您的现场。我们庞大而专业的现场服务团队随时准备帮助您创建灵活的能源系统,为您的未来提供动力。

  • 知识库

    了解我们如何帮助您更智能地为医疗保健机构供电。在我们的知识库探索成功案例、白皮书、视频等。