下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

利用金属加工中的能源转换

能源系统的快速变化为电力使用和优化的管理提供了新机遇。依靠我们的技术和专业知识进行电源基础设施现代化改造和开发,助其跨入新时代。 

 

 

 

 

 

电气化、数字化和脱碳运营

金属是当前世界向更可持续发展技术过渡的基础构建模块。然而,加工厂是持续运行的能源密集型产业。生产一吨钢材平均耗费 770 千瓦 (kWh) 电力,大约相当于美国一户家庭一个月的用电量。因此,采用行之有效的策略来保护人员和流程安全、减少消耗和降低排放,可能会产生重大影响。

自现代金属和钢铁加工诞生以来,我们的解决方案就成为了保证电力安全、可靠、高效供应的中流砥柱,它增强了安全性、延长了正常运行时间并提高了运营效率。现在,您还可以利用我们深厚的专业知识和产品组合来降低排放和缩减能源成本、实现数字化,并推进网络安全。

 

 

Steelworker-pour-steelworks-getty-1186090938.jpg

加强安全与危险防控

材料加工需要大量热量和能源,通常在复杂的高爆炸性环境中完成操作,其中的安全至关重要。一个多世纪以来,电气安全一直是我们业务的核心;而且,我们的解决方案、专业知识和培训计划一直在帮助客户提供可靠的供电支持。

我们的技术可在当前及未来几年内根据您的需求为您提供保护。突破性的闪弧安全解决方案可以帮助人员远离闪弧边界、降低事故能量水平,而且其熄灭闪弧的速度远超传统方法。我们的 Crouse-Hinds 系列技术可提供防爆照明和外壳,支持在极其恶劣和危险的条件下可靠地操作我们的配电设备。我们还可以按需为您提供培训和教育,来加强您运营环境中工作场所的闪弧安全和网络安全。

correctsize.jpg

达到环境目标   

减少排放和管理电气用量对提高利润至关重要。此外,我们还提供了一些新方法,用以提高生产的可持续性并实现更高效的生产。

我们的电气技术和专业知识可帮助您实现电气化、数字化和碳减排。我们的电源监控软件可以跟踪能源使用情况并识别生产环境(包括熔炉、塑模和成形)中的异常现象,这些异常现象会导致能源使用效率低下或设备故障。我们的微电网控制器提供的智能转换方案可将更多清洁能源融入配料,同时还能增强基础设施的弹性,并帮助降低能源费用。此外,我们为工业运营定制的数字化工具可以帮助您监控更广泛的生产生态系统,从而帮助您识别和纠正异常、封堵能源泄漏并减少能源用量。 

培训和咨询支持

随着能源系统以及规范和标准的快速变化,技术知识的需求也随之增长,同时教育培训计划也会变得至关重要。

我们拥有数十年的电力管理经验以及相关规范和标准知识,而且伊顿体验中心对专业学习环境进行了丰厚投资,已经为您的组织应对当前和未来挑战做好准备。从详尽的应用工程和电气规范课程到真实的体验式学习,我们都可以提供线下和远程实践教育,帮助您了解最新的行业最佳实践和创新趋势。

  • 知识库

    了解能源系统如何安全、可靠和可持续地为加工业提供更多动力。在我们的知识库探索成功案例、白皮书、视频等。
    浏览详情