下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

为矿物提供动力并实现脱碳

能源系统正在发生巨大变化,并出现了支持更环保、更可靠的安全材料加工的新方法。我们的解决方案可利用能源转换的优势并优化您的基础设施。 

 

 

 

实现建筑材料的工业脱碳

世界需要更具可持续性的基础设施。要实现这一目标,首先要能够生产更适应气候的建筑材料。现在,我们可以优化能源基础设施,进而将加工效率、可持续性、可靠性和安全性提高到一个全新水平。对于矿物开采等能源密集型应用,优化能源系统可实现巨额回报并为早期采用者提供关键优势—提高建筑材料的可持续性。

涉及任何与能源相关的问题,请咨询专家。一个多世纪以来,我们一直为电气化材料加工提供支持。凭借行之有效的解决方案和深厚的专业知识,我们可以在恶劣和危险的环境中增强电源可靠性、提高高能量应用中的安全性和效率,并通过数字化转型为您提供减少碳足迹的新机遇。

getty-149316798

加强安全与危害防控 

搬运和加工重型材料本身就很危险,无论是超载的传送带、高温窑炉还是拉紧的磨床,都需要大量能量。此外,当今世界,连接无处不在,所以安全是建立在网络安全之上的。我们的业务和解决方案以电气安全为核心,打造值得信赖的环境。

我们的技术以保护全球各地的人员、设备和流程为目标。即使在最为恶劣的扬尘环境中,我们的 Crouse-Hinds 系列技术也能保护电气设备的安全,并提供防爆照明。数十年来,突破性的闪弧安全创新、服务和培训一直在帮助人们远离闪弧界限、快速减少事故能量和灭弧事故,这对于存在潜在危险电压的情况至关重要。我们还为您提供人员培训和教育,以加强工作场所闪弧安全和网络安全。

通过数字化转型提升竞争优势

由于设备在暴露于外界的环境中运行,因此优化电气基础设施并保持高效而可靠的运行颇具挑战。然而,监控和管理矿物加工中的能源使用情况和环境条件是一个相对开发不足的领域。关注设备健康状况、封堵能源泄漏和发现减少碳足迹的机会,可帮助您获得巨大的竞争优势。

您目前是否正在关注和管理电气技术? 借助 Brightlayer 套件,您可以为监控奠定可扩展基础,从而简化电力用量、成本和可用电源的管理。我们深厚的专业知识和工程研究可以帮助识别、评估和解决供电质量问题,特别是针对工业材料加工环境中产生的谐波和瞬态。在问题可能会影响运营之前,获得预测、避免和解决问题所需的数据驱动型见解。

利用现代化控制措施减少碳足迹  

减少建筑材料的碳足迹是我们的重中之重。在脱碳竞争中,必须优先考虑能源消耗效率,因为流程运行得更快、更艰难,当它们效率低下时,会导致更多的排放。我们帮助您提高电气基础设施的效率,大幅减少排放。

借助我们的电力监控软件,您可以跟踪能源使用情况,并识别生产环境中导致能源使用效率低下或最终设备故障的异常情况。另外,我们的微电网控制器提供的智能转换方案可将更多清洁能源融入配料,同时还能增强基础设施的弹性,并帮助降低能源费用。 

aerial-view-of-solar-panels-at-royalty

利用服务和解决方案降低项目成本

能源系统的现代化改造可能会比较复杂,需要技术知识。我们的智能动力管理专业知识可在您的团队处理最具挑战性的项目时提供相应知识。我们提供全面的线上和线下的广泛电气主题教育培训,为您的员工提供在设备生命周期各个阶段对电力系统进行安全有效的设计、调试、管理和维护所需的见解。而且,我们可以在伊顿体验中心的安全应用环境中提供行业培训和教育计划。

内部资源短缺时,您还可以使用我们的承包工程服务来简化和优化项目。我们提供照明审计,以确定提高效率的方法;提供电力系统研究,以重点关注设备的寿命;提供网络安全服务,以帮助您确定整个连接系统的潜在薄弱环节。让我们处于重要战略位置的全球网络成为您不断优化投资和运营过程中不可或缺的资产。

  • 知识库

    了解能源系统如何安全、可靠和可持续地为加工业提供更多动力。在我们的知识库探索成功案例、白皮书、视频等。
    浏览详情