下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

将采矿效率提高到全新水平

能源系统结构的变化为管理和优化电力提供了新的机遇。我们行之有效的采矿解决方案可提高效率、降低能源成本和提高能源独立性。 

 

 

通过物联网和能源优化助力实现绿色采矿

电力成本已高达运营成本的 20-30%,而且仍在上升。将电力使用和管理方式的效率提至新高将为采矿作业带来巨大回报。

采矿能效取决于工厂的电力基础设施和管理。我们实地验证的解决方案可以帮助您提高利润,同时减少范围 1 和 2 的排放量,并确保人员和设备的安全。

一个多世纪以来,全球各地的采矿作业都依托我们的危险防控、风险缓解和安全作业解决方案。现在,我们还为您提供了行业领先的技术,用以支持在网络安全基础上实现能源转换和数字化采矿转型。 

Mining worker with a tablet.png

通过设计为安全和网络安全采矿提供支持

采矿安全要求在最恶劣的条件下保护人员和设备安全。现在,它还需要始终如一地关注网络安全。安全可靠的设计已流淌于我们的 DNA 之中,我们广泛的解决方案组合将帮助您保护人员、设备和流程安全。 

无论您是在地上还是地下作业,我们的数字化采矿解决方案都能帮助您解决复杂的通信需求,并利用我们的安全设计专业知识,让您的人员能够安全地远程监控设备。当人员需要使用带电设备时,我们的闪弧安全和劳动力培训解决方案会提供前沿的保护和教育培训,满足您团队的需要。

brightlayer utilities suite

通过采矿物联网将效率提至新高

随着基础设施和运输电气化程度的提高,提高效率和降低成本的潜力也随之增加,而实时和长期监控用电情况的能力将变得更加重要。

数字 Brightlayer 平台可以为电力监控奠定可扩展基础,从而简化电力用量、成本和可用电源的管理。我们的智能电源和监控解决方案可以帮助您发现故障状况,保持电力正常运行,并通过数据驱动型见解做出更智能的能源决策。凭借先进的互联工业照明解决方案,我们可以将维护效率提至新高,并在恶劣和危险地区最大限度发挥照明潜力。在问题影响到运营之前,获得预测、避免和解决问题所需的数据驱动型见解。

应用现代控制,以更可持续的方式运行 

全球许多顶级矿商都已做出承诺,到 2050 年实现净零排放。好消息是,出现了使用自产电力的新机遇,这不仅可以满足日益增长的能源需求,而且更加本地化、效率更高、更具可持续性。电力革命为大幅减少排放创造了新的机遇。

微电网控制器的智能化可整合现场可再生能源并实现储能。此外,我们也开始进行可行性研究,帮助确定选择最佳能源,为运营提供动力。对于电动汽车 (EV) 充电,我们采用全面的电动汽车充电基础设施 (EVCI) 方案,它可以进行有针对性的投资,优化现有能源基础设施支持的项目。

无论您希望采取何种方式减少排放,我们都可以帮助您以更可持续的方式运营。我们的微电网、EVCI 和智能电源管理方案都已经过实地验证,会让您更容易达成 ESG 目标。

如果需要,可利用我们深厚的专业知识壮大您的团队

全球许多顶级矿商都已做出承诺,到 2050 年实现净零排放。好消息是,出现了使用自产电力的新机遇,这不仅可以满足日益增长的能源需求,而且更加本地化、效率更高、更具可持续性。电力革命为大幅减少排放创造了新的机遇。

微电网控制器的智能化可整合现场可再生能源并实现储能。此外,我们也开始进行可行性研究,帮助确定选择最佳能源,为运营提供动力。对于电动汽车 (EV) 充电,我们采用全面的电动汽车充电基础设施 (EVCI) 方案,它可以进行有针对性的投资,优化现有能源基础设施支持的项目。

无论您希望采取何种方式减少排放,我们都可以帮助您以更可持续的方式运营。我们的微电网、EVCI 和智能电源管理方案都已经过实地验证,会让您更容易达成 ESG 目标。

  • 知识库

    了解能源系统如何安全、可靠和可持续地为加工业提供更多动力。在我们的知识库探索成功案例、白皮书、视频等。
    浏览详情