下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 深孔钻床的高效通信与自动化

伊顿 XV300 多点触控面板与 SmartWire-DT 通信系统,构筑现代化的高效通信系统

     

mrm² 解决方案不仅使我们缩短了交货周期,还能实现更快的调试和更便捷的维护操作。

Jost Eppinger, 董事总经理,TIBO Tiefbohrtechnik GmbH
eaton-tibo-xv300-rmq-titan-mrm².jpg

借助模块化软件和硬件,加速机器设计流程。

通过将智能 I/O 映射与现代通信系统相结合,能够快速实现灵活的机器设计,并满足特定应用需求。模块化系统使 Tibo 能够根据客户的精确需求定制深孔钻床。与此同时,mrm² 基于伊顿强大的 XV300 多点触控面板和 SmartWire-DT 通信系统,为此打造出完美的控制方案。该解决方案还包含标准软件,可集成所有可能的机器类型。通过简单选择或取消所需组件,即可将应用软件适配至相应机型。

背景

基于模块化系统的定制化机器

mrm² automatisierungstechnik gmbh 在将概念与产品实现自动化方面具有权威性和专业性。该公司为机器配备智能自动化技术,并提供咨询、软件开发、电气设计、电气装配、机械设计以及专用机器制造等服务——所有这些都是针对高度复杂的项目量身定制的解决方案。

无论是凸轮轴、喷油器、钻杆还是液压缸,生产这些部件都离不开深孔钻削工艺。深孔钻削是指钻削孔深远大于孔径的孔洞,具体而言,孔深可达孔径的 10 倍以上。该工艺广泛应用于制造业各领域:在医疗或航天技术等领域采用小规模加工,而在石油天然气行业或造船业则需应对巨型钻孔直径及孔深高达 12000 毫米甚至更深的钻削需求。

所有这些应用的共同点在于高度专业化,均依赖于为特定用途定制设计的深孔钻床。而 TIBO Tiefbohrtechnik GmbH 公司正是此类机械设备方面的专家。该公司开发了一套模块化系统,能够基于久经考验的系统组件,将机器精准适配专业用户的具体需求。这种模式能快速应对个性化的机器需求——通常自下单起四至六个月内即可交付,具体周期取决于机器类型。

挑战

降低工程成本的同时实现更新迭代

“系统的模块化不仅应体现在硬件层面,即机器部件上,还应体现在控制概念中,”Tibo 的董事总经理 Jost Eppinger 解释道。迄今为止,每种机型都需要重新设计控制软件,无论是枪钻、BTA 钻床、铣削工作台还是专用深孔钻床。根据具体配置,这意味着每次都要创建新的程序行或删除多余的程序行。软件的基本修改必须针对每个控制程序(即每台机器)单独实施。亟需一种全新的现代化控制概念,不仅能降低工程成本,还能加速机器的安装调试并简化操作流程。Tibo 公司为此向德国 Bad Ditzenbach 的 mrm² automatisierungstechnik gmbh 下达了订单。该公司专精于为机器配备智能自动化系统——从咨询阶段到软件开发,直至控制柜的设计与制造。

解决方案

模块化应用软件与 SmartWire-DT 相结合

mrm² 开发了一种控制概念,其中应用软件和硬件的设计使得所有机器类型和选项均基于同一程序和一个电路图。

mrm²采用伊顿的自动化组件实现了这一概念:不仅因为 mrm² 是伊顿的解决方案合作伙伴,更重要的是伊顿的各类系统与模块化、灵活的设计理念完美契合。该解决方案以 15 英寸 XV 触控面板为核心:mrm² 的董事总经理 Martin Rieg 表示:“Tibo 希望其深孔钻床尽可能直观且操作简便。” 这一目标得益于伊顿 XV300 面板搭载的多点触控技术得以实现。

XV300 HMI/PLC 的关键特性包括:

  • 强大的图形处理器支持设计具有高分辨率图形和快速图像切换的用户界面。
  • 配备多种接口,例如用于与安全控制器通信的 Modbus TCP。
  •  它还可作为 Profibus 主站使用。
  • 集成 PLC 功能的编程基于最新版 CODESYS(符合 IEC 61131 标准)。

SmartWire-DT 技术取代控制柜 (IP67) 内外所有组件的传统控件接线。该通信系统将深孔钻床内的所有伊顿自动化组件(如 RMQ 系列指示装置、PKE 电机保护断路器以及电机保护/接触器组合)与 XV300 HMI/PLC 相连,并传输其数据——根据机型不同,每台机器配备此类装置的数量在 7 至 30 余个不等。控制终端的安装位置具有灵活性。

eaton-tibo-xv300-rmq-mrm².jpg
eaton-tibo-swd-products-in-cabinet-mrm².jpg
eaton-tibo-deep-whole-drilling-machine-mrm².jpg
eaton-tibo-swd-in-cabinet-mrm².jpg
eaton-tibo-cabinet-mrm².jpg

结果

降低工程成本,加快调试速度

mrm² 的应用项目经理 Marius Hetmank 指出:“借助 SmartWire-DT,我们能够轻松地在输入和输出层级可视化系统的模块化特性。”

“该系统能自动搜索连接的组件,安装时只需在软件中选定对应组件,将其分配至相应输入/输出端即可。” 这种由 mrm² 特别开发的 I/O 映射方法,远比在控制柜中使用实际不需要的占位符更为精良。

“这种模块化概念不仅体现在应用软件中,更贯穿于控制柜的设计始终,”Marius Hetmank 调道。“定制化机器所需的组件可轻松选取并自动集成至电路图中,从而实现每个控制柜的量身定制。”

这款模块化标准应用软件现已成为所有可能机型的基础,每种机型均配备 20 余种不同选项。“更新或新选项将自动适用于所有不同机型,”Marius Hetmank 解释道。

通过将 XV300 与模块化软件和 SmartWire-DT 相结合,工程设计和维护成本得以显著降低,其中维护成本降低了约三分之二。此外,PKE 电机保护断路器与 SmartWire-DT 的组合还支持能耗测量功能。

“这是 Tibo 提出的另一项需求,因为它能让客户直观了解机器启用 EcoDrill 模式后可节省多少能源,”Martin Rieg 解释道。

目前,这些数据通过控制终端显示,仅用于报告目的。不过,利用这些数据进行预测性维护的计划正在推进中——XV300 已配备必要的以太网 (Ethernet) 接口,可将数据传输至云端或边缘计算系统进行分析评估。

凭借其高度的灵活性,该多点触控面板也可作为 Profibus 主站使用,从而通过外围模块实现与其他制造商设备的无缝集成。对于 Tibo 和 mrm² 而言,该技术还具有另一项重要优势:SmartWire-DT 显著加快了系统的接线速度。

“与标准接线相比,SmartWire-DT 可节省约 35% 的时间。” 其成效在多个环节得到体现:mrm² 在控制柜内进行初始接线时;Tibo 在其工厂为客户验收组装系统时;以及最终在客户现场拆卸新的深孔钻床并完成安装调试时。