下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

通过部署电网交互式 UPS 进一步赋能微软数据中心

客户名称:微软公司
项目地点:美国弗吉尼亚州
客户行业:数据中心
项目概述:该项目初期位于美国弗吉尼亚州的微软创新中心,旨在打造“电网交互型数据中心”,支持绿电接入,并利用储能设备参与电网削峰填谷和需求响应并获得收益。后期项目拓展至全球其它地区的微软公司设施。

伊顿解决方案:伊顿 EnergyAware(电网交互)UPS

案例背景

微软的大型数据中心部署了大量的 UPS 电池组以提供充足的备份电力,以防停电。然而因为停电并不常见,所以这些电池大部分时间都处于闲置状态。

客户需求

  • 能源效率与成本优化:提高数据中心能源效率,降低运营成本。
  • 可持续性与环境责任:注重可持续性发展,利用可再生能源减少碳足迹。
  • 技术创新与灵活性:要求能源解决方案具备灵活性和可扩展性。
案例描述
 

伊顿和微软合作,通过采用锂离子电池和 EnergyAware 技术,将数据中心的不间断电源(UPS)从电网负载转变为分布式能源资源(DER)。这一创新不仅提供了可靠的电力备份,还能优化能源成本,创造额外收入,并支持电网的频率调节和峰值削减,最终有助于实现清洁能源目标。

伊顿解决方案的价值:

  • 采用锂离子电池和 EnergyAware 技术来将闲置的 UPS 转变为储能设备,将传统的电力备份系统改造为分布式能源(DER)。
  • 提供削峰服务降低或避免需求费用、优化分时费率下的能源消费并为电网提供频率调节服务。
  • 伊顿 EnergyAware UPS 使微软数据中心从电网的负载转变为有价值资产,为同类型的数据中心提供了参考实践。