下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 新能源格局下的制胜增长战略

    空前高涨的用电需求正在重塑电网。了解电力企业如何采用灵活、有前瞻性的策略,应对数据中心、电气化等带来的负荷增长。
    下载白皮书 咨询我们的专家

满足空前高涨的电力需求

您的电力公司准备好了吗? 来自多方面——包括数据中心、电气化(建筑、住宅和交通)、再工业化等——的电力需求正以前所未有的速度增长。 

过去二十年间,电力需求一直未见明显增长。近期,我们看到电力负荷年增速在 2% 至 4% 之间 。同时,各方对于近未来的用电量预测大不相同,但都表现出更大的增幅预期。伊顿公司委托 S&P Global Market Intelligence 进行的最新研究显示,北美电力公司预计未来五到十年内电力负荷将增长 36%1。在美国,预计到 2028 年,仅数据中心的电力需求就将达到当前(2023 年)的两至三倍,从 176 太瓦时 (TWh) 增至 325 到 580 太瓦时 (TWh) 之间2。

这种激增的电力需求需要各行业通力协作加以应对。电力企业、供应商和客户之间的战略合作将至关重要。这种需求增长要求我们转变工作方式,同时也为新的合作、加速技术研发与应用、基础设施现代化以及开发新型能源创造了机遇。

diminishing-perspective-of-man-working-in-server-room-getty-943065400

多管齐下,应对需求快速增长

对于激增的电力需求,并没有一劳永逸的解决方案。对电网进行现代化改造和优化、增加装机容量以及提升灵活性方面的投资至关重要。这仅仅是个开始。

增加新装机容量的能力无疑是必不可少的。智能电力管理解决方案有助于支持这些举措,但仅靠增加装机容量还不足以快速满足预期的负荷增长。

在 S&P Global Market Intelligence 的调查中,44% 的受访电力企业指出,现有基础设施要么不足,要么过时,无法适应增长需求。早在 2015 年,美国能源部就发现,美国 70% 的输电线路已使用超过 25 年(或更久)。美国 50 个州共投入了总额达77亿美元的相关资金到共计 105 个公共电网强化项目中。

A shot of an electrical engineer using a digital tablet and hands-free device while working in power substation.

重要的是,北美及其它地区的电力企业认为,电网中存在尚未利用的闲置容量,可以加以利用。数字工具有助于释放大量容量;44% 的受访者认为,电网容量可增加 24% 以上,另有 40% 认为潜在增幅甚至更大(高达 49% 以上)3。

要应对增长,就需要以灵活的方式管理电力供需。在考虑电网未来的发电结构和资源需求时,不仅仅涉及对电网的投资或增加装机容量。需求侧的灵活性也至关重要;如果没有这种灵活性,需求侧将面临配电线路、变电站和变压器的物理限制——这些设施的设计容量无法一直匹配需求的增长。这种灵活性可以应用于电网管理,通过自动化和边缘控制来协调电网运行。无论是在电网、家庭、数据中心,还是在建筑物和工业运营中,都有强大的工具可以提供帮助。

伊顿的电气解决方案和专业技术几乎在世界各地的关键基础设施中都发挥着至关重要的作用。在过去的一个世纪里,我们的解决方案一直服务于电表的两端(发电侧和用电侧)。如今,我们的产品、服务和解决方案组合支持电的双向流动,为电网、数据中心、工业、建筑、家庭等领域带来新的灵活性。我们看到,在各行业及相关应用领域出现了新的合作机遇,以支持电网朝向更加动态的方向发展。

触手可及的电网解决方案

要以安全且经济高效的方式将新资源和容量接入电网,最好的方法就是从周密的规划开始。与此同时,电网的灵活性取决于强大的电网自动化控制系统,以及对客户不断变化的用电模式的理解。当前亟需促进并加快并网研究,验证将新的电力资源和负荷接入电网的可行性,针对未来需求进行主动规划,评估不断变化的能源使用模式,并在电网边缘实现更灵活的控制。
engineer-superimposed-solar-turbines-getty-182958810
电网建模软件在打破传统信息孤岛、促进数据共享以及推动配电规划转型方面发挥着重要作用。它使电网规划人员能够加快能源项目所需的分析工作,并快速、安全地设计无线缆替代方案,同时降低人为错误的风险。这意味着,验证新增装机容量可行性的分析工作,只需数小时即可完成,而非数周或数月。这一经验证有效且功能强大的工具,以全面精准的视图形式,为电力企业提供了实际运行状态与规划状态的比较模型,助力其管理升级工作并保持领先地位。在伊顿,我们与电力企业通力合作,根据其现有数据以及未来需求,为其量身定制解决方案。
客户用电行为的变化将对电网产生怎样的影响? 对此,我们也有相应的工具。越来越多的传统能源消费者开始安装太阳能发电系统、储能设备以及电动汽车 (EV) 充电设施。因此,了解并评估这种复合的用电模式如何影响电网,并寻找优化电网的可能性,变得愈发重要。目前,如果电力企业想要了解电动汽车充电设施的新增情况,有效途径之一就是通过激励计划。想要更清晰地知晓电动汽车(充电设施)的普及情况,就可以求助于先进的分析工具。我们提供必要的洞察,助您预见并管理电动汽车充电带来的影响,协助监控关键电力设施的容量问题。
woman-waiting-for-ev-charging-getty-1284782429
在实现电网供需平衡方面,自动化控制至关重要,而伊顿公司数十年来一直致力于推动这些技术的发展。例如,需求响应计划正在利用新型的用户侧洞察、数据和控制手段,以满足电网弹性和灵活性要求。我们还致力于开发控制方案,以协调电网边缘的各种能源。

用户侧能源协调和协作

如今,传统能源消费者正以前所未有的方式进行能源生产、储存和使用。这一趋势正在改变电力企业与用户之间的关系。因此,用户现在可以成为电力生产的合作伙伴,并支持电网灵活性。在这种环境下,各地的能源消费者可能会在需要时被要求协助向电网输送电力。这种做法令分布式的现场发电设备为电网服务,并有助于降低对于主电网的总体需求。这种模式使各方均受益,为迈向能源消耗更旺盛的未来铺平道路——既有助于加速数据中心和工业的发展,又支持万物电气化,同时降低成本。 
IT Engineer in Action Configuring Servers
预计数据中心的能耗占比将从(2018 年)不到美国能源资源的 2%,上升至 2028 年的 6.7% 至 12% 之间——这使得数据中心成为增长最快的市场4。除了电力需求不断增加外,AI 数据中心的负载波动幅度很大,这使得传统上以峰值容量为基准的规划方式成本极其高昂。在这种增长与负荷波动并存的环境下,无论是对电网还是数据中心而言,让能源投资发挥更大效益都至关重要。

这具体是如何实现的? 电网交互式不间断电源 (UPS) 既能帮助平滑 AI 数据中心的负荷曲线,又能支持可再生能源渗透率较高的地区的频率响应,同时还能满足应急供电需求。这是通过两台独立的逆变器实现的:其中一台逆变器为数据中心提供电力,另一台则可在电网运营商要求时,按需从电池中吸收或释放电力。这种策略有助于稳定频率,目前已在欧洲得到广泛应用。

工业企业、数据中心等大型能源用户部署的微电网和储能系统,也能为实现电网弹性和灵活性目标提供支持。例如,一个清洁能源微电网可提供我们阿雷西博(Arecibo)制造工厂所需能源的一半以上,并能向电网回馈电力,以支持区域电力需求。微电网控制器通过提供重要的实时管理和优化功能,有效应对负荷波动。

此外,如果能妥善整合,电动汽车有望成为一项巨大的电网资源。我们正与电力企业、汽车制造商、行业合作伙伴等各方通力合作,为车网互动 (V2G) 标准的制定奠定基础5。目前,加利福尼亚州仅允许直流型 (DC) 车网互动 (V2G),且需要额外安装逆变器。我们与电力企业合作,成功演示了交流型 (AC) 车网互动 (V2G) 技术,该技术利用车载逆变器(从而减少了现场设备需求),使操作更简便且更具成本效益。
有数据显示,家庭的用电需求增长了 127%,因此,无论是对电网还是对家庭而言,管理能源需求都至关重要。美国超过 4,800 万户家庭的配电箱需要更大的供电容量,以支持电气化进程6。为了不改变供电容量,许多家庭可以采用智能负荷管理来调控用电负荷——并非所有电器都需要同时运行。通过在断路器中集成智能负荷管理功能,许多家庭可以避免增加供电容量。与此同时,支持负荷管理的技术还能为需求响应计划提供电网边缘层面的全新可视化与控制能力。EPRI(美国电力研究协会)的现场测试已证实,该技术能够提供关于用电情况和控制的精细化、用户侧数据分析——为电网带来灵活性,并实现家庭智能负荷管理7。
aeriel-solar-panels-modern-residential-rooftops-getty-1389318072

增长周期驱动电网发展

一个多世纪以来,电网一直以相同的方式运行。要提供安全、可靠且价格合理的电力,就必须将电力从(集中式)发电地输送到需要用电的地方。

如今,新的电网趋势彻底颠覆了这一现状。经过多年停滞甚至下滑之后,我们现在正处于一个全新增长周期的初期阶段。能源转型、电气化、(AI) 数据中心、再工业化以及绿色法规等大趋势正在重塑电网。因此,电力行业将迎来长达数十年的发展利好。

如今,能源消费者不仅能从电网获取电力,还能以全新的方式进行能源生产、存储、管理和使用。这一趋势为电网管理开辟了新的机遇和策略。

通过协调各方利益相关者的优先事项,电力企业将持续打造一个更智能、更动态且更灵活的电网。满足未来负荷增长以及电网需求,关键在于加强灵活性和智能化,以全新方式发挥能源资产的作用:

  • 发掘电网中的可用容量
  • 在需要的地方增加更多容量
  • 平衡电网供需关系,以能源系统以合适的规模从容运营
     

尽管目前已有许多解决方案可用于提高电力系统的灵活性,但加大对容量、电网控制与自动化以及研发工作的投入仍至关重要。行业教育和培训是跟上时代发展的关键,尤其是在能源系统不断变革的背景下。与供应商、客户及业界开展紧密合作,将开辟新的路径并制定更有效的策略。这是一个非凡的时代。我们比以往任何时候都更需要电力。电力行业将继续引领发展,而像我们这样的制造商将支持他们努力完善电网,为新的能源格局提供动力。

1《人工智能推动下的数字化转型采用、实施与扩展》,数据由 451 Research 和 S&P Global Market Intelligence 收集并分析,2024 年。

2 劳伦斯伯克利国家实验室发布的《2024 年美国数据中心能耗报告》,2024 年 12 月。

3《“能源三重困境”需要独特的解决方案和整体性方法》,数据由 451 Research 和 S&P Global Market Intelligence 收集并分析,2024 年。

4 劳伦斯伯克利国家实验室发布的《2024 年美国数据中心能耗报告》,2024 年 12 月。

5 《电动汽车团队合作:为车网互动制定新道路规则》,载于《Energized by Edison International》,2024 年 4 月。

6 《解决电气化进程中的障碍:住宅配电箱容量》,作者 Pecan Street,2021 年 8 月。

7 《EPRI Journal》2018 年 5 月刊:面向电力客户的数据驱动型洞察。

作者 - Jason Plane,伊顿公用事业部门经理