下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

增加发电量,优化发电效率

随着电力成为全球低碳未来之旅的核心资源,能源转型势不可挡。伊顿正在构想电力力系统新的可能性,以满足对可持续、可靠电力日益增长的需求。 

实现经济、可靠和可持续的电力供应

若要向更加可持续的能源系统过渡,必需实现大规模的电力转型。如今的决策者纷纷以净零排放为目标,因此能源企业必须改变能源组合,以支持可再生能源。同时,能源企业必须确保发电量充足,以满足日益增长的需求。

我们正在贯彻Everything as a Grid(电网无所不在)的能源转型理念,助力提升发电量并优化能源效率,满足世界生产生活需要。我们正在通过支持双向电网,为生产低碳能源创造全新可能性。我们还助力能源企业加速工厂升级和更新、重新配置电力基础设施,并协助他们更清晰地规划新增产能。

 

Solar panels and wind mill at dusk 1138398599

推动低碳发电

随着天然气成为首选的过渡性燃料,以及 80% 的新一代发电计划要求使用可再生能源,能源转型正在稳步推进中。传统燃煤和核电站正在以创纪录的速度被停用,由此可以看出,集中式发电正在日益被更多的可再生能源所取代。这一转型迫切需要专家帮助,将现有的天然气发电转变为更分散的可再生能源供应。

我们拥有专业的专家服务团队,可以帮助您改造能源基础设施。我们丰富的智能电网解决方案和深厚的专业知识可以简化可再生能源的互联流程,支持可变能源的电网稳定性,同时快速跟踪发电设施的建设、升级和停用。

熟知不断变化的法规并满足相关规定

随着决策者加快实现脱碳目标,能源需求和法规也在不断变化,同时也在最大限度地降低消费者的用电成本。此外,为了管理电网内电流的双向流动,并支持分布式能源的电网互联,区域和国际电气标准正在发生变化。

面对需求和法规不断变化的局面,您如何遵守和适应监管要求? 了解法规进展,获取与时俱进的专业知识。我们的 Brightlayer 电力电网套件和发电服务可以帮助您实施系统方法,解决监管要求、弥补知识差距、构建基础设施以应对极端条件,并通过弹性电力满足当前和未来的能源需求。

管理电力行业的大规模转型

随着能源转型的进行,电力来源越来越倾向于可再生能源,动力的使用途径也变得更加电气化。电力正在成为热门能源。这一新现实与今天的电力供应大不相同。那么,面对可再生能源各自不同的自然属性,您应该如何规划发电资源和发电量? 

高度准确的预测诊断和网络建模是关键的推动因素。我们先进的电力工程和分析工具可以帮助您规划产能、预测生产、优化能源储存、支持可靠的运营并管理能源资产,以各种方式支持弹性电力。
Worker inspecting switch gear in hydroelectric power station

保护人员、财产、生产流程和厂房

随着分布式能源 (DER) 的增加,实物安全和网络安全都变得日益复杂,也将有更多的资源需要被保护。此外,世界各地仍有许多老化的发电站维持着计划发电量的六成产能,它们的总发电量超过 90 千兆瓦,因此必须降低闪弧事件的风险,从而提高安全性。
 
打造安全文化,通过专业培训和技术创新降低风险。依靠我们在电弧技术领域的专业知识、教育计划和创新能力,推进发电领域的电气安全。我们秉承“为安全而设计”(secure-by-design)理念,在网络安全方面处于领先地位,开创了众多行业先例。我们高度关注安全的方方面面,协助您保障人员、财产、流程和环境安全。
  • 知识库

    访问我们的知识库,查看产品资料、信息图表、白皮书和视频等与电力电网现代化有关的资讯。