下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

推进输配电智能化

随着能源转型的进行,电网管理衍生了新的方法。我们正助力电力企业为世界各地提供可靠、高效和优质的电能。

管理智能化弹性电网

三项重大变化正在重新定义输电系统——第一、交通、建筑和家居设施的电气化令电力需求逐渐增加;第二、从集中式到分布式发电的结构性化演变增加了管理工作的复杂性;第三、从化石燃料到可再生能源和天然气的转型,令更多的分布式能源系统需要被接入和管理。

通过落实电网现代化项目,我们帮助电力行业预测、准备和管理不断变化的电力需求,并提供先进的解决方案以支持电力行业进行电网规划、资产管理和需求响应。我们的解决方案可减少断电频率和持续时间,提高运营效率并管理分散各处的配电系统。

将电力输送到所需之地,缓解电网拥堵

管理拥堵需要多管齐下的方法,以支持高效、可靠和可持续的电力供应。电网需要扩容以应对可再生能源发电,也需要提升配电能力以应对不定时发生的用电量需求陡增。与此同时,更多的同步电机对于通过无功补偿来减少输电限制也很重要。电网规模的储能系统可以帮助电力公司提高产能,支持峰值用电需求。

我们已率先推出硬件、软件和服务,以简化复杂的电力工程和容量分析,实现智能配电,并为电力企业提供基本的需求响应能力和自动化。凭借 Brightlayer电力电网套件和我们的行业专长,我们可以提供电网规划所需的专业知识和洞察力,助您减少电网限制,提高电力可用性,并识别可替代能源的使用时机。

实现基础设施现代化,打造稳定高效的电网

当今的电网专为集中稳定的发电能源而设计的,正面临着新的挑战和机遇。传统电力“消费者”会变为在消费电力的同时也会生产电力的“产消者”,电网需要为这种分散化的能源生产提供支持。在这种分布式电力生产环境中,连通性至关重要,网络安全是能源可靠性和国家安全的基础。

凭借专业的支持、深厚的行业知识和广泛的行业领先解决方案,我们可以帮助实现电网的现代化和数字化,以更好地支持双向电流、监控和管理需求、将复杂的分析系统自动化,从而缩小技能差距,并减少停电的影响和持续时间。我们采用旨在防范威胁的“为安全而设计”(secure-by-design)理念,在推进网络安全环境方面处于领先地位。此外,我们正在帮助电网运营商利用更多 分布式能源,特别是微电网和储能系统,以避免昂贵的升级,并提高电网稳定性。

electrical-storm-over-city.jpg

降低风险,提高安全性

每年,包括山火、风暴和地震在内的环境风险因素,都会产生新的极端情况,给需要维修或更换设备的电力工人造成更多的服务断电和安全问题。在面对极端天气事件和自然灾害时,强化电网以增强安全性和可靠性是当务之急。

一个多世纪以来,提供安全电力一直是我们业务的核心。我们创新了智能、有效和强大的安全技术,继续协助客户进行远程运维,降低人员和流程风险,并抵御不断变化的环境因素。我们不断创新,协助您保护人员、财产和环境,保障安全的电力传输和分配。

  • 知识库

    访问我们的知识库,查看产品资料、信息图表、白皮书和视频等与电力电网现代化有关的资讯。
    查看更多内容