下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

UPS健康管理知多少?

UPS是关键电力设备的保护屏障,可靠性和可用性不言而喻。实际上,只有40%的现场失效是来源于UPS元件本身,而有60%是来自于人为,设计和其它因素。本文将带您深入了解关于UPS的健康管理问题。

影响UPS健康的因素

UPS健康程度的常用评价指标

MTBF(平均故障间隔)

Mean Time Between Failure 相邻两次故障之间的平均工作时间。该指标基于UPS关键元器件的失效率、关键模组的失效率以及其相互间的工作关系建立相关模型计算得出,可以作为UPS健康指标的理论性参考依据。

MTTR (平均修复时间)

Mean Time To Repair, 在规定的条件下和规定的期间内,产品在规定的维修级别上,修复性维修总时间与该级别上被修复产品的故障总数之比,即平均每一个故障的维修时间。

Availability (可用性)

Availability = MTBF/(MTBF+MTTR),在某个考察时间,系统能够正常运行的概率或时间占有率期望值%。

UPS的失效来源及影响

  • 从调研结果看,大约40%的失效来源于UPS本身原件,而60%的失效是由人为导致的(如方案设计、现场匹配等)。
 
  • 23%的用户表示其每小时的宕机成本超过1百万美金。
 
  • 74%的伊顿数据中心用户认为带有预防性分析的监测告警重要或非常重要。
Digital flowchart, abstract, blue, conceptual illustration

UPS的失效来源及影响

从调研结果看,大约40%的失效来源于UPS本身原件,而60%的失效是由人为导致的(如方案设计、现场匹配等)。 23%的用户表示其每小时的宕机成本超过1百万美金。 74%的伊顿数据中心用户认为带有预防性分析的监测告警重要或非常重要。

UPS 健康管理技术 ①:无限热同步(HotSynv)并机技术

传统的并机技术通常通过并机线缆建立UPS间的通讯,通过主从机的机制,由主机发号指令实现同步。这种技术的局限性在于,如果并线通讯线缆发生故障,可能引发主从机的竞争机制,甚至导致系统同步异常。

伊顿无线热同步 (HotSync) 并机技术将很好地解决这一问题。其一,并机系统参考旁路,实现参考源一致,使输出达到更有效的同步。其二,一旦旁路出现问题,系统通过计算并调整自身的输出达到同步,并不依赖于机器之前彼此通讯的电缆。其三,一旦系统检测到某台设备出现故障,系统将其从并机系统退出并隔离,由其他机器继续满足负载。

UPS健康管理技术 ②:高级电池管理功能(ABM®)延长50%电池寿命

长期的浮充对电池健康的影响是巨大的。基于这个担忧,伊顿电池管理技术将有效帮助解决浮充带来的损害。在Rest Mode下,在浮充两天左右的时间后,充电将被中断,避免长期浮充。在ABM算法下,系统将时时监测电池电压的变化,在达到一定程度的下降后,充电将被快速启动,保证电池的可用性。同时,由于铅酸免维护电池的特性(通常在40C下闲置超过1个月,需要补充电),系统将设定电池的休息时间不超过28天。伊顿ABM电池管理技术可延长50%的电池寿命。

UPS健康管理技术 ③:ECT假负载测试技术

Hand pressing gear icons

 

对于电子器件而言,80%的失效故障出现在前20%的时间。ECT假负载测试技术可实现在对现场依赖(负载、制冷、场地、配电)极低的情况下,完成设备的测试,使UPS在出厂前和验收阶段将可能出现的失效提前验证完毕。

 

UPS健康管理技术 ④:ESS交流直供技术

  • 伊顿交流直供模式(ESS)优化系统效率,可高达99%以上。
  • 根据系统运行状况自动判断是否进行在线转换,转换时间小于2-4ms。
  • ESS模式下,原有电路可起到滤波作用,有效吸收电网中可能浪涌能量,确保负载不直接受浪涌的能量冲击,减少尖峰能量及电网干扰。
  • ESS模式下,可以有效延长元器件寿命,如风扇,电容等。
Server room interior

UPS健康管理平台 ⑤:伊顿测试中心

Business people working in control room

位于深圳的伊顿亚太测试中心可根据用户需求,提供高达2.2MW容量的系统测试,确保UPS在出厂前能够进行完整的验证,确保设备的健康与安全。

  • 高达2.2MW的测试能力,包括 配电、UPS与配件
  • 假负载与E-Load测试;蓄电池组
  • 所有I/O的电压、电流、频率与 功率监控
  • 测试:
                    -模块负载测试

                    -效率(ESS & VMMS)

                    -过载,故障,谐波,功率因数

                    -并机/热同步

                    -第三方接口测试

伊顿服务体系