下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

断路器常见问题解答

  • 问:EMT6与EMT6(230)有何区别?

答:EMT6控制电压为24-240VAC/DC的,EMT6(230)控制电压为230VAC。

  • 问:ZEV是否停产,用什么产品替代?

答:ZEV已经停产。如果只是当作电子式热过载继电器使用可以用ZEB32系列产品替换,如果电流过大需加装电流互感器。

  • 问:E Line系列接触器有直流的线圈电压吗?

答:有直流应用的线圈电压,但是只有24CDC。

  • 问:DIL3AM推荐的替换型号是什么?

答:可以用DILM95C(线圈电压)替换,外形尺寸不完全一致。

  • 问:E系列接触器辅助触点安装个数?

答:7-38A的可以最多加装2对顶部安装的标准辅助触点; 40-95A的可以最多加装2对顶部安装的触点再加1开1闭的侧装的辅助触点。

  • 问:DILM7-170A接触器可以水平旋转90度安装吗?

答:可以水平旋转90度安装,最大可以旋转至180度安装。

  • 问:空气式延时头TPD11DIL可以用什么替换?

答:空气式延时头已经停产了,现在只有电子式延时头,如果要更换必须把接触器一同换掉。

  • 问:DILM17及以上电流的接触器可以单独配线圈吗?

答:可以单独订购线圈,线圈型号为DILM...-XSP(…)。

  • 问:NZM12-XMV此型号包含连接头吗?

答:该型号为机械联锁套件,已包含了连接头。

  • 问:在DILM185/22接触器上再增加辅助触点的型号是什么?

答:型号为DILM1000-XHI11-SA。

  • 问:X-Start和X-Start-C系列接触器115A及以上规格的交流线圈有浪涌抑制器附件吗?

答:没有。Eaton的DILM系列接触器115A及以上规格的交流线圈都已内置了浪涌抑制器。

  • 问:DIL00M可以用什么产品替换?

答:可以用DILM9...的产品替换。

  • 问:DILM32C-XHI11和DILAC-XHI11有什么区别?

答:DILM32C-XHI11的产品只能用于DILM…-10的接触器,而DILAC-XHI11可以通用于DILM...-10或者DILM...-01的接触器。

  • 问:DILM185以上大接触器有匹配的热过载保护继电器吗?

答:有。DILM185-300A电流段可以使用Z5…系列,300A以上至1500A可以采用ZEB32-5…+电流传感器ZEB-XCT…组合方案。

  • 问:常规的接触器能切换电容类负载吗?

答:从技术角度来说,是可以的。通常是把常规的接触器容量提高,去满足切换电容负载的方式。但是,必须要依照产品供应商提供的技术参数和应用指南进行使用。Eaton的X-Start系列提供了常规的接触器用于投切电容类负载的详细数据和指南。

  • 问:Eaton有专用切换电容负载的接触器吗?

答:有。DILK…系列。

  • 问:ZB32C和ZB65C能提供独立安装吗?

答:除直接安装方式外,还可满足独立安装方式。

  • 问:ZB12C和ZB150C能提供独立安装吗?

答:不能提供独立安装方式,只能与相应的接触器直接插接安装。

  • 问:独立安装方式的热过载继电器是否可与不同系列的接触器混合搭配使用?

答:可以使用。

  • 问:X-Start 系列接触器配套的热过载继电器是哪个系列?直接主回路电流保护范围到多大?

答:与X-Start配套的热过载继电器为ZB…系列或ZEB...系列,其中ZB150…最大电流整定值可到175A。

  • 问:具备UL认证的接触器选用哪个系列?

答:全球产线X-Start系列。

  • 问:Eaton的185A以上的接触器有几个系列?

答:全球产线SGL大容量接触器:DILM185-DILH2600系列 ;本地化产线:XTCD180-500A系列。

  • 问:Eaton的接触器的最大容量是多少?

答:Eaton具有DILM185-DILH2600系列大容量接触器,其最大电流容量可达2600A。

  • 问:X-Start与X-Start-C系列接触器的主要区别在哪里?

答:X-Start全线产品为欧洲进口,定位为全球化产线。产品满足全球IEC和UL两大标准体系。产品范围宽、系列齐全、应用更加广泛,如拓展功能与Smartwire系统对接。而X-Start-C是在X-Start的基础上,进行国产化的系列,主要应用在IEC市场,其产品范围更加简洁、产品认证更有针对性。

  • 问:Eaton中国目前在市场上可提供哪几个系列的接触器?

答:欧洲进口的全球产线:X-Start系列;国产化的IEC市场产线:X-Start-C系列;本地化的IEC市场产线:D Line系列;本地化的IEC市场产线:E Line系列。

spacer
  • 问:MCCB附件中的提前闭合辅助触点什么功能?

答:在MCCB主触头闭合接通前,该触点可提前接通,用于检验负荷回路。

  • 问:M22-K和M22-CK的触点有何区别?

答:带C的弹簧压接端子的,且可实现单个模块含有两对触点组合;不带C的是螺钉接线端子,单个模块只含一对触点。

  • 问:NZM系列产品最多可加多少辅助触点?

答:NZM1壳架产品可加一片标准辅助触点模块;NZM2最多可加2片标准辅助触点模块;NZM3及NZM4一个最多可加3片标准辅助触点模块。

  • 问:如果要出口到北美需要选择哪个系列的MCCB产品?

答:需要选择NZM中北美专用的带NA或CNA的具有UL认证的系列产品。

  • 问:NZM…S1其中S1表示什么意思?

答:S1表示可用于1000VAC的断路器,典型应用:如矿用等。

  • 问:NZM2-XR与NZM2-XRD的区别?

答:NZM2-XRD的不可与机械联锁同时安装。

  • 问:NZM/LZM的分励和欠压线圈可以同时安装吗?

答:不可以同时安装。

  • 问: LZM3,NZM3及以上壳架的接地漏电保护附件分体式如何选型?

答:分体式附件可由剩余漏电继电器、互感器以及欠压或者分励线圈构成,如果想要实现报警不跳闸则可以不加分励或者欠压线圈;反之一体式的漏电附件是做不到只报警不跳闸的功能。

  • 问:NZM系列AE和VE型脱扣器有何区别?

答:AE和VE都是电子式脱扣器,但是VE是3段保护,AE只有2段保护。

  • 问:NZM系列产品AE型的最小电流可以做到多少?

答:250A。

  • 问: LZM3和NZM3有没有插拔式单元?

答:有插拔式单元,但是要看具体分断能力,不是所有分断能力的都有。

  • 问:LZM有没有M型脱扣保护?

答:LZM没有M型保护。

  • 问:LZM与NZM的附件可以通用吗?

答:可以通用。

  • 问:NZM系列中S与M脱扣器有何区别?

答:S型为单磁式保护只有短路保护,做电机保护时,接触器下面需要加装过载保护装置;M型电动机保护有过载、短路以及缺相敏感保护,接触器下面无需再加装过载保护装置。

  • 问:PN系列与N系列隔离开关有何区别?

答:PN型的不可以加装远程脱扣,且只有ON/OFF两个位置;而N型的可以通过欠压或者分励线圈进行远程脱扣,具有ON/OFF和Trip三个开关位置。

  • 问:哪款NZM系列MCCB可以实现通讯功能?

答:NZM系列电子式脱扣器的产品可以实现通讯功能。

  • 问:NZM和LZM系列MCCB的分励线圈可以长时间带电吗?

答:不可以长时间带电。

  • 问:NZM和LZM系列MCCB的辅助触点与报警触点是否型号相同?

答:二者型号相同,但其安装位置不同达到的功能也就不相同了。

  • 问:NZMN3-AE630此型号包含附件吗?

答:单独断路器本体除了脱扣器不包含任何附件。

spacer
  • 问:NZM2-XKS是否包含了端子盖?

答:不包含端子盖。

  • 问:NZM4壳架的产品有插拔式单元吗?

答:NZM4的产品没有插拔式单元只有抽屉式单元。

  • 问:BZM系列产品与NZM/LZM附件通用吗?

答:BZM的附件与LZM/BZM的不通用(辅助触点除外)。

  • 问:NZM1壳架的产品有相间隔板吗?

答:有相间隔板,型号为NZM1-(4)-XKP。

  • 问:NZM-NA系列产品中A与AF脱扣器有何区别?

答: AF的表示过载保护整定值固定,短路保护值可调;A型的表示2者皆可整定。

  • 问:NZM/LZM系列产品是否有过压附件?

答:没有过压产品附件。

  • 问:订货时型号中的-AP表示何意义?

答:带AP的型号在公司内部的SAP系统中会体现,实际产品型号是不包含的,表示区域亚太的意思,对产品本身型号无意义。

  • 问:NZM1-XFI30R类似的一体式的漏电能实现漏电报警不跳闸吗?

答:一体式的漏电无法达到。

  • 问:NZM4壳架的产品有后部操作手柄吗?

答:NZM4没有后部操作手柄。

  • 问:NZM产品的进出线方向有要求吗?

答:进出线方向无特别要求。

  • 问:NZM系列断路器的Icu和Ics是否一样大?

答:NZM系列的Icu和Ics一样大。

  • 问:NZMH2-A160-FIA30包含断路器本体吗?

答:此型号包含了断路器本体。

  • 问:NZM1-XFI30R和NZM1-XFI30U有什么区别?

答:后缀是R的是右侧装的漏电附件,U的是底部安装的,U型的最大电流为100A。

  • 问:NZM1-XKP产品一个型号包含几片?

答:一个型号包含2片相间隔板。

  • 问:塑壳断路器插拔式或抽屉式单元有板后接线吗?

答:有板后接线,但目前没有后部端子组合后的产品尺寸图。

  • 问:端子盖NZM1-XKSA订货量是多少?

答:订货量为1件,如果上下进出线都要配的话就订购2件。

  • 问:NZMN1-A80-E包含什么?

答:表示已带有插拔式装置的本体部分,如果要订购完整的插拔式单元还需加插拔式底座,型号为NZM1-XSVS。

  • 问:NZM12和NZM14老系列断路器被NZM4 替换有转接排吗?型号是什么?

答:有转接排,NZM12的型号为NZM4-XAS12-1000(1250);NZM14的型号为NZM4- XAS141250(1600)。

  • 问:NZM抽屉式单元的控制回路插头是标配的吗?

答:是的,是配套好的。

  • 问:NZM/LZM的机械联锁附件如何配置?

答:每个断路器加装一个机械联锁装置,每2个断路器间用一根缆绳。

  • 问:NZM…-XTV…-60的和NZM…-XTV…-0的有什么区别?

答:NZM… - XTV… -60的延长杆的最大长度是60mm,无杆支撑;NZM…-XTV…-0的用于浅柜安装,带特殊的短延长杆。二者都不能再配装辅助手柄NZM-XDZ。

  • 问:NZM/LZM系列产品本体如何实现挂锁功能?

答:为本体产品选择相应的旋转手柄附件,再旋转手柄上即可实现挂锁。

  • 问:NZM1-XTVD和NZM1-XTVDV有什么区别?

答:XTVD的产品可锁定在手柄的0位;XTVDV可在手柄及断路器上加锁。

  • 问:NZM2/3-XA208-250AC/DC的附件能用于NZM1吗?

答:不可以,所有的附件都必须是对应壳架使用的。

  • 问:NZM/LZM的分励线圈有48V电压的吗?

答:有48V的。

spacer
  • 问:IZMX系列产品电源进线方向有要求吗?

答:IZMX系列的产品V型产品没有要求,U型脱扣器产品只能上进下出(除非特别定制)。

  • 问:IZMX系列产品储能指示状态触点公共点为哪个?

答:IZMX16系列公共点为41;IZMX40公共点为53。

  • 问:IZM9系列P型脱扣器如果要实现modbus通讯需加什么附件?

答:需要另加INCOM协议转换模块,型号为IZM-MMINT。

  • 问:IZM91/97/99辅助触点分别最多加多少?

答:IZM91最多加到4a4b;IZM97/99最多加到6a6b。

  • 问:带接地保护的开关是否必须加中性线互感器?

答:4P断路器不需要加,如果是3P的断路器且是有N线的系统需加互感器。

  • 问:IZM9系列P型脱扣器是否具有脱扣历史记录功能?

答:具有此功能。

  • 问:IZMX系列产品电源模块是外置的吗?

答:是的。

  • 问:IZM9系列产品脱扣器要单独外接电源吗?

答:对于IZM91:只有U型脱扣器需要外接电源电源模块;   对于IZM97/99:U和P型脱扣器已经内置了电源模块,只需要外部提供220VAC电源即可。

  • 问:IZM97/99是否有UL认证?

答:没有。

  • 问:IZMX系列产品只有1锁1钥匙的型号如何订购成为3锁2钥匙?

答:可以订购相同型号的3套1锁1钥匙,然后藏起一把钥匙就可以达到3锁2钥匙的功能。

  • 问:IZM91与IZM97/99的欠压延时模块可以通用吗?

答:可以通用。

  • 问:IZM断路器标配附件的控制电压是否可以改变?

答: 可以改变电压,具体更改请在下单时,把需要的电压附件型号列出即可。

  • 问:IZM9系列断路器分合闸线圈是否可以长时间带电?

答:不可以长时间带电。

  • 问: IZM91有A型脱扣器吗?

答:没有,只有V型和U型。

  • 问:IZMX-3L2K与IZMX-3L2K-B/C有什么区别?

答:B和C的锁芯和钥匙与IZMX-3L2K的互不通用。

  • 问:IZM9系列断路器分合闸线圈是否串联了常开触点?

答:没有串联任何触点。

  • 问:IZM系列产品母排接线想使用垂直接线该如何订货?

答:在下单时备注跟换为垂直接线。

  • 问:IN9系列隔离开关有标配型号吗?

答:IN9系列产品没有标配型号,所有附件都需单独配置订购。

  • 问:IZM9系列产品主进出线方向有规定吗?

答:IZM9系列产品AVU型脱扣器可任意方向进线,P型脱扣器只能上进线下出线(除非订货时有特别约定)。

  • 问:IZM系列产品附件带+号与不带+ 的区别?

答:带“+”号的附件产品表示订货时和本体一起订购,由工厂安装完成;而不带+号的,是作为维修备件而独立订货的。

  • 问:IZMX系列断路器标配型号都包含什么附件?

答:IZMX…E02包含了:断路器本体含脱扣器,分合闸线圈(220VAC),储能电机(220VAC),脱扣指示触点(2a2b),辅助触点(4a4b),主回路接线端子水平安装,门密封框,抽屉座(W),安全挡板(W),外置电源模块220VAC输入转24VDC输出。

  • 问:IZM9系列断路器标配型号都包含什么附件?

答:IZM9…CW/CF包含了:断路器本体含脱扣器,分合闸线圈(220VAC),储能电机(220VAC),脱扣指示辅助触点(2a2b),辅助触点(4a4b),门密封框,主回路接线端子水平安装,开关电源(只适用于U型和P型脱扣器),P型脱扣器标配INCOME通讯协议,抽屉座(CW),安全挡板(CW),灭弧罩盖(CW),手柄(CW)。

spacer
  • 问:抽屉式位置指示触点的功能是什么?

答:用来分别指示抽屉式断路器的三个位置状态,分别是连接位置、测试位置和断开位置。

  • 问:IZMX/IZM9系列产品的欠压延时最长多少?

答:两个系列的欠压延时时间最多为2秒。

  • 问:IZM99框架4P产品主母排的相序排列如何?

答:从左向右分别是:NN-AA-BB-CC。

  • 问:IZM99框架外形结构和主母排有什么主要特征?

答:IZM99框架,外形采用双倍壳体宽度设计;主母排每相采用双进双出型式。

  • 问:IZMX系列配置的最新一代脱扣器显示屏是否支持中文菜单?

答:支持中文菜单。

  • 问:IZMX40框架最多可安装多少对标准辅助触点?

答:最多可加装12常开+12常闭。

  • 问:IZMX系列接地保护电流的调整范围是多少?

答:调整范围是20-100%In。

  • 问:IZMX/IZM9系列短路瞬时保护功能可以取消吗?

答:可以。通过瞬时保护调整旋钮,选择OFF位置即可。

  • 问:IZMX系列能否实现接地故障报警不动作?

答:可以。但是与IZM9系列不同的是,IZMX系列V和U型脱扣器中已经标配集成了该功能,无需另配附件。

  • 问:IZM9能否实现接地故障报警不动作?

答:可以。U型以上脱扣器通过加装特别附件功能,可实现此功能。

  • 问:IZMX系列的Icu和Ics是否相等?

答: 除个别分断能力等级,Icu和Ics指标都是相同的。

  • 问:IZMX40与IZM97框架的中性线互感器有什么不同?

答:IZMX40框架的中线线互感器采用了最新的螺钉固定串接式设计,而IZM97框架采用的老式环型穿芯式设计,后者一旦客户选用放大规格的中性线,对于穿芯尺寸要求很高,往往会导致无法穿过。

  • 问:IZMX系列可以实现板前接线吗?

答:可以。Eaton的IZMX系列通过选用特制的连接母排,即可实现板前接线。

  • 问:IZMX40框架的垂直和水平主母排是否通用?

答:800 -3200A范围两种母排型号是通用的。而4000A规格,两种母排是不同的,因此在订货时要特别注意。

  • 问: IZMX16框架的垂直和水平主母排是否通用?

答:是通用型号。客户只需在水平和垂直两种接线方式上进行调整。

  • 问:IZMX/IZM9系列的锁具是否可以现场安装?

答:从技术上是可以的。但我们建议客户在出厂前进行免费安装,除非售后改造项目。如果需要Eaton技术人员现场安装,这需要额外的服务费用。

  • 问:IZMX/IZM9脱扣后,再合闸是否需要人工复位?

答:需要人工复位。IZMX/IZM9系列出厂时,都标配了带联锁功能的机械脱扣指示,开关故障脱扣后,该装置会弹出,开关再合闸前必须人工复位操作。通过加装远程复位装置,可实现远程复位。

  • 问:IZMX标配的门框的防护等级是多少?

答:IP41。经过选择性配置,可以提高至IP55。

  • 问:ACB的三锁二钥匙的功能是什么?

答:主要用于32型(三台开关联锁),即“两进线一母联”,用于确保同时最多只有两台开关工作。

  • 问:IZMX/IZM9系列可实现哪几种机械联锁型式?

答:可实现四种机械联锁型式:(1)两台联锁,又称双电源自动转换开关;(2)31型(三台开关联锁),即两台正常供电,一台应急供电,两台正常供电开关不能与应急供电开关同时工作;(3)32型(三台开关联锁),又称“两进线一母联“。即三台开关,同时最多只有两台工作;(4)33型(三台开关联锁),即三台开关中最多同时只有一台工作。

spacer