下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

循环冷水机维护

确保冷水机组正常运行的关键预防措施和维护工作

为了确保冷水机组尽可能高效地运行并最大限度地降低停机风险,正确操作和维护至关重要。就像汽车一样,冷水机组也需要检查各类液体并更换过滤器。每套冷水机组的安装情况各不相同,具体检查和维护的频率取决于您设备的实际运行状况。冷水机组的预防性维护周期取决于以下几个因素:

  • 每日运行小时数及所用泵的类型
  • 环境条件及冷水机的安装位置
  • 系统中使用的冷却液

应进行的维护工作包括但不限于:

  • 清洁冷凝器翅片
  • 补充冷却液并冲洗系统
  • 清洁或更换过滤器和滤网
  • 泵的润滑

除了每月、每季度或每年的维护外,还可以进行一项快速简便的每周检查。冷水机组的所有检修和维护工作都应由合格的技术人员进行——最好是接受过冷水机组、被冷却设备以及健康与安全相关培训的人员。此外,在开始任何维护工作之前,务必先关闭冷水机组的电源并拔掉插头。

影响预防性维护计划的因素

某些应用场景要求冷水机组每天 24 小时、每周 7 天持续运行。而另外一些应用场景则仅需定期使用冷水机组。制定维护计划时应考虑冷水机组的运行时间。与汽车以英里为单位计数不同,这里应以运行小时数为单位进行计量。

环境条件也会对冷水机组所需的维护量产生重大影响。冷水机组仅应在相对湿度不超过 80% 的室内环境中使用。高湿度会导致冷凝,从而损坏制冷机组内部或被冷却设备上的电气元件。此外,冷水机组仅应在 55°F (13°C) 至 95°F (35°C) 之间的环境温度下运行。极端温度会影响热性能,对电气元件造成负担,并/或导致蒸发器结冰和破裂。冷水机组还应仅在相对清洁且无尘的环境中使用。空气中的灰尘和污染物越多,冷水机组所需的维护工作就越多。如果环境空气中灰尘较多,建议使用空气过滤器。但需要注意的是,空气过滤器会略微增加压降,从而导致散热性能略有下降。

另一个对维护产生重大影响的因素是所使用的冷却液类型。如果您将水作为冷水机组的冷却液,务必使用经过过滤的清洁水。矿物质含量高的水会导致冷却液通道发生腐蚀和结垢,从而引发系统堵塞或泄漏。伊顿建议使用缓蚀剂和藻类抑制剂,以防止储液罐内滋生微生物和藻类。(参见图 2) 例如,含 30% 抑制型乙二醇 (EGW) 的溶液既能抑制腐蚀,又能抑制藻类生长。

每周检查

每周对冷水机组的检查应在 5 分钟内完成。检查内容应包括:检查冷却液是否泄漏、储液罐中的冷却液液位及颜色是否异常、冷凝器盘管翅片上是否积聚灰尘或杂物、气流是否正常,以及(如有)空气和冷却液过滤器的状态。

Eaton chiller reservoir

泄漏

如果冷水机组维护得当,泄漏情况很少发生。但是,如果您发现冷水机组附近的地面上有冷却液,或者冷却液从冷水机组外壳滴落,请关闭冷水机组并切断电源。之所以会发生这种泄漏,通常是因为使用了不合适的接头、连接件或软管。在再次使用冷水机组之前,应先解决所有泄漏问题。

Eaton chiller coolant level site tube

冷却液液位

如果自上次每周检查以来,储液罐中的冷却液液位出现明显下降,也应进行排查。如果系统没有明显的泄漏,则液位下降可能是由于其他位置的设备泄漏所致,例如系统内部。如果冷水机组正面的冷却液液位观察管接近半满刻度,应补充冷却液。(参见图 3)

冷凝器盘管翅片

为确保最佳散热性能,冷凝器盘管翅片应保持无灰尘和碎屑(图 4)。因此,如果系统处于多尘环境中且未安装空气过滤器,每周对冷凝器盘管翅片进行检查尤为重要。检查冷凝器时,将前格栅向上滑动,拉出底部,然后直向下拉出。使用翅片梳、软毛刷或工业吸尘器清除碎屑,保持翅片清洁。您也可以使用压缩空气 (60-90 psi) 吹扫冷凝器盘管翅片上的灰尘。这将保持适当的空气流通,并有助于制冷剂更好地冷却。不过,清洁翅片时应格外小心,因为翅片边缘锋利,而且也比较容易弯曲。

Eaton chiller condenser fin

气流

除了保持冷凝器盘管翅片清洁外,还应确保风冷式冷水机组周围通风良好。通风不足会导致制冷量下降,最坏的情况下甚至会导致压缩机故障。为确保冷水机组正常运行,其周围区域必须保持通畅,无任何阻塞。冷水机组两侧及后方应保持至少 18 英寸(46 厘米)的间距,顶部间距应至少为 6 英寸(15 厘米),以确保空气能够正常流通。此外,还必须确保从冷水机组排出的热空气不会重新流入进气口。冷水机组正面必须有充足的环境温度空气供应。每周检查时,应检查相关间距。冷水机组通常安装有脚轮,因此如果不锁紧刹车,可能会被有意或无意移动。

噪声级

冷水机组运行起来通常很安静。因此,自上次检查以来出现的任何异常声音或噪音水平的显著增加,可能预示着泵、风扇、压缩机或冷却剂堵塞等相关问题即将发生。查明噪音原因并进行必要的维护至关重要,以防止系统停机。泵和风扇相对容易更换,软管或其他部件也是如此。不过,鉴于替换部件到达现场需要一定的运输时间,最好在系统停机之前就备好这些部件。

Eaton recirculation chiller water

水过滤器

大多数冷水机组都配备有水过滤器。(参见图 5) 对于新安装的系统,水过滤器会迅速积聚系统安装过程中混入的杂质。这可能会导致系统性能在短时间内下降。如果您安装了水过滤器,请在新系统安装完成一天后检查滤芯,以确保过滤器清洁且系统能以最大容量运行。完成首次检查后,建议每月对水过滤器进行一次检查。

去离子套件

去离子套件是冷水机组可选的另一项配置。与大多数部件一样,去离子滤芯的使用寿命取决于具体应用情况。应每周检查水的电阻率,并在必要时更换滤芯。

每月或每季度维护

如果冷水机组每天运行 24 小时,建议每月进行以下维护,必要时可增加维护频率。否则,建议每季度进行一次,或按需进行。

  • 拆下冷水机组的顶部和侧面盖板。如果冷水机组的冷凝器上装有空气过滤器,则更换空气过滤器(图 6)。
  • 如果冷水机组未安装空气过滤器,则使用吸尘器或压缩空气 (60-90 psi) 吹扫冷凝器盘管。
  • 用吸尘器清除冷水机组内部的灰尘。
  • 清洁水泵过滤网(如有),仅在必要时进行更换。
  • 更换水过滤器(如有)。
  • 拧开盖子,查看冷却液中是否有异物。若发现异物,请按照年度维护中所述的步骤进行处理。
Eaton recirculation chiller air filter

年度维护

应根据计划性维护检查中发现的系统内颗粒物含量以及环境条件,定期冲洗并更换冷却液。如果首次检查后发现泵过滤网和冷却液中的污染物很少或几乎没有,建议每年更换一次冷却液并清洁过滤网。清洁或更换过滤网时,必须切断电源,并将系统内的冷却液全部排空。要清洁系统:

  • 排空冷却液。
  • 用干净、优质的水替换冷却液。
  • 运行冷水机组 10 分钟,然后再次排空系统。
  • 更换所有过滤器。
  • 向冷水机组加注冷却液,并运行 3-5 分钟,以排出管路中的空气。
  • 将冷却液补至规定液位,并擦拭干净任何溢出的液体。
  • 装回盖板。

将冷水机组重新连接至应用设备时,务必确保螺纹密封剂不进入液冷回路。如果螺纹密封剂进入系统(尤其是泵内),可能会导致堵塞和/或设备烧毁。

定期维护

低液位开关

低液位开关可在意外流漏液时保护水泵,这是某些冷水机组的可选配置(图 7)。由于该开关在正常运行期间处于“被动”状态,建议每 6 个月对其进行一次检查。检查方法为:打开储液罐的盖子,按下开关,观察低液位报警是否触发。

Eaton chiller low level switch
Eaton chiller positive pump motor

泵电机润滑

容积式 (PD) 泵的使用寿命通常为 7,000 至 10,000 小时,相当于连续使用约 1 年,若仅在正常工作时间内使用,则可达 3 至 4 年。(参见图 8) 为最大限度延长泵的使用寿命,应确保容积式泵始终保持良好的润滑状态。切勿让泵干运转,即使只是短暂的干运转,也会导致严重损坏。容积式泵的电机可能采用带大容量润滑油腔的套筒式轴承。如果您的电机没有注油口,则该电机属于密封轴承电机,无需润滑。每台电机上均贴有注油说明。但如果没有相关说明,建议按照以下时间表,向每个轴承中添加约 30 至 35 滴 SAE 20 未净化机油(SAE 20 = 142 CS 粘度):

运行周期注油频率
连续每年一次
间歇每两年一次
偶尔每五年一次

泵滤网

如果您的冷水机组配备了容积式泵,定期检查和清洁泵滤网也至关重要。如果滤网被污物堵塞,流量会下降,泵可能会过早磨损。(参见图 9) 大多数冷水机组操作人员发现,滤网应每 3 至 6 个月清洁一次。除非滤网损坏,否则无需更换。

Eaton chiller pump strainers

控制箱保险丝更换

最后,如果控制器板上的保险丝熔断,可由具备资质的技术人员进行更换。要更换保险丝,请拆下机组的顶盖和侧板。然后,打开串联式保险丝座,取出熔断的保险丝并盖上盖板。

无论您是考虑购买标准冷水机组还是定制冷水机组,了解其运行和维护要求都至关重要。如果您已经拥有冷水机组,请确保其得到正确的操作和维护。这有助于机组以最高效率运行,并最大限度地降低设备停机风险。就像汽车一样,出现问题时,您也需要确保能联系到一位技术过硬的维修人员。如果您需要备件、故障排查帮助或设备维修服务,请联系我们,让您的系统尽可能延长使用寿命。