下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

日前,第十二届中国数据中心设计高峰论坛在杭州成功举办,以崭新的行业视角,共探数据中心卓越设计。在“高可靠、绿色管理”专场,伊顿关键电源中国区应用技术总监封小云以《软件定义动力,筑牢数字经济底座》为主题进行分享,并指出“可靠、低碳、易用”作为数据中心的核心价值,是保障数字经济可持续发展的基础。

中国数据中心设计高峰论坛由中国数据中心标准组 CDCC 发起,是中国设计院行业标志性会议,充分起到了连接数据中心行业设计单位与业主、施工单位、设备企业的桥梁作用。本届峰会以“聚焦科技,绿色可持续发展”为主题,将进一步推动数据中心绿色可持续发展技术的应用和发展。

封小云介绍,面对日趋严苛的“双碳”挑战与 PUE 政策,伊顿充分把握技术演进和客户需求变化,以软件赋能控制技术和控制策略,设计推出了一系列绿色高效、安全可靠的电力设备,包括 93PR UPSEaton Power Cube 电力模方xStorage™ 集装箱储能系统,以及 E-Cube 3.0 微模块解决方案等。

以可靠性设计为基石,打造供电能效标杆

保障数据中心业务永续、高效运行是供电系统的根本使命。伊顿 93PR UPS 融合数字控制技术和电子电力技术,并通过应用新材料、新技术,铸就了自身的高可靠性和低损耗等性能,为数据中心提供高质量供电保障。

01 高可靠设计模型 更加安全
伊顿 93PR UPS 基于全球化设计平台,满足 400V 系统和 480V 系统安全和可靠性设计要求,100kW 以上机型均采用抗冲击能力强、温度均匀散热好的 IGBT 模块;所有机型全部导入油浸式电容,内置安全分断设计,电容容值异常时自动断开,杜绝因材料缺陷引起的电容冒烟或起火风险,且安全使用寿命超过 10 年。

93PR UPS 还增加了电容的防护装置和预防性失效预警电容侦测,通过 UPS 微晶片测量电压、监测电容温度、传递告警信号等,进一步降低故障发生的可能性。根据工作温度、负载等,风扇可实现灵活的调速算法和控制逻辑,快速排出 UPS 内部产生的热量,降低对热敏感元器件的影响,为数据中心提供可靠的动力。

02 提高效率新路径 开源节流
伊顿 93PR UPS 采用了改善型三电平电路设计,SiC 混合型 IGBT 封装模块有效降低半导体工作温度,从而减少 UPS 自身损耗;采用的新一代软磁低损耗磁芯和扁平线立绕技术,大幅降低了 UPS 电感损耗,改善散热状况;VMMS 智能模块休眠技术在负载较轻时可以使部分 UPS 模块休眠,此时能耗几乎为 0,从而实现双变换效率超过 97.3% 。

同时,伊顿 93PR UPS 采用创新型 ESS 交流直供技术,允许 UPS 通过旁路直接向负载提供安全的馈电电流,并采用双 DSP 冗余监控和控制模式,实时对电网进行监测,根据市电质量自动切换 ESS 模式或双变换模式,并能做到“0”秒切换,系统效率高达 99% 以上,有效帮助用户节约运营成本,降低 PUE 值。

在伊顿和江天数据的战略合作项目中,江天 1 号数据中心通过部署 93PR UPS,其供电系统整体运行效率在节能模式下可达到 99% 以上,且在各负载率下皆优于双变换模式效率。伊顿从供配电端入手,帮助江天数据实现了 PUE<1.25 的设计目标,年节约能源超过千万元。


实现精准互动供能,协同构建智能电网

截止目前,国家已发布实施强制性能耗限额若干项,以加快各行业低碳发展。伊顿聚焦可持续发展理念,充分利用数字化技术与清洁能源的叠加效应,帮助数据中心实现能源管理,构建“可再生能源+储能+IDC”的新能源接入模式,塑造数据中心深度参与智能电网调节和优化的能力,加速能源结构转型。

随着碳排放压力的升级,伊顿正在帮助数据中心从能源消费者,向能源生产者转型。伊顿与微软合作,在微软爱尔兰都柏林数据中心,利用伊顿锂电型 UPS 与电网调频储能模式结合,构建了电网交互式数据中心,实现绿色分布式能源接入。储能系统通过调频,可在主电网用电高峰时,将数据中心电力短期内馈电至市政电网,降低碳排放的同时创造新能源收益。


以软件定义动力,优化数据中心运营

在新一代数据中心,智慧监控系统及供配电方案无疑是优化其运营的基石。伊顿基于 Brightlayer™ 数字化平台的数据中心核心套件,可帮助数据中心实现容量分析和优化,以及预测动力故障,保障业务持续。

IPM 智能电源管理软件,结合 AI 算法识别减排节能点和节能潜力,智能调节 IT 负载,减少数据中心用电负荷,提高数据中心能源效率。

VPM 可视化电源管理软件,可远程监控数千台 PDU 和 UPS 设备,并对机架内设备实时数据进行深度分析,做到预测性维护。

VCOM 可视化监控系统,通过 “视觉数字孪生”,端到端地对数据中心基础设施与 IT 机柜进行资源容量统计、分析和展示,帮助管理员自动化进行资产管理和调度。

活动现场,伊顿展位也吸引了众多行业伙伴驻足参观。作为全球数字经济底座解决方案的提供者,伊顿将坚持技术创新,不断探索绿色数据中心创新与发展的可能,分享最新成果和实践经验,搭建全方位数字底座生态,推动算力的可持续发展!

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。

伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China