下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • Brightlayer:为能源管理带来更多可能性

    智慧能源管理系统提供最相关的数据,为实时决策提供支持。经由我们的 Brightlayer 平台,数据洞察让一切变得不同,数字解决方案直面行业挑战,助推技术进步。通过创新性思维和流程, 我们借助Brightlayer平台平衡工具和服务权重,解决能源管理挑战,共建一个更安全、更智能、更高效的数字化未来。
    了解更多软件方案

发现数据中蕴含的可能性,以全新的视角优化运营,实现数字化转型目标。 

无论您希望以何种方式推动数字化赋能,Brightlayer 都能让您以最符合业务需求的方式获取数据、洞察和数字化解决方案。这一切都始于您的设备以及这些设备提供的数据。我们致力于帮助您利用这些数据和洞察来提升运营价值。
从设备产生的数据开始,Brightlayer 为您提供了利用这些数据解决能源管理难题的工具
体验层是您访问数字解决方案、数据、API 和服务的目的地。客户、合作伙伴和开发人员可以在此协作,并利用我们的数字化平台组件来创建和销售智慧能源管理解决方案。  
软件层 代表行业软件解决方案套件,旨在提供数据和洞察,为您的设施、流程、机器、资产或整个企业带来真正的运营价值。软件、数据和服务与我们的行业知识相结合,助您使用可靠、安全和可操作的数据来推动运营。
平台层是一组开放的可扩展开发组件,支持智慧能源管理解决方案。我们在云端、边缘和内部部署环境中使用这一常见的技术组合来推动我们组织的发展规模和速度,也能帮助您在您的组织中实现同样的目标。
数据层确保您的数据(不论是来自伊顿还是其他制造商的设备),可以通过我们的平台进行处理,利用我们的人工智能和机器学习算法获取洞察,或者将数据安全地传输到您已经部署的平台或应用程序。一切由您决定。

Brightlayer可以协助您获取高智能、高可行性的数据洞察,让您更轻松地提高运营价值。

Paul Hepperla, 伊顿数字产品管理副总裁

选择 Brightlayer:通过数据和洞察提升运营价值

通常来说,一家企业中 60-73% 的数据并未真正的用于分析1。解锁隐藏数据的价值意味着利用该数据的洞察实现闭环决策。经由Brightlayer,将我们在相关领域的专业知识与人工智能、机器学习和大数据处理技术相结合,我们将帮助您做出实时高效的决策,从而优化整个组织的能源管理。

首先是从如何设计产品开始,我们充分考虑了数据赋能的各个要素,包括连接、存储、安全和扩展,以及它们如何高效协同,将伊顿设备或第三方设备彼此连接并通过收集、分析数据提供运营决策所需的场景洞察。我们开发了开放式应用程序编程接口 (API),使您能够处理任何关联设备的数据,并经由您现有的操作软件或我们的行业软件套件进行访问,为您提供深入的数据洞察,帮助您更全面地了解能源使用情况。

abstract-computer-chip-getty-1161024057

Brightlayer 数字平台:驱动赋能的核心组件

在 Brightlayer 数字平台中,我们汇集了代码集、数据科学算法、用户体验开发工具包和安全协议,它们可用于打造标准化方法,实现数字解决方案交付。Brightlayer 通过集成连接、设计、数据科学和网络安全,帮助您识别并解决最复杂的能源管理挑战。

Brightlayer 软件套件:专注于对您至关重要的工作

Brightlayer 软件套件旨在满足我们所服务市场的特定需求。  我们的"深度行业洞察"是帮助您满足关键电源管理需求的关键。

Brightlayer 研究: 

了解您在数字化转型中的挑战

我们发现能否帮助客户解决其最紧迫的数字化挑战,取决于我们能否了解客户不断变化的商业环境、客户所面临的压力以及客户对于能源转型如何影响其规划和运营方式的看法。我们委托 S&P Global Market Intelligence 对四个关键细分市场以及他们如何看待数字化未来进行了深入研究。

参考资料:

1 Forrester(2016 年 1 月)。Hadoop 是数据领域的翘楚是有原因的。
2 Energize Weekly(2019 年 2 月)。McKinsey 表示,到 2035 年,可再生能源将提供 50% 的发电量。