下载文档 () / 20

如果说全国交通地图是一幅画,中东部是已完成的工笔画,那么西南部城市交通则是在奋力勾画,实现跨越式发展。成都、重庆、贵州等作为西南部中心城市,以地铁线网架构起庞大的绿色交通体系,并构建物联网感知网络,使地铁成为贯穿城市肌体最富活力的动脉,让绿色出行成为市民首选。

畅通城市动脉,守护安全到达

随着西南部现代化城市着力构建内部经济圈,地铁线路数量和运营里程持续增长、客运需求与日俱增。为确保地铁安全运营、高效运输、以及实现自动化运行,在地铁的诸多子系统中,信号系统作为指挥和控制地铁的中枢神经,其用电安全更需要供电系统做到可靠稳定。因此,信号系统的 UPS 选型对地铁系统的安全、稳定、可靠运营极为关键。

伊顿紧贴轨交行业发展趋势,近期参建了西南部多个重点城市的地铁线网建设,通过深研轨道交通行业 UPS 应用特点和不断挖掘用户需求,随需而变,伊顿中小功率段多个系列 UPS 产品,以高安全、高可靠、数智化特点充分保障地铁信号系统连续供电,助力客户创新发展和优化公众出行。

数智赋能管理,深入业务场景

目前,在大规模网络化运营新形势下,如何保障信号系统安全稳定运行,是地铁运维部门面临的难题之一。为实现供电稳定、智能运维的目标,在项目沟通中,客户提出将信号系统配套 UPS 与电源屏一起纳入地铁电力监控系统,进行一体化监控和管理,以实现:

  • 以数据为基础,让运维人员与设备管理协调联动。
  • 以预测性维护为主,实现设备可靠高效运行。
  • 以智能化管理,实现设备全生命、全过程的维护。

采用了伊顿第二代通讯卡和 IPM 软件管理,可以使 UPS 与地铁交通综合监控管理系统交互,很好地满足了客户提出的以上要求。

01网络安全,权威认证
数字化技术的不断深入应用,除了为 UPS 带来更高的安全性、效率和可靠性,也带来了一些新的攻击潜在威胁。为了地铁信号系统供电 “安全可靠”这一首要要求,伊顿将网络安全作为关键要素融入 UPS 产品的数智化升级。

伊顿第二代通讯卡已获得国际权威的 UL2900-1 和IEC62443-4-2 网络安全标准认证,通过增强型加密、配置密码策略以及使用签名证书,大大增加网络安全性,能全面抵御网络黑客入侵及网络风暴,让联网更安全。

02电源管理,高效运维
针对地铁多个子系统分散部署的 UPS,伊顿 IPM 智能电源管理软件,可以对 UPS 进行网络化、可视化管理和预测性维护。同时,电源管理与负载管理,一套 IPM 可全解决,并无缝集成于地铁电力监控系统,大大提升 UPS 运维效率,将数字化服务贯穿 UPS 全生命周期,以全链路监控助力地铁信号系统实现用电可靠性和连续性。

03数字追溯,协调互动
伊顿通讯卡高精度同步的网络时钟系统,实现所有服务器和电源设备上的物理时钟都同步,让每一条历史告警数据分别具有与其对应的时间戳,方便运维人员按照时间追溯历史事件,实时有序地获取 UPS 端的运行数据,最终实现相关各系统之间信息共享和协调互动功能,帮助地铁运维团队预测故障原因,以主动性运维提高系统的运行可靠性。

全面考察品质,降低运维成本

在地铁投入试运行期间,UPS 在带载运行前,必须进行电气性能、物理连接、工作环境等系统测试。但是,对于大功率、大批量的分散性 UPS 设备来说,系统测试将消耗大量的人力、资源和时间,随之为客户带来更多的成本投入。

伊顿在线假负载测试示意图

该地铁信号系统的 UPS 电力保护项目,使用了伊顿的在线假负载测试技术,来降低用户的测试成本。用户借助伊顿 UPS 这一独特功能,以非常巧妙的方法,在地铁站内环境下,对 UPS 负载功率、内外旁路切换及电池备电时间等进行了全方位的在线测试,简化了验收流程。

伊顿的在线假负载测试技术,无需断开市电,省却了假负载箱及线缆连接,能量从 UPS 静态旁路反馈回 UPS 输入,保证所有主要功率器件可靠性均得到了满载验证,其过程能量损耗低,减少人力物力等资源投入,轻松实现 UPS 性能测试和“健康体检”。

定制助力行业,实践驱动创新

针对该用户基于应用场景提出的更多定制化要求,伊顿对 UPS 柜体尺寸、外观样式、门锁、走线方式等进行了定制,使 UPS 与地铁内其它电源屏、机柜的尺寸外观及门锁实现统一。

伊顿在地铁行业拥有丰富的实践经验,并在新型 UPS 设计中充分考虑了客户多样化的应用场景需求,设计出面向地铁行业的标准化 UPS 产品。如伊顿 93PR 15-80kVA UPS:

  • 小尺寸更节省占地面积,在地铁站地下紧凑的空间中,部署更灵活方便。
  • 配备 5 英寸触摸屏,方便运维人员实时查看运行、告警等信息并进行操作。
  • 支持单双输入转换,可适应地铁行业两路市电或单输入供电环境,高度兼容配电系统。


一条条轨道交通线网镶嵌在城市版图之上,串联起绿色低碳、智慧出行的城市生活新风尚。伊顿作为全球智能动力管理公司,将秉持智能、绿色、可持续发展理念,不断优化地铁系统不间断供电与管理方式,助力城市轨道交通建设,持续为旅客们创造更好的体验。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。伊顿公司成立自 1911 年,于纽交所上市已近一个世纪。2021 年,伊顿公司销售额达 196 亿美元,业务遍布 170 多个国家。

伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China