下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

2024 年 9 月 8 日,全球智能动力管理公司伊顿在 2024 国际数字能源展上,重磅发布智能直流耦合光储充微电网解决方案,吸引了众多专业人士和媒体的关注。该方案秉承集成化、低损耗、低成本部署、灵活配置的设计理念,将有效帮助工商业用户实行新能源消纳,获得更优的投资收益。

传统的光储充解决方案将分布式能源、储能与充电负载通过各自的逆变器,由低压交流配电网络进行连接集成,需要投资大量的交流电缆及配电设备,在电能的转换、传输和分配过程中也会产生不小的损耗。与之相比,伊顿智能直流微网解决方案在降本增效、灵活扩容和能源管理方面优势显著。

直流微电网创新应用,低成本长寿命更安全  

伊顿全新的直流耦合方案采用新型直流转换技术,将光伏板、储能电池和直流充电桩耦合到同一条直流母线上,内部拓扑结构大为简化,从而减少了交直流转换次数,及电缆、箱变等配电设备的使用量,电力损耗与设备故障也随之减少。

通过直观的数据我们可以看到:在市电高压 10kV 进线的应用中,该部署方案可以做到无谐波、无需无功补偿,整站损耗 ≤5%,同时设备寿命 ≥10 年,在经济层面实现降本增效。

预制舱式一体化电站,为充电场站建设加速  

为了进一步降低部署成本,提升充电站的建设效率,伊顿直流耦合方案采用预制舱式一体化电站,实现高压环网柜、变压器、大功率电力电子模块的集成,在不增加变压器容量、不做电路改造的情况下,就能实现电力扩容需求,满足客户对扩建成本的关注和降本增效需求。

数字技术护航用能场景,多维度精细化智慧运维 

伊顿直流耦合方案搭载基于伊顿 Brightlayer™ 数字化平台的微电网能源管理套件,通过数字化技术帮助用户从容应对多电源、潮流多向、大功率、并网/离网模式切换,及能源策略优化等复杂用能场景。同时,智能环控系统拥有实时烟雾监测、温湿度监测、浸水监测等功能,全力保障电网安全稳定运行。

伊顿智能直流耦合方案的光伏、储能和充电桩容量配比灵活可调,适配于港口、物流、矿山、商业等众多应用场景,将在促进新能源消纳、快速满足用能需求并获取投资收益方面发挥更大作用。同时,该方案还支持未来 V2G 的应用拓展,助力新能源用户参与电力调峰,推进供需双向响应,以获得更佳的经济与社会效益。

未来,伊顿将充分发挥在智能动力管理领域的专长,以创新的微电网解决方案,助力企业实现经济效益与可持续发展的双赢,在推动能源转型和构建低碳社会中做出更多贡献。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于 1911 年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年,伊顿公司销售额达 232 亿美元,业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China