下载文档 () / 20

近日,伊顿 xEnergyCubo 工商业液冷储能系统在上海电器设备检测所有限公司(以下简称:STIEE)成功通过储能系统新国标检测认证。这是 STIEE 自 GB/T 44026-2024《预制舱式锂离子电池储能系统技术规范》新国标实施以来,出具的第一份型式试验报告。

作为储能系统领域首个国家级技术规范,GB/T 44026-2024 新国标对预制舱式储能系统的安全性和可靠性提出了严格要求,首次将电芯热失控防护升级为国家强制性标准,严格限定舱体防护等级、保温材料的耐火极限和燃烧性能,并着重强调了集成设备型式试验的重要性,以此构建全行业安全新基准,旨在提高新能源行业工程建设质量和效率。

伊顿液冷储能系统一体化集成 PCS、锂电池、消防、热管理、本地控制器和云端管理平台等关键设备,具备削峰填谷、备用电源、需量管理等多种功能,帮助用户优化能源调度与配置。此次,伊顿液冷储能系统顺利通过热失控扩散、功率控制、系统效率、机械及电气性能、防护等级等 20 多项严格型式试验,获得 STIEE 第一份储能系统新国标 GB/T 44026-2024 的报告,是产品安全可靠的有力证明,更是行业对伊顿在储能领域技术实力的权威认可。

STIEE's type-test for Eaton xEnergyCubo Liquid Cooled Energy Storage System pic 01 (zh-cn)
STIEE's type-test for Eaton xEnergyCubo Liquid Cooled Energy Storage System pic 02 (zh-cn)

多维安全防护,实现热失控零扩散

锂离子电池热失控极易引发系统级火灾。伊顿液冷储能系统采用液冷散热技术,电芯均温性更好。舱内配备了消防预警及灭火系统,配合“电芯-模组-机柜”分层式电池管理系统,构建多层级热失控防御体系。

在热失控扩散试验中,所选取的单个电池簇被置于 300℃ 极端触发条件下 24 小时,从单体电芯、锂电池模组到锂电池柜,均未出现起火、爆炸及触发其他电池模块热失控现象,其安全性能得到成功验证。

精研结构设计,机械性能恒稳不变

从工业园区、商业建筑到充电场站,伊顿液冷储能系统在各行业场景应用中,均展现出了出色的机械性能。舱体采用一体化设计和加强型钢结构,抗风、抗震性能良好。在满载静置、吊装过程中,舱体底架及内部电池支架等承重结构不变形,舱体防腐蚀涂层不脱落,确保结构稳定性。

面对多变的户外环境,伊顿液冷储能系统舱体采用防水、防火、防腐等高防护材料,燃烧性能满足 A 级规定,防护等级达到 IP54;同时,强化绝缘设计和耐候设计,使产品无惧风雨暴晒等天气考验。

此外,伊顿液冷储能系统支持电网、柴发、光伏和充电系统耦合,可以帮助用户在多种能源和负荷之间进行灵活调配和优化管理,形成源-网-荷-储一体化解决方案。基于伊顿 Brightlayer™ 数字化平台,可实现早期故障电芯定位预警,及关键零部件运行寿命监测,以主动安全防护和云端运维,精准管控风险源,让运维管理更高效。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China