随着汽车电动化与智能化加速发展,无论是传统燃油车还是新能源汽车,其信息娱乐系统、ADAS、传动控制等核心电子系统都离不开高性能电子元器件的支撑。这些电子系统需要更可靠的电源管理和过流保护以确保安全性和用户体验。
近年来,汽车高压组件数量也在持续增加,对于电动汽车而言,采用高压技术路线的充电系统,其运行电压通常处于 400V 至 800V,部分高性能车型的充电电压更是超过了 800V。与之相关的电池管理系统、高压配电箱、高压 DC-DC 电源转换等都极大地增加了诸如短路、过载这类故障发生的可能性 。
伊顿最新推出的3250HVA高压快断砖式保险丝和 EKC25 EV快断保险丝,符合AEC-Q200/ISO8820 标准,通过一系列严苛机械和电气测试,应用于汽车充电、动力总成、DC-DC 电源转换、PDU 配电等系统,进一步完善了伊顿 DC EV 保险丝的产品矩阵,拓展了应用维度,能够为汽车更多应用场景提供有效过流保护。
伊顿始终聚焦客户多元化的需求,持续推陈出新,提供优秀的过流保护解决方案,提升汽车领域应用中电子系统的安全性与可靠性,助力客户在日新月异的市场环境中脱颖而出。
关于伊顿 (EATON):
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China