下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

随着 AI 计算的快速发展,数据中心的供电需求日益复杂,算力需求激增、空间利用受限、业务模式拓展等挑战不断升级,供电方案必须既可靠稳健,又灵活适配。伊顿电力模块解决方案——Power Cube 电力模方以 “稳供电、广适配“为理念,打造高功率密度、模块化架构、智能运维的供电体验,准确匹配 AI 计算中心的需求。

稳供电——权威认证,供电更稳定,用电更放心

伊顿电力模块 Power Cube 在上海电器科学研究所(集团)有限公司(以下简称:上电科)邀请国内国际专业检测机构添唯和 Dekra 参与测试认证,汇总近 50 位 AIDC 客户的测试要求,参考 30+ 标准进行多维度验证。

此次测试精准模拟了全球多个国家客户的实际应用场景,采用超过 40℃ 的环境温箱进行系统满载温升测试,搭建 2N 投切实验,5000A 短路实验,对弧光保护响应和负载冲击实验进行毫秒到微秒级监测,进行多模式效率和电能质量测试,对监控仪表、微机保护和智能断路器等二次设备进行 EMC 测试,对软件功能进行系统测试等,近百个测试细项,超过 60 个温度监测点位。

伊顿电力模块 Power Cube 通过上电科严格测试认证,进一步验证了其优秀的安全性、可靠性与高性能。

1. 认证加持,全面验证产品实力

伊顿电力模块 Power Cube 获得上电科 GB 和 IEC 国内和国际双权威认证,满足国内外合规要求,助力本土与海外市场拓展,提升全球竞争力。

该产品模拟了客户实际应用场景,完成 5000A短路测试、系统温升测试、多模式效率测试、电能质量测试及EMC测试等多项严格测试,能够在极端电流冲击、高温环境及不同负载条件下依然稳定运行,有效抵御电网波动和电磁干扰,确保关键业务安全可靠,降低能耗和维护成本,提升整体运营效率。

此外,伊顿电力模块 Power Cube 主动接受2N投切测试、主旁路切换测试、弧光保护测试等高难度场景测试,验证了其在双路冗余模式下的无缝切换能力、计划内或突发性电力中断的稳定应对能力以及高功率环境下的电气安全性,同时实时展示核心数据,提升可视化监测能力,帮助客户掌握供电系统运行状态,提高智能运维效率,减少人工巡检压力,确保关键负载持续运行,降低设备损坏风险,保障运维人员安全。

2.智能运维,全天候守护

伊顿电力模块 Power Cube在预制化电力模块中搭载可视化系统,助力用户实时监测和诊断供电状态,提升运维效率。依托电能质量仪表与智能保护方案,集成母联投切、录波、弧光保护等功能,同时支持无线测温监测,结合 UPS 保护机制,确保供电安全稳定。该产品支持快速维护,5 分钟内即可完成 UPS 输入输出断路器更换与上电操作(MTTR<5min),减少运维时间,提升系统可用性,确保供电高效、安全运行。

广适配——灵活匹配,部署更快速,拓展更轻松

伊顿电力模块 Power Cube 兼具高可靠性与灵活适配,可根据不同供电架构和部署环境自由配置,满足不同规模、不同业务场景的数据中心需求。

1.灵活适配,随需配置供电架构

伊顿电力模块 Power Cube 采用模块化设计,即插即用,支持按需扩展,满足业务增长需求,避免前期投入浪费。全链路关键部件均由伊顿原厂生产,确保品质可靠,并兼具高度兼容性与灵活适配能力。依据不同布局可选配 93PR 紧耦合版本(内置断路器);93PR 松耦合版本(无内置断路器);大规模AI应用版本9395XR;以及面向未来的中压能源路由器,匹配数据中心不同发展阶段,优化系统配置。

2.快速部署,适应多场景应用

伊顿电力模块 Power Cube 采用标准化模块设计,可适用于数据中心、AI 算力中心、工业园区等多种环境,部署灵活。预制模块化安装,2 小时内完成从进场到调试,快速交付,不耽误业务扩展。

伊顿电力模块 Power Cube 通过权威认证,进一步验证了其高标准品质与优秀性能。未来,伊顿将持续以高标准推动行业发展,为全球多个国家的客户提供高效、可靠、可持续的供电解决方案

 

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China