下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 MV SST 固态变压器通过 TÜV 南德认证,安全可靠性获国际权威认可

伊顿亚太区电能质量平台工程部研发总监曹磊、伊顿关键电源亚太区产品管理总监张永丽、伊顿亚太区电能质量系统工程与技术解决方案经理郝玉龙,TÜV 南德意志集团大中华区智慧能源副总裁许海亮、TÜV 南德意志集团大中华区智慧能源高级技术经理邱必力、TÜV 南德意志集团智慧能源华南区销售经理李亚坤、TÜV 南德意志集团智慧能源华南区销售主任林若海等领导共同出席见证授证仪式。

伊顿亚太区电能质量研发副总裁郑大为表示,可靠性与安全合规是固态变压器规模化部署的先决条件。本次获得 TÜV SÜD Mark 认证,是伊顿完成从技术创新到合规量产的重要跨越。伊顿将为 AI 数据中心、微电网及充电桩等新能源基础设施领域客户,提供高效、可靠、合规且可落地的固态变压器产品,助力算电协同与能源低碳转型。

TÜV 南德意志集团大中华区智慧能源副总裁许海亮表示,IEC 62477-2 是电力电子设备重要的国际安全标准,伊顿 MV SST 固态变压器顺利通过绝缘、局放、环境适应性等严苛测试,充分证明该产品安全设计与整机可靠性达到先进水平,期待该产品在数据中心、新能源基础设施等领域发挥更大价值,赋能电力行业技术升级。

 

固态变压器正成为新型电力系统的关键设备,其内部集成高频隔离绝缘架构与碳化硅功率器件,技术成熟度与可靠性直接决定供电系统稳定性。TÜV 南德在电力电子、输配电及新能源设备检测认证方面拥有深厚技术积累和全球公信力,其颁发的 IEC 62477-2 系列认证将是固态变压器产品安全与可靠性验证,及其进入国际市场的重要技术支撑。

此次认证过程中,TÜV 南德依据相关 IEC 标准框架,对伊顿 MV SST 固态变压器的环境适应性、绝缘安全、局放抑制性能进行了严苛评估。伊顿创新设计的高频变压器在绝缘性能、效率及可靠性方面表现出色。同时,产品配备完善的软硬件保护机制,实现多维度安全防护,全面提升系统运行的安全性与可靠性。

eaton mv sst solid state transformer receives tuv sudcertification cn
  • 耐压与脉冲冲击测试:高频隔离变压器初次级之间采用加强绝缘(RI)设计,顺利通过了 110 kV 雷电冲击和 42 kVac 工频耐压测试验证。同时,中压侧对地绝缘达到 75 kV 雷电冲击等级,安全裕量充足。
  • 局部放电测试:局部放电测试结果远低于 10pC 限值,验证了绝缘系统的可靠性,可有效降低局部放电累积引发绝缘老化或击穿风险,保障产品寿命和运行稳定性。
  • 环境适应性与温升测试:通过高温、高温高湿等环境适应性验证;温升测试结果显著低于标准限值,验证了整机热管理设计的有效性,为设备长期可靠运行提供保障。

面向智算行业 800VDC 供电与新型电力系统加速建设趋势,伊顿 MV SST 固态变压器可将 10 kV 中压交流一步变换为 800V 直流,链路峰值效率达 98.5 %。系统采用模块冗余设计,可用性大于 99.999%,占地面积较传统方案减少约 30% 至 40%,显著提升供电可靠性与空间利用效率。同时,该产品支持功率双向流动,可无缝接入光伏、储能等分布式能源,实现源网荷储协同调度。

 

此次通过 TÜV 南德测试认证,不仅验证了伊顿 MV SST 固态变压器在电气安全与系统可靠性方面的优秀水平,也为行业建立了可借鉴的安全验证重要参考。未来,伊顿将持续推动固态变压器技术创新,以标准化、合规化能力助力全球产业高质量发展。

 

 

关于 TÜV 南德

作为集团核心业务板块之一,TÜV 南德智慧能源事业部深耕中国光储市场十五载,依托丰富的检测认证经验,构建了从原材料到系统终端的全产业链技术服务体系,并针对碳中和目标提供一站式、多市场解决方案。集团始终积极主导并参与光储及碳中和领域的标准研究与制定,以技术赋能企业发展。目前,TÜV 南德在上海、苏州、南京、扬州、常州、无锡、深圳、北京、天津、海南等重点区域布局多家(含合作)测试中心,汇聚近百位技术专家,已成为全球光储及智慧能源产品与碳中和技术服务领域的标杆供应商之一。

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自 1911 年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025 年,伊顿公司全球销售额约 274 亿美元,业务遍布 180 个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China