下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

随着人工智能(AI)、云计算飞速发展带来服务器功率密度的攀升,数据中心供配电系统正面临着前所未有的挑战。伊顿电源 Power Cube 电力模块作为一款集供配电、智能管控与灵活部署于一体的解决方案,为应对上述挑战提供了面向未来的系统性解法。

伊顿电源 Power Cube 电力模块解决方案由伊顿上海与深圳研发中心联合开发,在伊顿深圳工厂制造,严格遵循伊顿全球标准,以 UPS(不间断电源) 为核心,集成供配电全栈式解决方案,在出厂前完成严格的原厂测试验证,确保每一块模块都具备出色的可靠性和安全保障,助力数据中心构建“高效、智能、安全、创新”的能源底座。

依托以下四方面的突出优势,伊顿电源 Power Cube 电力模块得以支持数据中心供配电架构实现升级。

节地节时节能,构建高效供配电架构

伊顿采用灵活的“模块化、客制化”设计,重塑供配电链路,以创新型电力模块精准匹配数据中心高密部署、快速上线和低碳运营需求。

  • 节地:该方案将 UPS、中低压配电、变压器、补偿柜、母线及监控系统高度一体化集成,相较传统数据中心分散式供配电设备,可节省约 30% 占地面积,以更紧凑的布局为 IT 负载及未来算力扩容预留宝贵空间。
  • 节时:采用工厂预制化生产,核心功能出厂前已完成全面验证。内部通过预制母排和标准化接口连接,实现模块化整体交付,大幅缩短现场安装时间,助力数据中心快速部署和敏捷扩展。
  • 节能:全母排设计取代电缆,通过多维度集成降低主回路能耗。搭载伊顿高效 UPS, 双转换效率高达 97.5%,ESS 模式下效率更是超 99%,显著降低自身能耗,已获得国内多项节能认证。

以智能化管理,护航动力可靠运行

基于全数字化设计,伊顿电源 Power Cube 电力模块实现从监控到运维的全链路智能管理,结合原厂制造品质,保障系统长期稳定运行。

  • AI 预测性维护:通过数字模型实现 3D 可视化运维,快速定位故障;全生命周期 AI 预测功能,提前感知隐患;支持手机 APP 远程管理,随时随地掌握设备状态,有效降低数据中心业务中断风险。
  • 能效与碳排可视:自动计算能耗数据,并进行分级统计,为客户评估节能效果,同步换算为碳排放指标,实现可量化的能效提升和碳足迹刻画,辅助客户优化能源结构。
  • 全流程数字质控:依托伊顿深圳工厂统一的智能制造体系流程,从研发、生产到质量管理与客户服务,全流程实现数字化管控,确保每台电力模块品质一致,稳定运行。

以自动化保护,牢筑安全供电之基

面对数据中心对供电安全与质量的高标准要求,伊顿通过中低压电气自动化保护,及系统级 FAT 整体测试,从源头确保系统稳定可靠,为数据中心筑牢安全供电防线。

  • 自动防护装置:搭载 FXD 自动化微机测控保护,具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能;电弧光保护系统减少电弧危害,提升电力模块运行和维护安全。
  • 国际权威认可:该方案已通过上电科认证,获得 UL / IEC 认证证书,为出海业务准备就绪。同时,Power Cube 管理系统已获得国内国际网络安全认证,确保数据资产安全;UX 用户体验设计荣获国际 iF 奖,以直观、智能与可持续的交互方式满足日益复杂的监控需求。

以先进架构,释放创新应用潜能

在“算电协同”行业趋势下,伊顿超前布局,采用先进 UPS 技术架构,灵活适配智能微网系统。同时,伊顿提供多种 UPS 配置方案,精准匹配不同算力场景。

  • 经典组合:93PR UPS 与独立开关柜配套,满足通用设计及应用需求。
  • 集成优化:内置开关型 93PR UPS,缩短供电链路,节约占地空间与投资成本。
  • 超高功率:兆瓦级 9395XR UPS 配置方案,以更大功率、更高功率密度,满足超大规模智算需求。

目前,伊顿电源 Power Cube 电力模块已广泛应用于高端制造、航天航空、高校科研、智算中心等领域,获得众多客户信赖。伊顿凭借端到端的供配电全链路服务和全球化部署能力,在满足本土客户需求的同时,为客户出海保驾护航,携手行业共绘智算时代供电新图景。

 

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 20 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China