下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

充分发挥智能建筑的潜力

从初始设计和建造到资产管理,再到传统建筑基础设施的现代化改造,我们在建筑生命周期的每个阶段与您密切合作,把您的电力系统转变成持续创造价值的来源——最大限度地提高电力效率、增强恢复能力并开创新的收入来源。

让能源转型成为您的竞争优势

通过数字化转型和向低碳能源的转变,建筑行业正在调整自身以适应不断变化的电力形势。我们认为,这种调整是一次巨大的商机。储能、可再生能源和电动汽车充电系统方面的灵活、可扩展创新,正在将建筑基础设施发展成为一种可创造收入的资产。实现这一潜力的关键是什么? 一种可以最大限度地发挥您当前建筑的功能性并充分释放其未来价值的策略。以及一个可以帮助您建造、实施和管理该策略的能源合作伙伴。

建筑消耗的世界能源份额
30
%
建筑消耗的世界能源份额
到 2050 年全球用于空间冷却的电力需求增幅
35
%
到 2050 年全球用于空间冷却的电力需求增幅
到 2050 年可持续建筑带来的节省
4.8 万亿美元
到 2050 年可持续建筑带来的节省
engineer-monitoring-computer-data.jpg

通过保护人员、资产和数据来保障业务连续性

我们采用综合全面的安全防护方法。从增强的安全和通知系统,到可靠的备份能力,再到行业领先的网络安全认证产品和合规实践,您可以让员工了解最新情况、保持持续运营并保护重要的东西。 

businessmen-in-glass-office-building.jpg

设计、建造和运营,以实现出色恢复能力和低碳能源的未来

您的电力基础设施可比以往发挥更大作用。这就是我们的硬件、软件和服务将灵活性与可持续性相结合的原因。通过整合可再生能源实现可持续目标。凭借电动汽车充电和储能解决方案提高恢复能力。我们使您能够优化能源使用并最大限度地提高生产率,以满足未来的业务和客户需求,同时降低运营成本。  

woman-building-garage-EV-charging.jpg

最大程度地发挥当前建筑的功能性,并保护其未来价值 

数字配置工具、互联设备和建筑自动化解决方案,使您能够通过更好地控制您的建筑管理系统来做出更明智的能源决策。从利用电动汽车充电基础设施来抵消用电峰值需求,到将存储的电力卖回给电网以获得新的收入来源,再到可扩展的模块化设计,我们的方法可确保您的企业做好准备迎接新的机遇。 

building-engineers-in-hard-hats-construction-site.jpg

提高施工项目执行的精度和效率  

通过我们简化的协作设计、施工和项目管理流程,降低风险并实现您所委托的建筑的愿景。我们的方法以数字化方式简化项目的所有阶段,并使整个团队能够开展协作,从而帮助您按时、按预算完成项目并实现碳中和。

优化您的建筑基础设施

每栋建筑都需要一种能源管理策略,其中包括确保人员、资产和数据的安全;在设计、建造和运营方面保持恢复能力;最大程度地发挥当前建筑的功能性并保护其未来价值。单击下面的主题,了解我们如何帮助保持高效、安全和可持续的运营。

跨越建筑生命周期的能源专业知识

凭借对所有建筑类型的丰富经验,我们可以在项目的任何阶段为您提供建议,并利用新一代硬件、创新的数字解决方案和协作咨询,帮助提升您的电力基础设施的安全性、可持续性、效率和经济性。 

商业和多用途建筑 

教育

医疗保健

酒店、休闲、娱乐

 

工业和仓储

机构和政府 

火车站、机场、基础设施

零售

 

  • 行业洞察

    为帮助您制定有效的建筑能源优化策略,提供各类型丰富资源。