LED 技术早已被视作照明技术的未来。尽管该技术拥有节能、维护成本低、使用寿命长的优点,但仍有一些因素制约着它的发展。而该因素也许就是纯粹的美感。尤其是在建筑环境中,与LED “像素化” 的外观和耀眼光芒相比,任何成本效益的诉求都黯然失色。
这引发了伊顿深思:如果我们从光源上重新定义 LED 灯的工作方式并引领照明设计以及照明行业迈向全新发展方向,会怎么样?
照明装置的基本作用就是从光源处引导灯光,而这通常运用反射器、漫射器或其他结构来实现。但是,如果考虑将 LED 应用于背光和侧光式电子显示器中,就需要以截然不同的方式来思考。
工程师们发现:可以制造导光板并将其用作反射器,从而将两个组件融合为一体,这也是 LED 技术领域取得的一大突破。通过将计算机设计的极小“棱镜”复杂图案注入光学级丙烯酸纤维,便可以改变侧光式 LED 灯的光线方向,且精度和准确度极高。因此诞生了 WaveStream。
WaveStream 是一套技术领先的集成组件。其配备若干先进的接头,这些接头可最大化投射到 3mm 厚光学级丙烯酸板中的光量。光线穿过丙烯酸板时,被先进的棱镜(称为 AccuAim 光学器件)反射到精准的分布图案中,且光线的方向也被改变。最终我们得到了可适合任何住宅、商用或工业应用的发光面。
凭借 WaveStream 技术,伊顿建立了一支汇集机械、光学、工业和热力领域工程师的专业团队,探索前所未有的、能够提高效率且降低能耗的照明装置设计。该 WaveStream 团队推出了九大产品系列,并迅速改变了建筑师和承包商对生产车间、办公室、室外照明和停车场等照明环境以及设计重点的思维方式。
WaveStream 果断地将 LED 技术运用到主流照明灯具中。除了令人印象深刻的外观,其还能带来现代建筑、企业和照明设计师真正需要的所有能效和使用寿命方面的成本效益。
了解更多关于 WaveStream 产品和 伊顿照明解决方案 的信息,以及伊顿创新如何 为全球各行各业客户的业务发展提供动力。