下载文档 () / 20

在功率转换设备领域,有几个关键组件构成了几乎所有系统的基本构件。事实上,所有这些系统的“心脏”是某种类型的功率晶体管。与构成微处理器的晶体管类似,功率转换系统中的晶体管也可以高速开启和关闭。然而,功率晶体管不是切换数据值,而是开启和关闭电子流。就像心脏通过我们的身体泵送血液一样,功率晶体管通过电路泵送电子。每台台式机、笔记本电脑和手机都有这样的功率晶体管来调节电源并保持设备正常运行。

然而,与微处理器不同的是,功率晶体管会转换大量能量,并且极易受到热应力的影响。事实上,通过功率晶体管的能量是微处理器晶体管的 10 亿多倍。因此,功率晶体管会变得非常热。事实上,主要故障模式是由这些设备运行的热度决定的。因此,全球主要行业都支持以功率晶体管冷却为中心的各种解决方案,而管理功率晶体管温度是高可靠性系统中的领先设计标准。