下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

电源管理常见问答 (FAQ)

无论您是想监控单个不间断电源 (UPS),与领先的虚拟化平台集成还是管理整个数据中心,先进的通信产品选件不仅可以增强您的业务连续性,还可以大幅削减您的运营费用、降低基础设施要求、提高工作效率和响应速度,甚至在长时间停机期间也是如此。查看此常见问题,了解有关电源管理软件和网络通信产品的更多信息。 

需要帮助确定最适合您的电源管理解决方案吗?

为什么监控和管理您的电源基础设施很重要?

停电会给各行各业各种规模的企业带来损失。这就是为什么使用电源管理解决方案来保护您的 IT 设备非常重要的原因,该解决方案可以在中断期间始终保持关键应用程序正常运行。 监控和管理软件是对您的 不间断电源 (UPS) 和 配电装置 (PDU) 设备的完美补充。当今市场上有多种选择,从基本的网络通信卡到多种软件平台不等。 

无论您身在何处,您都可以远程接收高级警报,触发迁移虚拟机等高级操作,并通过更快、可扩展的解释使数据具有可操作性。

为什么 UPS 还不够?

尽管 UPS 通常耐用且可靠,但它们确实需要持续的监控和支持。

连接的设备使您可以持续监控和诊断环境、电池和电源的状态,以及 UPS 内部电子设备的状况。

IT 行业正在发生变化;专业人员专注于更安全可靠的远程站点管理,这使得随时随地远程监控网络设备成为了必要。

有了网卡,您可以通过将单个 UPS 直接连接到网络来安全地监控它。网卡的功能可让您在问题发生时及时了解情况,确保在长时间停电时正常运行。

什么是网络通信卡?

网卡通过将单个 UPS 直接连接到网络,允许对其进行安全监控。

这种通信产品可以传输您的设备数据和信息,提供状态、警报和远程功能。通知功能可让您在问题发生时及时了解情况,避免在长时间停电时关机,始终确保您的业务信息安全。

您知道吗?

软件定义的电力是通过虚拟化平台和灾难恢复技术持续管理电力,以优化电力和冷却消耗,并最终节省用户资金,提高运营灵活性和避免计划外停机时间。

有哪些不同的远程通信卡类型?

  • 基于 IT:SNMP 使您能够通过互联网访问您的设备以监控软件
  • 设施:Modbus、BACnet、SNMP
  • 继电器:通过继电器触点提供 UPS 的警报和运行状态

网络通信设备是否可以监控物理环境?

可以,环境监控探头 (EMP)(如伊顿第 2 代 EMP)是一种通信设备,使您可以在机架环境中收集温度和湿度读数,并通过板载 LCD 屏幕或使用 Telnet 连接或标准 Web 浏览器远程监控环境数据。您还可以监控两个触点闭合设备(如门开关)的状态。

如何降低网络安全风险?

伊顿的 千兆网卡 是业界首款获得 UL 2900-2-2 认证的网卡,确保其经过审查和测试,并符合值得信赖的伊顿品牌的基准。加密和密码管理是千兆网卡中包含的两项关键增强功能。

密码管理:

  • 需要在设置时更改密码
  • 密码复杂性的可配置要求
  • 机器到机器连接中基于证书的身份验证 — 客户端机器上未保存用户名/密码信息,每个协议有单独的证书

加密:

  • 使用当前版本的传输层安全协议 (TLS)
  • 默认情况下仅启用安全协议
  • 固件经过签名和加密,如果被篡改,将无法启动
  • 用于电子邮件警报的安全 SMTP

电源管理软件有哪些优点?

要想通过分析软件平台充分利用网络通信硬件,首先要考虑报告的价值。自定义报告可以分析您的数据并确定趋势,同时提供容量规划和部署建议。

伊顿的 Brightlayer Data Centers 套件 致力于在这些问题发生之前,对其进行自动化、监控、可视化和预测。无论您的 IT 环境是小型 UPS 装置和机架式 PDU 部署、容纳数千台服务器和数百万个数据集的复杂数据中心,还是介于两者之间的任何环境,我们的应用程序都具有足够的通用性,可以满足您的需求。 

我们的软件可以随时应对您在环境中面临的独特挑战。 

网卡在哪些方面比外围组件互连 (PCI) 卡的投资更高?

UPS 和 PDU 网卡如同小型计算机。推动价格的不是材料成本,而是确保该卡与网络通信协议和各种操作系统兼容所需的工程和开发成本。您可以享用内置在一个网卡中并与安全性相关联的所有应用程序功能和附件。 

为什么网卡不自动包含在每个 UPS 中?

并非每位用户都想要或需要网卡,而且包括网卡会增加 UPS 的价格。这是因为所有应用程序功能和附件都方便地内置在网卡中,从而提供了更好的安全性,总体而言,这是一项更好的投资。