下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

熔断器常见技术问题解答

我们经常发现,人们对用于保护电路的熔断器 有诸多技术疑问。 您是否需要了解基础知识(例如什么时候使用熔断器),或者是否需要考虑更复杂的问题(例如 I2t 或损耗)?我们将这些常见问题归纳在一起,以回答您的一些疑问。

请记住,我们的技术团队随时准备回答您可能遇到的任何问题,欢迎垂询。 

  • 电话:00 44 (01509 882 699) 
  • 电子邮件:buletechnical@eaton.com

什么是分断能力?

此数值是指熔断器能够安全处理的最大过电流。 这意味着,如果熔断器的额定分断能力为 100kA,则它可以安全地处理等于或小于该数值的任何过电流。 熔断器不得用于已知短路电流超过其最大分断能力的电路中。

 

I2t 是什么意思?

这是熔断器规格中一个极其重要的参数值。I2 表示电流的平方,而 t 表示时间。 该数值显示了熔断器对通过熔断器的不同能量的反应速度。 

或者换句话说,I2t 显示了熔断器熔断所需的能量。 选择熔断器时,需要确保其 I2t 值小于受保护设备的 I2t 值。

I2t

为什么必须考虑熔断器的损耗?

损耗是指在熔断器正常工作时,电流流过熔断器时因加热效应而损失的能量。它显示了熔断器在正常工作时的温度会有多高。 为了节约能源,我们需要将熔断器的损耗保持在尽可能低的水平。 这一点也很重要,因为我们不希望在正常工作条件下,配电盘积聚大量的热量。

什么是冶金效应?

为了解释这个术语,我们先简要地回顾一下熔断器的工作原理;熔断器要通过熔化作用,将 金属熔体(通常是铜)熔断。 如果熔断器需要在较低的过载故障电流或短路电流下分断,可能就需要降低熔化温度,因为电流越低,热效应就越小。 我们可以添加一点锡铅合金来降低熔化温度,而不是使用极薄的铜线片。

我们称之为“冶金效应”。 具体的冶金效应会根据熔断器的熔断方式以及需要分断的过载或故障电流的大小而有所不同。

thermometer-covered-in-snow-getty-525801621

环境温度对熔断器有什么影响?

如果环境温度介于 -20oC 和 35oC 之间,则没有影响。 如果环境温度高于 35oC,则可能会影响熔断器熔体中积聚的热量,进而影响熔断器的工作。 这意味着您可能需要在指定的熔断器上应用降级系数,以便它仍能在这些条件下工作。 持续的环境高温还可能影响熔断器的使用寿命。

如果您需要熔断器在较高或极低的环境温度下工作,则需要咨询熔断器制造商。

Fuse standards cluster

熔断器是按照什么标准制造的?       

您应查看的最常用标准是 IEC 60269。 这是大多数其他标准(比如 EN 或 BS)所依据的国际标准。 

北美地区有单独的 UL 标准,如果您需要向该地区出口产品,我们建议您咨询一下您的熔断器制造商,因为出口产品到该地区时,要通过 UL 认证(这意味着其样品已经过测试并符合适用标准)或得到 UL 认可(适用于需要以特定方式纳入到其他装置之中以确保安全使用的组件)。

什么是闪弧?

闪弧是指通过导体之间空气传导或从导体传导到接地源的极高电流。 这意味着,如果电缆熔化或汽化,电流仍可以通过空气传导。

熔断器用于防止这种情况的发生,这就是为什么它们经常被用作防止超高过载或故障电流以及防止闪弧的原因。闪弧是仅在带电电路上工作时才会出现的风险。熔断器和保护装置应能降低这种风险,但是,在执行此类工作时,仍应穿戴正确的个人防护装备。 

eaton-arc-flash-explosion-312x392
gG_aM_gFF_gM_aR Fuses operating class

gFF、gG、gR、 aM 和 aR 熔断器之间的区别是什么?

这些字母均引用自 IEC 国际标准。 它们都是不同类型的熔断器,与它们的工作方式有关。

  • gFF  熔断器具有更薄的熔体,因此它们的熔断速度快于 gG 熔断器。
  • gG 是通用型熔断器,仅能处理较低的过载电流故障,但可消除较高的短路电流故障。 它们的熔断速度不如其他熔断器。
  • gR 熔断器具有一个带冶金效应的薄铜片,因此它们能够提供一定程度的过载保护,但在短路时熔断较慢。
  • aM 熔断器通常用于保护电动机。 它们没有冶金效应,因此更加坚固,可以应对电动机启停产生的频繁短时间过载。
  • aR 熔断器没有冶金效应,但熔体很薄,熔断器仍会快速熔断。 这是一种高速熔断器,可在数毫秒内消除重大故障。 然而,这些熔断器存在正常工作时损耗往往较高的缺点。

415 V 交流熔断器和 690 V 交流熔断器的区别是什么?

415V 电压通常是英国的工业标准电压,但有些更大型的设备需要更高的电压,比如需要铺设很长电缆的设备。

了解设备的额定电压很重要,因为您不得使用超过额定电压的熔断器。 因此,您可以将 690V 熔断器用于 415V 等电压较低的应用,但不可将 415V 熔断器用于高于此电压的应用。 690V 熔断器往往比 415V 熔断器尺寸更大,价格更高。

交流电和直流电的区别是什么?

这里介绍一下电路中电压和电流的类型。 在直流电 (DC) 中,电流仅沿一个方向流动,并且“始终保持开启状态”。例如,50V 直流电路将一直保持 50V,直到关闭。 与之不同, 在交流电 (AC) 中,电流会每秒改变方向很多次,通常是每秒 50 次。 这意味着,对于交流电,当电流改变方向时,电压也会反转。

这一点很重要,因为交流电的电压会在某个时刻处于零伏。大多数应用场合都会使用交流电,而熔断器通常具有交流额定电压。当电压和电流达到零值(通常每秒 50 次)时,熔断器更容易断开故障电路中的电压和电流。当您试图断开直流电路时,由于不存在零电流的时刻,电流会沿着同一方向持续流动。电流会试图持续流动,很难断开。直流熔断器通常较长,因为它用于处理难以分断的直流电压和电流。 

AC vs DC illustration

时间-电流曲线显示了什么?

这是以 y 轴表示时间,以 x 轴表示电流的曲线图。 该图显示了熔断器的熔断特性,或者换句话说,熔断器在给定故障电流下的熔断速度。 因此,过载电流越高,会导致熔断器熔体更快地熔化或汽发。

从图中看出,曲线左侧的任何工况都会使熔断器保持完好,而右侧的任何工况都表示熔断器已熔断。  

TCC Example.jpg

螺栓固定式偏移接线片是什么意思?

螺栓固定式偏移接线片的连接位置位于熔断器中心线的一侧。 它通常用于配电盘/配电板、熔断器底座和开关熔断器。

Offset bolted tag.jpg
Eaton's Bussmann series fuse with offset bolted tag

螺栓固定式中心接线片是什么意思?


螺栓固定式中心接线片的连接位置与熔断器的中心线一致;举例来说,您可以在两个铜母线之间使用这种接线片。

 

想要了解熔断器的更多信息?

请查看熔断器基本常见问题解答