下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

概述

正温度系数 (PTC) 装置简单、廉价,但却是防范过载或短路(故障)状况的关键电路元器件。虽然 PTC 和传统一次性熔断器之间存在多处差异,但最值得注意的差异是 PTC 可以在清除故障后允许电流流动,而且无需更换装置,这通常称为可复位。

本技术说明介绍了 PolyTron™ PTC 装置的基本概念、主要特性、优点和典型应用。另外还详细介绍了该装置的工作方式,并探讨了故障和保护模式以及典型的电路图。有关具体的产品详细信息和订购信息,请参阅 www.eaton.com/elx-datasheets 上的数据表。

术语定义

请注意,以下术语与直流工作参数相关:

  • 保持电流 (Ihold):在 23 °C 且不跳闸的情况下,PTC 装置的最大电流可以保持四 (4) 小时。
  • 最大电流 (Imax):在额定电压下且不损坏的情况下,PTC 装置可以承受的最大故障电流。
  • 最大电压 (Vmax):在 Imax 下且不损坏的情况下,PTC 装置可以承受的最大电压。
  • 跳闸电流 (Itrip):在 23 °C 下,使 PTC 装置从低电阻状态切换或跳闸到高电阻状态的最小电流。
  • 初始电阻 (Ri):- 初始状态下的 PTC 电阻,在 23 °C 下测量。
  • 跳闸后电阻 (R1):在回流焊后 (SMD) 一小时或跳闸后(径向引线装置)一小时测量的最大电阻,测量温度为 23 °C。
  • 功耗 (Pd):在 23 °C 下且处于跳闸状态时,PTC 装置的功耗。
  • 最大跳闸时间 - 从故障电流开始到跳闸的 PTC 响应时间。
  • PolyTron™ 正温度系数 (PTC) 可复位装置应用指南

 

基本工作过程

PTC 装置具有正温度系数(电阻随着温度的升高呈指数级增加),能够保护暴露在增加的电流或温度下的电路。在发生短路或过流事件时,PTC 装置通过增加内部电阻来保护自身和电路,如图 1 所示。

图 1 还显示了与 PTC 相对的负温度系数 (NTC) 装置,该装置的内部电阻会随着温度升高而降低。此特性使 NTC 很适合推拉放大器、电池保护和传感器等应用场合。

  • PTC 装置的简单工作过程可以用两种不同模式来描述:开启和关闭。“开启”或“跳闸”模式对应于装置的工作状态,并且提供高电阻,能在故障状况(短路或过流)消除之前保护电路。“跳闸”是指在超过特定电流电平时,从低电阻快速变为高电阻。
  • “关闭”或“正常”模式对应于正常低电阻状态,在该状态下 PTC 装置对电路“不可见”(即不存在该装置造成的通过损耗)。此状态通常称为待机模式。
  • 为便于参考,开启与关闭状态之间的电阻比在 6 - 10x 范围内。

图 1.

正负温度系数曲线

图 2.

正常和跳闸状态的导电路径

PTC 由导电和非导电材料混合而成。在正常情况下,电流很容易流过导电材料,但随着电流增大,导电粒子变热,而且内部结构发生变化,从而限制电路中的电流。此装置会一直保持此状态,直至电流下降和材料冷却,这将使材料能够恢复到其初始结构(低电阻模式),如图 2 所示。
PTC 旨在保护初级电路和次级电路,并与负载串联。PTC 对极性不敏感。在某些情况下(例如需要加强电路保护的敏感或昂贵负载),两条供电线路都受到保护,如图 3 所示。通常,包括接地在内的所有线路在大多数电信设备(基站、路由器、网关等)中都受到保护,但多条供电线路可能会暴露于外部故障下。供电线路上还会使用额外的电感器和电容器,以帮助过滤通常由电机产生的噪声和电磁干扰 (EMI),以免影响周围由相同线路供电的其他电子设备。

图 3.

PTC 典型应用:单条/多条供电线路保护

一次性熔断器与 PTC 可复位装置

以下简要总结了 PTC 装置与一次性熔断器之间的一般性差异。

 

泄漏电流:

  • 一次性熔断器 - 过载后,电路中没有电流
  • PTC 装置 - 过载后,将电路中的电流限制为低泄漏电平

故障电流:

  • 一次性熔断器 - 类似于分断额定值,熔断器将在此额定电流下完全中断电流
  • PTC 装置 - 此装置可以限制的最大电流;不会中断电流

额定工作电压:

  • 一次性熔断器 - 熔断器的额定电压可达 600 V
  • PTC 装置 - 额定电压通常高达 60 V,但电信应用的额定电压可能为 125 V - 250 V

额定保持电流:

  • 一次性熔断器 - 此额定电流通常高达 30 A,有时更高
  • PTC 装置 - 此额定电流通常高达 14 A

温度降额:

  • 一次性熔断器 - 额定值百分比变化幅度通常为大约 80% 至 110%
  • PTC 装置 - 额定值百分比在 40% 到 150% 之间变化

电阻:

  • 一次性熔断器 - 低电阻
  • PTC 装置 - 电阻通常是额定值类似的一次性熔断器的两倍

时间电流特性:

  • 一次性熔断器 - 有快速动作和延时型号可选
  • PTC 装置 - 时间电流曲线与延时熔断器最相似

关键参数与选择 Polytron™ PTC 装置

关键参数对于帮助确定最适合应用场合的 PTC 装置非常重要。以下列出将帮助进行此选择的基本问题和指南。

1. 电路中预期的正常工作电流 (Ihold) 是多少?

  • 选择在 23 °C 下为计算出的电流至少提供 20% 余量的 PTC 装置。对于更低或更高的工作温度,请参阅数据表上的降额曲线,以确定所需的额定值。

2. 最大电路电压 (Vmax) 是多少?

  • 选择额定电压等于或高于最大电路电压的 PTC 装置。

3. 电路中的最大故障电流 (Imax) 是多少?

  • 选择能够承受电路最大电流的装置。对于电容负载,需要考虑浪涌电流。

4. PTC 响应速度需要有多快?

  • 这在很大程度上取决于应用场合。请参阅数据表上的跳闸时间曲线,以确定所需的额定值。请估算出至少 10% - 20% 的余量,以确保正常工作(特别是电容负载)。

5. 跳闸状态下的最大功耗是多少?

  • 对于某些由电池供电且具有严格待机或工作电流的特定应用,跳闸电流(以及间接的功耗)非常重要。

6. 电阻比(正常比跳闸)是多少?

  • 要确定正常或跳闸状态下 PTC 装置两端的电压降,知道此比值很重要。

7. 验证安装布局以正确选择产品类型。

  • 伊顿提供各种尺寸和额定值的径向或 SMD 解决方案。验证安装布局以正确选择产品类型。

以下信息深入详细地说明了一些关键参数和数据表规格。

伊顿 PTC 数据表提供了用于挑选装置的关键规格表。图 4 提供了快照规格表数据表示例。以 PTR016V0090 为例:可以确定允许的最大电压为 16 Vdc,允许的最大电流为 40 A。保持电流为 0.9 A,跳闸电流为 1.8 A。此装置的最大功耗为 0.6 W,而且在 8 A 最大电流下需要 1.2 秒跳闸。初始电阻为 0.07 Ω,在跳闸模式下会增加到 0.18 Ω。

图 4.

数据表规格表

图 5.

典型跳闸时间曲线

跳闸时间曲线是一种有用的工具,有助于确定应用场合所需的恰当跳闸电流。每个 PTC 值都有一条颜色线,表示对于不同电流值跳闸所需的时间。

使用图 5 中的示例曲线,通过从图形顶部到底部的黄色线可以看到 PTC 装置的典型跳闸时间为:

  • 1000 秒 @ 1.5 A
  • 1 秒 @ 4.8 A
  • 0.2 秒 @ 9 A
  • 0.03 秒 @ 18 A
  • 0.01 秒 @ 25 A

温度直接影响 PTC 装置的性能。为适应工作温度高于或低于额定电流规格的情况,必须对指定或额定的电流进行降额。热降额曲线是用于帮助确定恰当降额的工具。

图 6 是典型的降额曲线示例。可以选择具有降额点(垂直轴)的温度(水平轴)。例如,100% 降额点在 +20 °C 处与直线相交。

为更好地理解此图形和 PTC 行为,以下是使用降额曲线的示例。

示例参数为 +20 °C,而且 100% 降额对应于值为 1 A 的电流 Ihold

如果 PTC 装置在 -20 ° C 下工作,则降额百分比为 130%。

新的额定电流为 I(-20 °C) = Ihold * 1.3 = 1.3 A

如果 PTC 装置在 +80 °C 下工作,则降额百分比为 50%。新的电流为 I(+80 °C)= Ihold * 0.5 = 0.5 A

总之,PTC 保持电流 (Ihold) 为:

  • -20° C 下为 1.3 A
  • +20 °C 下为 1 A
  • +80 °C 下为 0.5 A

通过将工作温度提高到 +20 °C 以上,保持(或跳闸)电流将降低一半 (50%)。对于低温则刚好相反。通过将工作温度(低于 +20 °C)降低到 -20 °C,保持(或跳闸)电流将增加 1.3 倍 (130%)。

设计者必须了解电路工作温度的变化,并运用正确的降额来确保恰当地保护电路。

图 6.

典型热降额曲线

图 7.

跳闸时间与跳闸电流温度依赖性

在不同工作温度(0 °C、+20 °C 和 +60 °C)下测量的跳闸时间与电流说明了温度对跳闸时间和电流的影响,如图 7 所示。

对于 5 A 的跳闸电流,跳闸/响应时间约为 1 秒 @ +60 °C、10 秒 @ +20 °C 和 10,000 秒 @ 0 °C。

温度越高,跳闸时间越短。设计者应了解跳闸时间随温度的变化,并考虑跳闸时间如何影响特定应用。

产品供应和应用示例

PTC 有多种尺寸、形状和封装方式(表面安装和通孔插接),适合各种电路保护应用场合。图 8 显示伊顿 PTC 产品供应的简介。

伊顿提供一整套过流和过压保护解决方案,包括 PTC、一次性熔断器和 ESD 抑制器。即使是电流、电压、响应方面极其复杂的应用要求,这些解决方案也能有效满足。

图 8.

伊顿 SMD 和通孔 PTC 产品供应

图 9.

典型的 PTC 和 ESD USB 3.0 应用。

为了更全面地防范电路出现 ESD 故障和短路,PTC 通常由 ESD 抑制器加以补充,以提供全面电路保护(电流和电压)。

图 9 中的 USB 示例显示了防范电路遭遇 USB 供电线路短路或过载的 PTC 装置。ESD 抑制器可防范数据线路遭遇任何可能损坏微控制器或负载的电压尖峰。

图 10 显示了手机、MP3 和照相机的典型可充电电池组,但类似功能可轻松扩展至任何其他可充电系统。PTC 装置用于保护充电系统和负载。PTC 通常安装在非常靠近电池和充电模块的位置,因此能快速轻松地检测到任何温度升高情况,以确保在恰当的时间内做出响应。

图 10.

可充电电池组

图 11.

笔记本电脑/便携式电脑的 I/O 端口、USB 和 A/V 保护。

图 11 所示的 PTC 装置保护笔记本电脑、上网本、便携式电脑或电子书应用、输入和输出端口(另外也推荐使用 ESD 抑制器)。短路/过载事件的可能性真实存在,而 PTC 装置非常适合此应用场合。如果不使用可复位的过流保护装置,则应用场合需要使用昂贵的服务和进行长时间停机。
图 12 是简化的直流电机驱动电路,而 PTC 装置旨在防范电源和电机出现任何短路或过载状况。所选的 PTC 除了承载电机的正常工作电流外,还应承载浪涌电流和预期的过载电流尖峰。

图 12.

电机驱动保护

图 13.

电信设备

其他一些 PTC 应用包括但不限于:医疗设备、工业动力和传动、白色家电、测试和测量、电信和网络、计算机和外围设备、汽车电子、电子消费品、电池和充电设备