创造强大优势:利用电气化和数字化实现可持续、高成本收益的运营
工业能源系统需求复杂,环境多样,并且依赖于不间断供电。正在进行的能源转型,再加上数字化,既是推动因素,也是加速因素。这些大趋势正赋能各行业更好地控制能源来源、最大限度地减少环境影响、实现持续运行并提高流程效率。
Factories as a Grid
工业能源系统需求复杂,环境多样,并且依赖于不间断供电。正在进行的能源转型,再加上数字化,既是推动因素,也是加速因素。这些大趋势正赋能各行业更好地控制能源来源、最大限度地减少环境影响、实现持续运行并提高流程效率。
优化能源系统以抓住这些机会需要工厂以新的方式使用基础设施。这正是我们的“Factories as a Grid”战略实践——最大限度发挥现有资产的潜力,无缝集成具有附加值并提高灵活性的新工具,确保不间断供电,优化资源消耗以推动脱碳进程。这种方法使工业企业能够同时实现流程电气化、减少排放、提高效率和降低成本。
这也是我们“ Everything as a Grid(电网无所不在)”理念的一部分,该理念旨在通过更高效、更智能、更可持续的运作方式来改造现有能源系统,从而推动能源转型。
新的能源动态正在影响工业企业。一切都在电气化,电力成本也在飙升。对再工业化的大量投资正在进行中。这意味着需要解决方案提供商清晰地阐明能源系统从现状到未来的发展路径,以开启工业运营的新篇章。
我们的“Factories as a Grid”方法利用能源转型和数字化将您的工业电气系统转变为一个竞争优势。
Factories as a Grid:令工业能源系统以全新方式工作
我们的“Factories as a Grid”方法将帮助您更好地管理能源以及耗能的方式和流程,以提高竞争力并创造新的机会。
通过全面了解您的能源需求和基础设施,我们能够帮助您持续、即时、无缝地平衡能源和负载,以实现您的能源目标。
“Factories as a Grid”方法将帮助您利用现有基础设施、重建所需设施、防止运营问题并增加冗余,同时最大限度地减少排放: